Loading
Blog | Software
Recent ActivityRecent Activity

5G Release 17 del 3GPP e l’ambiente di lavoro industriale

Entusiasmanti progressi nel mondo della tecnologia 5G

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un ingegnere che controlla le informazioni della macchina su un tablet in una fabbrica o in un magazzino del prossimo futuro

Siete pronti per alcune novità entusiasmanti nel mondo della tecnologia 5G? L'ultima release del 3GPP, l'organizzazione che si occupa delle specifiche 5G, presenta alcune modifiche significative che miglioreranno sicuramente gli spazi di lavoro industriali. Release 17, disponibile da ottobre 2022, si concentra sul miglioramento dello spettro mmWave, una larghezza di banda essenziale utilizzata dal 3GPP. Non si tratta di un piccolo aggiornamento: questo update aggiunge circa 1 / 5 di utilizzo di spettro in più rispetto alle release precedenti, il che si traduce in un enorme aumento della capacità di dati.

Che cos'è la mmWave?

Ma facciamo un passo indietro: vi starete chiedendo cosa sia esattamente la mmWave. In breve, si tratta delle bande di frequenza nella gamma da 24 GHz a 300 GHz. Release 17 migliora lo spettro mmWave, chiamato FR2-2, per utilizzare la gamma da 52.6 a 71 GHz. Ciò significa che le reti 5G saranno in grado di gestire ancora più dati, il che è una buona notizia per chiunque si affidi a velocità internet fulminee.

Uno degli aspetti più interessanti di questo aggiornamento è che lo spettro mmWave si trova in una parte più alta dello spettro, il che limita il suo utilizzo a una portata più breve. Ma non fatevi ingannare: con l'aiuto della tecnologia di beamforming, la capacità di portata è notevolmente aumentata rispetto alla portata standard di 3.5 GHz. Il beamforming può essere utilizzato in diversi modi per migliorare la copertura, l'efficienza della rete e ridurre le interferenze, rendendo le reti 5G ancora più affidabili di prima.

In che modo il numero di bande di frequenza è correlato alla capacità di dati?

Pensate a una frequenza come a un canale via cavo, che fornisce video (pensate al video come a dati) 24 / 7. Se aggiungete un'altra frequenza, state aggiungendo diversi canali via cavo e aumentando significativamente la quantità di dati trasmessi.

Quanto aumenterà la larghezza di banda e quanti dati potrebbero essere trasferiti?

Quindi, di quanti dati stiamo parlando? L'aggiornamento FR2-2 aggiunge quasi 18 GHz di nuova larghezza di banda, un aumento significativo. E poiché la larghezza di banda rientra in un intervallo di alta frequenza utilizzabile, è perfetta per luoghi come stadi, porti, depositi ferroviari e grandi stabilimenti. La specifica FR2-2 5G NR offre funzionalità avanzate per i casi d'uso che richiedono una latenza ultra-bassa e un throughput ultra-alto. Ciò significa che include funzionalità come il funzionamento FDD (Frequency Division Duplex) e TDD (Time Division Duplex), il supporto per array di antenne Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), beamforming e beam tracking. Supporta anche diverse tecnologie di accesso, come OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) e NOMA (Non-Orthogonal Multiple Access).

Perché gli AGV sono perfettamente adatti alla tecnologia mmWave?

Uno degli usi più interessanti della tecnologia mmWave è quello dei veicoli a guida autonoma (AGV). Gli AGV richiedono molto lavoro per essere progettati, messi in funzione e mantenuti a causa della quantità di controllo effettuato nel veicolo stesso. Creando un percorso per i dati a bassa latenza, gran parte del controllo può essere effettuato esternamente, rendendo l'AGV più agile ed economico. La distanza che gli AGV percorrono di solito rientra nel campo di azione di un'antenna mmWave e la commutazione può essere coordinata per consentire la commutazione su lunghe distanze.

Ecco quindi la novità: l'ultima release del 3GPP è destinata a rivoluzionare il mondo della tecnologia 5G, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle mmWave per l'ambiente industriale. Con l'aggiornamento FR2-2, possiamo aspettarci velocità internet ancora più elevate, reti più affidabili e casi d'uso entusiasmanti come gli AGV. È un mondo nuovo e coraggioso là fuori, e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro!

Volete saperne di più sul 5G? Leggete il nostro white paper sul 5G in fabbrica.

Pubblicato 14 agosto 2023

Argomenti: Evoluzione del software

Rob Lodesky
Rob Lodesky
Key Account Manager, HMS Networks
Rob è al suo nono anno in HMS Industrial Networks e attualmente ricopre il ruolo di Key Account Manager. Rob ha lavorato in vari ruoli nel settore dell’automazione e della comunicazione industriale dal 2005.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left 5G Release 17 di 3GPP e l’ambiente di lavoro industriale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: