Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Produzione ad alte prestazioni per l’industria delle batterie

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Produzione ad alte prestazioni per l’industria delle batterie hero image

Poiché il mercato dei veicoli elettrici (EV) è in costante crescita da diversi anni, la domanda di batterie per EV ha registrato un conseguente aumento significativo. I dati di McKinsey mostrano che nel 2017 i produttori globali di batterie per EV hanno prodotto una capacità di stoccaggio stimata di 30 gigawattora. Si tratta di quasi il 60 % in più rispetto all'anno precedente, una tendenza che sembra destinata a continuare.

L'origine di questa tendenza è una combinazione di cambiamenti nelle priorità dei consumatori e di una spinta verso politiche più sostenibili per quanto riguarda le auto a benzina e diesel.

Alcuni paesi, in particolare Danimarca e Islanda, hanno già annunciato piani per vietare la vendita di nuovi veicoli a combustibili fossili entro il 2030. E mentre altri potrebbero avere scadenze più lontane nel futuro, per il momento possiamo prevedere che la domanda di batterie integrato, fonte di veicoli a zero emissioni, crescerà in modo sostanziale.

Pronti, partenza, via

Fino a poco tempo fa, i produttori di batterie sono riusciti a soddisfare la domanda a basso volume utilizzando un'automazione limitata e un sistema informativo scollegato. Ma questo approccio non sarà sufficiente per fornire i miliardi di watt di energia di cui i veicoli elettrici avranno bisogno in futuro. Non solo la domanda di veicoli elettrici aumenterà vertiginosamente, ma la permanenza in magazzino di una batteria, sebbene migliori ogni anno, è ancora finita, e quindi la necessità di sostituzioni continuerà probabilmente.

Tuttavia, il mercato delle batterie per veicoli elettrici è dominato dai produttori asiatici, anche se i produttori di automobili europei hanno cercato attivamente di assicurarsi una fornitura sufficiente di batterie. Pertanto, c'è un'opportunità sostanziale per i produttori europei di batterie di intervenire e soddisfare la domanda del mercato.

Data la natura di queste batterie e la difficoltà di trasportarle, avrebbe molto più senso per i produttori di batterie allestire fabbriche più vicine a casa piuttosto che trasportare le merci.

Questo fenomeno si è manifestato di recente, con le aziende più di successo che sono quelle intelligenti, altamente automatizzate e connesse in modo efficiente. A questo proposito, non tutti i produttori hanno ancora effettuato gli investimenti necessari.

La sfida, infatti, non riguarda solo il soddisfacimento della domanda di batterie, ma anche il rapido sviluppo della tecnologia delle batterie. Poiché questa tecnologia cambia rapidamente, è necessario essere in grado di adattarsi e di produrre in modo efficiente diversi tipi di batterie. È fondamentale poter modificare rapidamente le linee di produzione, pur gestendo il rendimento e il controllo della qualità. Ed è qui che l'automazione diventa fondamentale.

Una recente ricerca di Rockwell Automation mostra che i dirigenti senior di tutto il mondo hanno dichiarato che l'aumento dell'efficienza operativa è la massima priorità per le loro iniziative digitali, tranne che nel settore automobilistico.

In questo settore, la massima priorità era promuovere l'innovazione. Infatti, come ha affermato un leader del settore automobilistico: "È necessario implementare nuove tecnologie per stare al passo con i gusti in continua evoluzione dei consumatori".

 

Prepararsi

Oltre a creare solide collaborazioni nel settore delle batterie nelle regioni di produzione, che a lungo termine potrebbero rivelarsi dispendiose in termini di tempo e denaro, abbracciare le nuove tecnologie è la strada più conveniente da percorrere. La buona notizia è che stare al passo con la rapida evoluzione della tecnologia delle batterie non è impossibile.

Nella maggior parte dei casi, non è nemmeno necessario che sia difficile. I produttori dovranno investire in sistemi più performanti, ma non devono fare tutto in una volta. Il passaggio alle operazioni automatizzate può avvenire in fasi, a un ritmo e su una scala che siano sia sostenibili che pratici.

Un MES potrebbe essere la risposta? Per i produttori di batterie, un MES potrebbe fornire una base solida per costruire un'operazione automatizzata ad alte prestazioni. I produttori possono integrare sistemi di controllo e gestionali per generare e monitorare meglio i dati di produzione, che possono poi essere analizzati e trasformati in informazioni utili.

I produttori di batterie devono affrontare una miriade di sfide e un buon MES può aiutarli. La qualità e le prestazioni delle macchine possono essere standardizzate integrando le istruzioni di lavoro dei processi nelle macchine.

Inoltre, una buona applicazione MES può anche informarvi quando il processo di una macchina sta andando oltre i limiti prescritti. Quindi, anche se la tecnologia per la produzione di batterie diventa sempre più complessa, i produttori possono rispondere ai potenziali problemi in tempo reale, prima che diventino un problema per l'azienda.

Le applicazioni MES possono anche essere scalate verso l'alto o verso il basso a seconda delle esigenze, consentendo alle aziende flessibilità e ottimizzazione durante i periodi critici di crescita. La chiave per un processo di produzione di batterie di successo è l'intelligenza, oltre alla capacità di rispondere al continuo ritmo dei progressi tecnologici.

 

Vai

In conclusione, i produttori di batterie devono considerare i seguenti punti per sfruttare le opportunità esistenti nel settore della produzione di batterie:

  • Aumentare la produzione nel tempo: è possibile passare a operazioni automatizzate in fasi e aumentare gradualmente la produzione man mano che si dimostra il ROI.
  • Utilizzare un MES: questo sarà la base per costruire un'operazione di automazione ad alte prestazioni e far crescere la vostra azienda.
  • Prepararsi per il lungo termine: collaborare con esperti come Rockwell Automation, che possono aiutarvi in ogni fase del processo.

 

Ricordate

La creazione di un'azienda connessa è vantaggiosa per qualsiasi produttore, ma l'aumento vertiginoso delle vendite di veicoli elettrici (e la previsione di un ulteriore aumento in futuro) sta creando un'urgenza e un incentivo ancora maggiori.

Investendo il tempo necessario per creare una strategia di produzione intelligente e per introdurre le tecnologie e i partner giusti, sarete nella posizione migliore per raccogliere i frutti della crescita del mercato.

Se desiderate saperne di più sulla produzione ad alte prestazioni per l'industria delle batterie e parteciperete al Battery Show Europe 18–20 maggio 2021 presso la Messe Stuttgart, Stoccarda, Germania, vi invito a seguire la mia presentazione all'evento.

Pubblicato 6 marzo 2020

Argomenti: Automotive e pneumatici

Andy Bell
Andy Bell
EMEA Technology Partner Manager, Rockwell Automation
Con oltre 22 anni di esperienza in Rockwell Automation, Andy ha acquisito una vasta conoscenza del nostro approccio Customer Centric Industry e, in particolare, di come la PartnerNetwork possa aiutare i nostri clienti a raggiungere il successo. Prima di entrare in Rockwell Automation, Andy ha lavorato con System Integrators e ha una solida esperienza nel campo dell’ingegneria. Andy ha ricoperto vari ruoli all’interno di Rockwell Automation e ha lavorato nelle vendite geografiche, nella gestione di account globali e nella leadership del segmento OEM. Negli ultimi 15 anni ha ricoperto ruoli nelle vendite internazionali, acquisendo così anche una comprensione delle diverse culture e delle sfide.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Produzione ad alte prestazioni per l’industria delle batterie
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: