Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Arriva la pioggia, ma dov'è il piano di ripristino delle acque meteoriche?

Le amministrazioni locali hanno bisogno di un piano per catturare, immagazzinare e trattare efficacemente le acque meteoriche.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Impianto di trattamento delle acque reflue

Il ripristino delle acque meteoriche, ovvero la raccolta dell'acqua piovana, è una pratica che si svolge da secoli con l'obiettivo di ridurre il consumo di acqua trattata e di aumentare gli sforzi per operare in modo sostenibile.

Oggi, con l'aumento delle città e della popolazione, cresce anche l'interesse per una migliore gestione delle acque meteoriche. I governi hanno da tempo compreso che è necessario adottare una gestione responsabile delle acque per soddisfare le esigenze di una popolazione in crescita.

Fino ad ora siamo riusciti a soddisfare le nostre esigenze negli Stati Uniti, ma con una popolazione di oltre 320 milioni di persone, le richieste sono in aumento e così anche l'industria del ripristino delle acque meteoriche.

Con l'implementazione di regolamenti e norme da parte delle amministrazioni locali per gestire, catturare e proteggere le acque meteoriche, le aziende come la nostra sono sempre più chiamate ad assistere i comuni nell'ottimizzazione delle loro infrastrutture per migliorare il ripristino delle acque meteoriche.

Ad esempio, alcune città hanno effettivamente vietato la raccolta dell'acqua piovana in contenitori di stoccaggio su proprietà privata. Quando piove in quella città, la città rivendica la proprietà dell'acqua che cade dal cielo.

In altre città, è richiesta una sistemazione del paesaggio adeguata per prevenire il deflusso delle acque meteoriche. Ai proprietari di immobili che non adottano soluzioni paesaggistiche che consentano livelli accettabili di ricarica delle falde acquifere possono essere comminate delle sanzioni.

Dove lo mettiamo?

Mentre i comuni cercano di aumentare la capacità di raccolta delle acque meteoriche, si pone un altro problema: dove conservare l'acqua raccolta?

Le opzioni fuori terra richiedono generalmente un'area significativa e sono soggette a impatti ambientali.

Lo stoccaggio dell'acqua sotterranea o il rifornimento degli acquiferi è una seconda opzione che presenta una serie di complicazioni, tra cui l'intrusione di acqua salata, i costi di iniezione e sollevamento, per citarne alcune.

Dove stiamo andando?

I governi stanno intervenendo con investimenti nelle infrastrutture idriche, in tecnologie avanzate di trattamento e ripristino dell'acqua.

I grandi comuni sono in prima linea con progetti che si concentrano sul trattamento delle acque reflue per il reintegro potabile delle aree di stoccaggio esistenti, sia sopra che sotto terra.

Tuttavia, se riescono a catturare più acqua meteorica direttamente dalla fonte, i costi ridotti per il trattamento potrebbero tradursi in un ritorno più rapido sugli investimenti.

Nel 2017 e negli anni a venire, l'attenzione alle infrastrutture che consentono il ripristino, lo stoccaggio e il trattamento delle acque meteoriche sarà fondamentale per le città che cercano di fornire acqua pulita a una popolazione in crescita.

Inoltre, è importante iniziare a discutere della difficile questione della proprietà dell'acqua, che riguarda sia i distretti che i bacini idrografici.

Se desiderate ulteriori informazioni sul ripristino delle acque meteoriche, visitate la nostra pagina sul trattamento delle acque reflue municipali o contattateci.

Pubblicato 4 ottobre 2017

Argomenti: Acque chiare e reflue

Bret Young
Bret Young
Area Manager, Power Control, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Arriva la pioggia, ma dov'è il piano di ripristino delle acque meteoriche?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: