Consigliato per te
I primi sforzi nell'adozione delle tecnologie Internet of Things (IoT) sono spesso incentrati sulla correzione o sulla stabilizzazione delle operazioni: manutenzione delle apparecchiature, consegna puntuale di prodotti di qualità, sicurezza dei lavoratori e miglioramento della sicurezza dei dati.
Subito dopo, si manifestano altri vantaggi, poiché la Connected Enterprise® inizia ad anticipare i requisiti di produzione, migliorando la produttività in tutta l'organizzazione:
- Sviluppo di nuovi prodotti: la condivisione di informazioni in tempo reale in tutta l'azienda consente ai vari reparti di collaborare allo sviluppo di nuovi prodotti, garantendo un rapido trasferimento delle innovazioni dal reparto R&S al mercato. Le specifiche dei processi e degli strumenti possono essere sviluppate molto prima del passaggio alla produzione, con i nuovi requisiti valutati rispetto alle capacità attuali, portando a lanci di prodotti efficienti e redditizi.
- Affidabilità dell'impianto: Il personale addetto alla manutenzione può ora utilizzare i dati delle macchine in tempo reale per impiegare tecniche predittive e prevenire i fermi macchina non programmati. Questo è un problema importante per la maggior parte degli impianti di produzione: l'affidabilità delle macchine (in percentuale del tempo di attività programmato) è in media solo 78.3 percento, e 17.3 percento della manutenzione è non pianificata (in base alla percentuale di spesa per la manutenzione). Un tempo di attività migliorato mantiene le macchine in funzione e rende i lavoratori più produttivi.
- Prestazioni operative: Quando i dipendenti in prima linea sono consapevoli anche delle minime variazioni rispetto ai risultati previsti – per ora, turno, giorno, settimana – possono risolvere i problemi, prevenire le ricorrenze e stabilire nuovi parametri di riferimento per le prestazioni operative. Questo ciclo continuo di miglioramento favorisce una maggiore produttività, costi di produzione inferiori e profitti più elevati.
- Collaborazione nella catena logistica: anche l'impianto di produzione migliore può essere ostacolato dalla mancanza di informazioni sui clienti (cambiamenti nella domanda, specifiche dei prodotti alterate) o da problemi imprevisti dei fornitori (ritardi dei fornitori, colli di bottiglia logistici, carenza di componenti). Con una Connected Enterprise® estesa che raggiunge sia i fornitori che i clienti, la catena logistica funziona all'unisono e tutte le parti migliorano la loro produttività.
The Connected Enterprise® offre una visione di ciò che sta accadendo ora all'interno dell'organizzazione e di come le operazioni possono essere migliorate oggi e domani. Collegate la vostra azienda per migliorare la produttività e ottenere un vantaggio competitivo.
Pubblicato 24 aprile 2017