Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Ottenete di più dai vostri convertitori di frequenza e dalle vostre operazioni con la manutenzione predittiva

I convertitori di frequenza con manutenzione predittiva possono aiutarvi a evitare tempi di fermo non pianificati, a perfezionare i programmi di manutenzione e a ottenere di più dagli investimenti nei vostri asset di automazione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Icona del tachimetro e dell'olio

Se siete come molti proprietari di auto, portate la vostra auto a fare regolarmente il cambio dell'olio, ma fate fatica a rispettare il programma di manutenzione consigliato dal produttore. Potreste anche chiedervi se è necessario un cambio dell'olio, in base al modo in cui guidate la vostra auto.

Grazie alle capacità diagnostiche delle auto che entrano sul mercato, ora possiamo eliminare gran parte delle supposizioni che accompagnano la manutenzione dei nostri veicoli. I dati vengono raccolti sui componenti critici del veicolo e utilizzati per avvisarci di problemi imminenti. Questo può aiutare a mantenere le nostre auto in base alle esigenze effettive rispetto alle medie del settore, e farlo prima che si verifichi un guasto costoso e scomodo.

Questa è la manutenzione predittiva – e ha un potenziale simile per la gestione delle operazioni industriali. Tuttavia, per comprenderne il vero impatto, è importante prima capire la differenza tra manutenzione preventiva e manutenzione predittiva.

Manutenzione preventiva vs. manutenzione predittiva

La manutenzione preventiva prevede la creazione di un programma di manutenzione per la riparazione o la sostituzione dei dispositivi in base alla loro durata prevista. Questo è sicuramente meglio di un approccio di manutenzione run-to-fail, che rende i tempi di fermo non programmati una parte di routine e costosa delle vostre operazioni.

Tuttavia, la manutenzione proattiva viene eseguita in base a un programma prestabilito piuttosto che in base allo stato effettivo di salute e alle prestazioni di un dispositivo. Ciò può portare alla sostituzione di dispositivi perfettamente funzionanti molto prima che sia necessario. Inoltre, può lasciarvi vulnerabili al guasto di un dispositivo prima della data di sostituzione o di assistenza programmata.

La manutenzione predittiva, invece, raccoglie i dati da un dispositivo per monitorarne le prestazioni e applica algoritmi predittivi per prevedere i guasti molto prima che si verifichino. Inoltre, può aiutarvi a perfezionare i vostri programmi di manutenzione e a massimizzare gli investimenti negli asset di automazione.

La manutenzione predittiva sta diventando sempre più preziosa man mano che si rendono disponibili più dati – non solo dal dispositivo stesso, ma anche da componenti specifici all'interno del dispositivo. Questo è particolarmente vero per uno dei dispositivi più importanti della vostra struttura: i convertitori di frequenza (VFD).

Approfondimenti predittivi più dettagliati

Che si tratti di un compressore, di una pompa o di una pressa, i convertitori di frequenza gestiscono i processi integrati che mantengono attiva la produzione. Se uno di questi si guasta, l'applicazione si ferma.

Fortunatamente, i convertitori di frequenza collegati in rete possono ora essere accessibili, analizzati e monitorati nel tempo. Inoltre, i convertitori di frequenza moderni forniscono informazioni su alcuni dei loro componenti principali, come ventole, condensatori bus e transistor bipolari a gate isolato (IGBT).

Le ventole, ad esempio, sono componenti meccanici e si usurano nel tempo. I convertitori di frequenza di ultima generazione dispongono di algoritmi predefiniti che monitorano specificamente le prestazioni delle ventole e possono prevedere con precisione la loro durata in base al monitoraggio della temperatura, della velocità di funzionamento e delle ore effettive di funzionamento.

Un tecnico della manutenzione può utilizzare queste informazioni per riparare o sostituire l'unità o il componente. E poiché possono prevedere i guasti con mesi di anticipo, possono pianificare questi interventi in concomitanza con i tempi di fermo programmati e assicurarsi che i ricambi siano disponibili.

Siete in ritardo?

Se non siete sicuri che la manutenzione predittiva possa essere utile alle vostre operazioni, chiedetevi:

  • Soffrite di frequenti tempi di fermo a causa delle prestazioni operative dei convertitori di frequenza?
  • Programmate manutenzione periodica per sostituire componenti come ventole, filtri e IGBT dei convertitori di frequenza senza sapere se si verificherà un problema?
  • Utilizzate il vostro budget operativo invece del budget di manutenzione per risolvere i problemi dei convertitori di frequenza?

Se avete risposto sì a una di queste domande, è il momento di considerare i convertitori di frequenza con funzionalità di manutenzione predittiva come una priorità. Potete saperne di più sulle opzioni dei convertitori di frequenza.

Pubblicato 27 febbraio 2017


Andy Gagnon
Andy Gagnon
Product Manager, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Ottenete di più dai vostri convertitori di frequenza e dalle vostre operazioni con la manutenzione predittiva
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: