Un cambiamento che potete fare oggi
Le aziende di tutto il mondo stanno già utilizzando soluzioni di enterprise operational intelligence per creare operazioni più competitive.
Un grande produttore di alimenti e bevande, ad esempio, utilizza una soluzione in decine dei suoi siti produttivi. I lavoratori ora hanno accesso, in base al ruolo, a metriche e informazioni standardizzate in tempo reale, nonostante i numerosi sistemi. Il risultato? L'azienda ha aumentato la produttività del 5–8 % nei suoi impianti.
Questo caso d'uso è un esempio perfetto di come una soluzione di enterprise operational intelligence possa portare valore alle vostre operazioni oggi.
La soluzione non richiede una revisione dell'infrastruttura. Può funzionare con i sistemi esistenti per fornire monitoraggio in tempo reale di tutto ciò che è necessario conoscere, come l'utilizzo degli asset, l'efficienza della produzione, le prestazioni della forza lavoro e il consumo energetico.
Può anche funzionare con nuove tecnologie abilitanti come la realtà aumentata (AR) per aiutarvi a visualizzare le prestazioni della vostra produzione in modi letteralmente nuovi.
In effetti, l'esempio di un operatore che cammina nell'officina e controlla le prestazioni delle macchine sul proprio telefono non è ipotetico. È qualcosa che un'azienda europea sta già facendo oggi, combinando il monitoraggio operativo in tempo reale con la tecnologia AR. Ora, i lavoratori non devono aspettare giorni o settimane per vedere come stanno andando le cose – possono scoprirlo in un attimo.
La soluzione può anche sfruttare il machine learning per fornire analisi predittive delle prestazioni. Questo significa non dover più reagire ai problemi di prestazione, ma ottenere previsioni sui problemi che stanno per verificarsi, prima che abbiano un impatto sulla produzione. Queste informazioni possono anche attivare reazioni automatiche, come ticket di manutenzione, per aiutare a risolvere i problemi in modo rapido e corretto.
Semplice e flessibile
Un vantaggio aggiuntivo di alcune nuove soluzioni di enterprise operational intelligence è la loro semplicità e flessibilità.
Non è necessario avere una laurea in IT per implementare e gestire questi strumenti. Tutto ciò che serve è una conoscenza di base di un processo produttivo per iniziare a creare dashboard e report utilizzando semplici strumenti drag and drop.
Inoltre, i dashboard e i report possono essere personalizzati per ogni utente, che sia un operatore, un responsabile di impianto o un COO.
Per saperne di più su enterprise operational intelligence e altre soluzioni innovative, visitate la pagina web FactoryTalk InnovationSuite.