Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Aumenta flessibilità e produttività con i sistemi batch moderni

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Aumenta flessibilità e produttività con i sistemi batch moderni hero image

L'aumento delle richieste dei consumatori ha portato la necessità di soluzioni di produzione più flessibili e migliorate in primo piano. Dalla gestione di una più ampia varietà di prodotti alla richiesta di cambiamenti più facili e frequenti durante la produzione, le aziende chimiche sono alla ricerca di modi per aumentare la flessibilità operativa.

L'utilizzo di un moderno sistema di controllo batch sta aiutando queste aziende a ottenere operazioni chimiche più flessibili, produttive ed efficienti. I sistemi batch sequenziano lo stesso set di apparecchiature produttive in modi diversi, in base a ricette specifiche, che producono prodotti finali differenti.

Disporre di un sistema che consente agli operatori di controllare facilmente e completamente queste ricette è fondamentale per ottenere la flessibilità richiesta nell'ambiente odierno. Di seguito sono riportati alcuni miglioramenti che le aziende hanno riscontrato con l'implementazione di un moderno sistema di controllo batch:

  • Aumento dei rendimenti
  • Riduzione dei tempi di fermo non pianificati
  • Procedure rafforzate
  • Riduzione dei tempi del ciclo batch
  • Maggiore riutilizzabilità

I tradizionali sistemi di controllo batch non sono in grado di soddisfare le crescenti esigenze delle aziende chimiche e dei loro consumatori. Questi sistemi causano problemi di produzione come inutili avvisi pop-up, mancanza di automazione basata sulle ricette e complesse operazioni di cambio prodotto.

Tutto ciò può portare a una diminuzione della qualità e del rendimento del prodotto e a un aumento dei tempi del ciclo batch, riducendo le prestazioni complessive dell'impianto. Un moderno sistema di controllo batch, tuttavia, può fornire significativi vantaggi di produzione.

Le nostre soluzioni di sistemi di controllo batch offrono un ambiente di controllo flessibile per aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze di aumento della produzione e di miglioramento dei rendimenti. Scoprite di più qui.

Flessibilità e controllo della qualità

Un moderno sistema di controllo batch offre un nuovo livello di flessibilità agli impianti chimici di oggi. Il sistema consente agli operatori di modificare facilmente le ricette con un'interazione manuale minima. Ciò permette cambi di produzione più rapidi e frequenti, consentendo alle aziende di produrre batch di varie dimensioni. 

Il produttore di prodotti chimici speciali DuPont ha implementato un moderno sistema di controllo batch per sostituire il suo obsoleto sistema tradizionale. Ora l'azienda è in grado di risparmiare tempo e fatica, poiché deve solo configurare una nuova fase quando apporta modifiche alla ricetta del solvente.

Ora sono in grado di riutilizzare questa configurazione. Come accennato in precedenza, un moderno sistema di controllo batch consente ai produttori di seguire le stesse procedure e configurazioni ripetutamente con meno intervento dell'operatore. Ciò riduce la variabilità e gli errori in tutta la produzione. In totale, questo determina processi di produzione più rapidi, aumenta la flessibilità e migliora la qualità del prodotto.

Variabilità e affidabilità

Un sistema di controllo batch tradizionale richiede che la sequenza di processo completa sia progettata e definita dal server batch. L'interazione con i dati e il processo decisionale avvengono prima del passaggio a ogni nuovo passo del processo. Gli operatori non sono in grado di ricevere dati in tempo reale durante l'operazione. Un moderno sistema di controllo batch fornisce agli operatori i dati di esecuzione del batch in tempo reale, consentendo una valutazione continua dei parametri del batch e fornendo preziose informazioni sul processo.

Nel sistema moderno, le porzioni della sequenza batch vengono eseguite direttamente nel controllore, consentendo di eseguire transizioni da un passo del processo batch al successivo in meno di un secondo. Con un sistema di controllo batch tradizionale, queste sequenze vengono eseguite in un server. Ciò richiede al server di comunicare continuamente con i controllori per eseguire le azioni, aumentando così il tempo necessario per eseguire queste transizioni. Tempo e fatica vengono risparmiati quando queste transazioni avvengono sul controllore, indipendentemente dal server. 

Scalabilità

Quando si aggiungono nuove apparecchiature di processo alla linea di produzione, la programmazione aggiuntiva rende il processo lungo e complesso.

Un esempio: quando un impianto passa da un'unica unità di miscelazione a più unità. Un moderno sistema di controllo batch riduce notevolmente il lavoro di progettazione per implementare questi cambiamenti. Utilizzando le informazioni esistenti nel sistema, è possibile aggiungere nuove unità con le stesse capacità dell'unità esistente, pertanto le ricette e le sequenze esistenti possono essere eseguite utilizzando le nuove apparecchiature produttive.

Inoltre, se ci sono piccole differenze nel funzionamento delle unità, una parte della sequenza può essere eseguita sul controllore, il che consente di apportare meno modifiche alle ricette e alle sequenze esistenti. Ciò non solo fa risparmiare tempo, ma riduce anche i costi di progettazione.

I fornitori di skid e gli OEM possono anche trarre vantaggio dalla scalabilità di un moderno sistema di controllo batch. Questi fornitori possono fornire unità che includono fasi e persino sequenze che possono essere integrate nel sistema di controllo batch basato su server.

Le fasi e le sequenze definite sul controllore possono quindi essere eseguite dal livello di supervisione. Ciò significa che i fornitori possono offrire un valore aggiunto ai loro clienti finali, mantenendo comunque la capacità di determinare le funzionalità delle unità che forniscono.

Utilizzando un sistema di controllo batch flessibile e moderno, i produttori chimici possono aumentare la produttività e soddisfare le richieste dei consumatori. Non sapete da dove iniziare? Scoprite di più qui.

Pubblicato 22 maggio 2019

Argomenti: Industria chimica

Jamey Geer
Jamey Geer
Batch Product Manager, Rockwell Automation
Jamey has been working with Rockwell Automation for over 15 years. He spent several years applying Rockwell Automation technologies and developing automation systems before transitioning into Commercial Engineering. He took over as the Product Manager for Batch Control in December of 2018.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Aumenta flessibilità e produttività con i sistemi batch moderni
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: