Loading
Blog | Trasporto pubblico
Recent ActivityRecent Activity

Guardando al futuro: tre tendenze che stanno plasmando il futuro del settore del trasporto di massa

Esplorate tre aree chiave che stanno plasmando il futuro del settore del trasporto di massa.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MetroRail fa tappa al centro di transito fuori dal centro di Houston

Il panorama del trasporto pubblico sta cambiando

In tutto il mondo, le città stanno diventando sempre più grandi. Ogni secondo, la popolazione urbana globale cresce di due persone — con un aumento di 172800 nuovi abitanti ogni giorno.1 E sebbene questa rapida urbanizzazione prometta di rendere le città ancora più vivaci, innovative ed entusiasmanti, pone anche sfide significative ai pianificatori urbani che devono dare priorità alla sicurezza e al benessere dei cittadini.

L'aumento della popolazione urbana richiede modalità di trasporto accessibili e sostenibili per svolgere le attività quotidiane. Inoltre, le città devono trovare nuovi modi per limitare le emissioni e il consumo di energia o rischiano di compromettere la salute della loro popolazione. Infatti, il settore dei trasporti è responsabile del 30% delle emissioni totali di gas serra negli Stati Uniti.2 Per affrontare questa situazione, i pianificatori urbani stanno investendo in iniziative per le smart city, utilizzando i dati per ottenere informazioni utili e in tempo reale che trasformano il modo in cui le città operano.

Mass Transit è in prima linea nelle iniziative per le smart city, con un aumento dei finanziamenti governativi e nuovi progressi tecnologici che alimentano la trasformazione del settore. Tuttavia, con l'evoluzione del settore, gli operatori non possono perdere di vista l'affidabilità, la sicurezza e la protezione. Effettuando investimenti mirati e modulari, le organizzazioni del trasporto pubblico possono gestire i rischi della tecnologia per offrire esperienze soddisfacenti ai passeggeri delle città del futuro.

Aumentare l'affidabilità delle operazioni

Con l'aumento rapido della popolazione, le aspettative crescono in modo significativo. Con l'aumento dei passeggeri, è più importante che mai per gli operatori del trasporto pubblico garantire operazioni affidabili o rischiare di paralizzare la città. Dalla bigliettazione al funzionamento di ascensori e scale mobili, alla programmazione e agli annunci dei treni, i sistemi di trasporto pubblico devono offrire un'esperienza soddisfacente ai passeggeri, anche se la maggiore densità di passeggeri spinge i sistemi esistenti al limite.

Allo stesso tempo, i sistemi di trasporto pubblico non possono limitarsi ad aggiungere nuove attrezzature senza ottenere di più da quelle che già possiedono. Fortunatamente, i moderni sistemi SCADA e wayside offrono agli operatori del trasporto pubblico la visibilità necessaria per massimizzare l'affidabilità e la resilienza del sistema di trasporto. Unificando le operazioni e l'asset management in un unico sistema di controllo, gli operatori ottengono una maggiore visibilità sulle prestazioni e lo stato delle apparecchiature. Ciò rende possibile rilevare i problemi prima che si verifichino, garantendo un'esperienza positiva in stazione e mantenendo i treni puntuali e in orario.

Inoltre, grazie a una visione approfondita degli asset e delle apparecchiature, gli operatori possono creare più ridondanze nei loro sistemi per eliminare i singoli punti di guasto—contribuendo ad aumentare la resilienza delle apparecchiature critiche e a prevenire i guasti in primo luogo.

Sicurezza e sostenibilità rimangono le massime priorità

I sistemi di trasporto pubblico sono la soluzione di mobilità del futuro. I sistemi ferroviari sono più efficienti e sostenibili delle automobili, aiutando le città ad adattarsi alle crescenti esigenze delle popolazioni urbane e a combattere il cambiamento climatico. Già oggi, le città più innovative stanno investendo in sistemi di trasporto pubblico avanzati per offrire ai loro cittadini una mobilità rapida, facile e affidabile—ad esempio, la "Line City" in fase di sviluppo in Arabia Saudita consente ai passeggeri di spostarsi ovunque in città in soli venti minuti. Tuttavia, se l'industria del trasporto pubblico vuole mantenere la promessa di un futuro affidabile e verde, la sicurezza dei passeggeri non può essere compromessa.

I moderni sistemi di sicurezza e controllo aiutano gli operatori del trasporto pubblico a garantire operazioni più sicure che mai. Hardware standard come i sistemi di rilevamento degli ostacoli (ODS) e i sistemi di rilevamento delle intrusioni nelle guide (GIDS) forniscono informazioni più approfondite sulle esigenze di manutenzione e riparazione, mentre i sistemi di ventilazione automatica dei tunnel contribuiscono a mantenere la sicurezza dei passeggeri aumentando l'efficienza—sostituendo la gestione manuale delle prese d'aria con sistemi intelligenti che posizionano automaticamente le ventole per prevenire e ridurre al minimo i danni da incendio.

Un approccio olistico alla cybersecurity è fondamentale per aumentare l'efficienza

I moderni sistemi di controllo unificano le operazioni su un'unica piattaforma, consentendo il flusso di dati tra i sistemi e sbloccando informazioni trasformative. Tuttavia, molte aziende di trasporto pubblico si affidano a sistemi obsoleti e a macchinari datati. Se gli operatori del trasporto pubblico non riducono il vettore di minaccia dei loro strumenti legacy prima di introdurre sistemi connessi, mettono a rischio le loro operazioni e i loro passeggeri.

I governi di tutto il mondo riconoscono la minaccia della cybersecurity per il settore dei trasporti pubblici. Organizzazioni come la FTA, l'APTA e la CISA offrono tutti dei framework di cybersecurity per guidare i sistemi di trasporto di massa nell'adozione sicura delle nuove tecnologie—nel 2023, ad esempio, la FTA ha rilasciato uno strumento di autovalutazione per aiutare gli operatori del trasporto pubblico a identificare i rischi per la sicurezza nella loro organizzazione.

Gli operatori del trasporto pubblico possono rafforzare ulteriormente la loro postura di sicurezza collaborando con partner esperti e affidabili. Il partner giusto può aiutarvi a fare investimenti strategici e modulari basati su una comprensione olistica dei vostri sistemi per massimizzare i benefici e ridurre al minimo i rischi. Con le soluzioni e i servizi giusti—supportati da una rete solida—i sistemi di trasporto pubblico possono trasformare le loro operazioni proteggendosi, rilevando, rispondendo e riprendendosi più facilmente dagli attacchi informatici.

Collaborate con Rockwell Automation

Con la continua digitalizzazione e urbanizzazione del mondo, l'importanza del trasporto pubblico di massa e le sue capacità continuano a evolversi. Tuttavia, affinché il trasporto pubblico di massa possa affermarsi come la soluzione di mobilità del futuro, gli operatori non possono perdere di vista l'affidabilità, la sicurezza e la protezione del sistema.

Collaborando con un esperto del settore, le aziende possono effettuare investimenti intelligenti e mirati che massimizzano i vantaggi riducendo al minimo i rischi. Rockwell Automation è impegnata ad aiutare i sistemi di trasporto pubblico a ottenere il massimo dalla loro tecnologia. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore e una vasta rete di partner, forniamo i sistemi e le soluzioni e servizi necessari per soddisfare le esigenze di trasporto di domani, oggi.

Per saperne di più, visitate il nostro sito web o contattateci.

1Jones, B. (2022, 29 maggio). Faster, cleaner, greener: What lies ahead for the world’s railways. CNN. https://www.cnn.com/travel/article/future-rail-travel-cmd/index.html

2EPA (2023, 28 agosto). Fast Facts on Transportation Greenhouse Gas Emissions. United States Environmental Protection Agency. https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-greenhouse-gas-emissions

Pubblicato 21 novembre 2023

Argomenti: Mass Transit Infrastrutture

Craig Blondin
Craig Blondin
Industry Sales Manager, Eco Industrial - Mass Transit, Rockwell Automation
Con oltre 10 anni di esperienza in progetti di trasporto di massa in Nord America, Craig è focalizzato sulla crescita all’interno dell’ecosistema del trasporto di massa. Dispone di preziose informazioni e conoscenze per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi nel settore del trasporto di massa ed è sempre disponibile a rispondere a qualsiasi domanda possiate avere.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Tre tendenze che stanno plasmando il futuro del settore del mass transit
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: