Loading
Blog | Sicurezza informatica industriale
Recent ActivityRecent Activity

Esplorare il mondo dell’edge computing

Migliorare la sicurezza e aumentare l'affidabilità sul piano di produzione

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Concetto di trasformazione digitale dell'edge computing industriale ad alta velocità. Data center industriale sullo sfondo con frecce al neon che puntano verso gli schermi che rappresentano il trasferimento dati.

L'edge computing è diventato sempre più diffuso negli ultimi anni, passando con successo da una semplice "parola d'ordine" a una tecnologia altamente vantaggiosa. Questo modello di elaborazione distribuita e la sua capacità di avvicinare l'archiviazione dati e l'elaborazione alle macchine e ai luoghi che ne hanno bisogno si sono dimostrati efficaci. Anche i dirigenti di alto livello riconoscono i chiari vantaggi che offre in termini di miglioramento dei tempi di risposta, risparmio di larghezza di banda e riduzione delle preoccupazioni per la sicurezza, tra molti altri.

L'edge computing consente il pre-processing dei dati per il processo decisionale tattico, portando i dati alla macchina, riducendo la quantità di dati grezzi inviati ai data lake ospitati nel cloud per l'analisi, risparmiando spazio e creando opportunità per nuove soluzioni di produzione. Richiede l'allocazione di risorse, come archiviazione dati, applicazioni e computer all'edge della rete, il più vicino possibile agli utenti e ai dispositivi che ne hanno bisogno. Ciò riduce la latenza e migliora le prestazioni, poiché i dati non devono viaggiare così lontano. La possibilità di accedere ai dati alla loro fonte consente inoltre agli operatori di accedere a informazioni in tempo reale e di prendere decisioni più informate.

Vantaggi dell'edge computing:

  • Maggiore velocità ed elaborazione dei dati: l'edge computing riduce l'utilizzo della larghezza di banda e avvicina l'archiviazione dati e l'elaborazione dei dati all'utente, offrendo tempi di risposta più rapidi rispetto al cloud computing.
  • Maggiore sicurezza: con i dati che non vengono più inviati a lunghe distanze, l'edge computing contribuisce a migliorare la sicurezza. Protegge i dati sensibili dalle potenziali minacce informatiche e riduce il rischio di violazioni dei dati.
  • Maggiore affidabilità: l'edge computing memorizza i dati localmente, utilizza interfacce operatore locali, fornendo una connessione più affidabile.

Per ottenere questi vantaggi, è necessario trovare l'hardware giusto per soddisfare le esigenze della propria organizzazione. L'hardware per l'edge computing deve essere compatto, robusto, consentire un'adeguata archiviazione dati, disporre di una serie di opzioni di connettività e poter ospitare le capacità desiderate. Ognuno di questi requisiti è essenziale da considerare prima di selezionare un dispositivo di calcolo, poiché questi dispositivi sono spesso utilizzati in ambienti difficili in cui devono funzionare in modo ottimale e affidabile, con un tasso di guasto minimo.

L'edge computing, se selezionato e applicato correttamente, consente l'elaborazione e l'archiviazione dati ai margini di una rete, vicino alla fonte dei dati. Questa architettura è pensata per ridurre la latenza, migliorare la scalabilità e fornire un ambiente di calcolo più flessibile. Ciò riduce il volume di dati inviati al cloud, migliora le prestazioni e riduce al minimo la latenza. Inoltre, l'edge computing consente l'archiviazione dati e l'elaborazione dei dati in un ambiente sicuro, riducendo il rischio di violazioni dei dati. L'edge computing e l'OT (Operational Technology) lavorano in tandem, con l'edge computing che consente ai sistemi OT di elaborare i dati più vicino alla fonte, migliorando i tempi di risposta e riducendo la latenza. La combinazione di controllo e calcolo in un'unica piattaforma offre vantaggi naturali, il più ovvio dei quali è il risparmio di spazio. L'edge computing consente il calcolo distribuito, permettendo un uso più efficiente delle risorse e una migliore scalabilità.

Svantaggi dell'edge computing:

  • Rischi per la sicurezza: l'edge computing può aumentare la possibilità di violazioni della sicurezza a causa del maggior numero di dispositivi e punti dati protetti.
  • Costo: l'edge computing può comportare un costo iniziale più elevato per l'acquisto iniziale di hardware e software aggiuntivi, oltre alla formazione potenzialmente necessaria per gestire e mantenere una nuova soluzione, nonostante i risparmi a lungo termine.

L'edge computing è un'architettura di calcolo distribuito che consente l'elaborazione dei dati ai margini della rete, più vicino alla fonte dei dati. Ciò permette di elaborare i dati e ridurre la latenza, oltre a migliorare la privacy e la sicurezza. Alcune applicazioni, come SCADA, traggono vantaggio dall'essere più vicine alla macchina o all'evento integrato nella macchina. L'edge computing è utilizzato in vari settori, tra cui la produzione, la sanità e i trasporti, e vi permetterà di concentrarvi su ciò che è possibile in un macchinario intelligente invece di preoccuparvi della logistica IT. Il vero edge computing industriale consente la combinazione di applicazioni integrate nel cloud con applicazioni locali o solo locali in modi nuovi e innovativi. 

L'edge computing vi aiuta a esplorare nuove possibilità e a ripensare ciò che è possibile.

Contattate uno specialista di cybersecurity di Rockwell Automation per scoprire quali nuovi problemi può risolvere l'edge computing e come può proteggere meglio le vostre operazioni.

Contattaci

Pubblicato 6 aprile 2023

Argomenti: Sicurezza informatica

Albina Emilya Ortiz
Albina Emilya Ortiz
Global Product Manager, Network and Compute, Rockwell Automation
Albina è entrata a far parte di Rockwell nel 2019 come Senior Training Analyst, è passata a Global Operations Manager all'interno della BU Training nel 2021 e poi a Network and Cyber come Global Product Manager nell'autunno del 2022. Vanta oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo organizzativo, nella gestione di progetti e prodotti e nel marketing strategico.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Esplorare il mondo dell’edge computing
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: