Loading
Blog | L’impresa connessa
Recent ActivityRecent Activity

IO-Link Wireless migliora le macchine per l’imballaggio

IO-Link Wireless migliora l’adattività delle macchine per l’imballaggio

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uomo che lavora su un tablet

La Independent Cart Technology (ICT) di Rockwell Automation sta rivoluzionando il campo dei sistemi di movimentazione, consentendo un controllo preciso del movimento con una propulsione senza attrito. L'indipendenza del movimento è fondamentale per la personalizzazione di massa, poiché consente flessibilità, riduzione dei colli di bottiglia e prestazioni migliorate. Tuttavia, questa libertà meccanica ha un costo, poiché fornire connettività dati in tempo reale per sensori e attuatori sui carrelli diventa estremamente impegnativo. L'indipendenza fornita ai carrelli tramite ICT offre molti vantaggi in una varietà di applicazioni, ma l'automazione integrata sui carrelli apre la possibilità di ulteriori vantaggi significativi derivanti dall'uso di ICT.

Abilitare il controllo in tempo reale tramite l'inclusione di IO-Link Wireless sui carrelli fornisce un ulteriore livello di indipendenza, poiché i prodotti possono essere lavorati mentre sono in movimento costante in modo agile e sincronizzato. Semplifica la produzione, non solo nel trasporto dei prodotti attraverso la macchina, ma anche nell'adattare il processo produttivo effettivo per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti. I tempi di cambio produzione e di configurazione degli utensili sono ridotti al minimo, consentendo una vasta gamma di tipi di prodotti per macchina e riducendo i costi e i tempi di commercializzazione di nuovi tipi e design di prodotti. L'ingombro della macchina e i costi di manutenzione sono ridotti grazie alla riduzione di cavi, catene, cinghie, componenti meccanici e accessori di automazione esterni aggiuntivi. La comunicazione con i carrelli consente anche funzionalità di condition-monitoring e manutenzione predittiva.

Il controllo in tempo reale richiede una connettività di livello industriale. Fino a poco tempo fa, la connettività cablata era considerata un dato di fatto per l'automazione di fabbrica, poiché la sua elevata affidabilità e la bassa latenza consentivano il controllo e il monitoraggio delle macchine. Ma l'uso di cavi in un sistema di movimentazione a carrelli indipendenti è praticamente impossibile. È necessaria una soluzione di comunicazione wireless, ma le tecnologie wireless tradizionali come Wi-Fi, Zigbee e Bluetooth non sono affidabili e non hanno la bassa latenza necessaria per il controllo sui carrelli. Non sono semplicemente progettate per soddisfare i rigorosi requisiti di comunicazione ultra-affidabile, a bassa latenza e scalabile.

La soluzione oggi disponibile, progettata per soddisfare le esigenze di questo tipo di automazione wireless, è IO-Link Wireless. IO-Link Wireless è stato sviluppato come standard globale di comunicazione wireless per sostituire i cavi sia nel controllo che nel monitoraggio in tempo reale di sensori/attuatori per l'automazione di fabbrica. Basato sullo standard IO-Link IEC 61131-9, è un'estensione del sistema alla tecnologia basata su IO-Link già consolidata. IO-Link Wireless offre un'affidabilità elevata di livello industriale con bassa latenza deterministica, robustezza e scalabilità per supportare un'elevata densità e un elevato throughput di dispositivi controllati wireless.

CoreTigo, Technology Partner di Rockwell Automation, fornisce una soluzione che consente una comunicazione IO-Link Wireless ad alte prestazioni sui sistemi ICT. Ogni carrello è dotato di un IO-Link Wireless Multiport Hub (TigoHub) che consente la connettività di più sensori e attuatori sul carrello stesso. L'IO-Link Wireless Master (TigoMaster) comunica in modalità wireless con i dispositivi sui carrelli e si collega al PLC per il controllo dell'automazione e ai server Internet of Things e IT aziendali per il monitoraggio dei dati. La soluzione unica di CoreTigo per le antenne è un componente chiave per l'integrazione ICT. Consente una soluzione altamente affidabile, scalabile e sicura che può supportare la comunicazione con centinaia di carrelli e dispositivi in modalità wireless. Il tutto mentre sono in movimento costante in un'area di macchina o cella di lavoro contenuta con più sistemi ICT. L'alimentazione può anche essere fornita in modo induttivo al carrello utilizzando un Contactless Power System di VAHLE, anch'esso Technology Partner di Rockwell Automation. VAHLE crea sistemi per la trasmissione di energia senza contatto per fornire ai carrelli mobili l'energia necessaria con un ingombro ultra ridotto e un peso ridotto. In questo modo, i costruttori di macchine ottengono la libertà di equipaggiare i carrelli con sensori e attuatori pur trasportando il carico utile richiesto. La combinazione dei dispositivi IO-Link Wireless di CoreTigo e della tecnologia di alimentazione induttiva consente una soluzione di alimentazione e rilevamento completamente priva di cavi per ICT.

L'end user Cloostermans ha iniziato a utilizzare la soluzione di CoreTigo due anni fa con l'obiettivo di creare una potente combinazione di alimentazione e comunicazione wireless sui sistemi ICT di Rockwell Automation. Oggi, Cloostermans fornisce la più grande integrazione di sistemi ICT wireless, con oltre 300 dispositivi che lavorano in sincronia in un'unica macchina. Se state progettando un nuovo sistema di trasporto, è il momento di renderlo ancora più indipendente e adattabile con una soluzione wireless industriale che consente il controllo e il monitoraggio in tempo reale mentre è in movimento costante, senza limitazioni. Contattate il vostro Sales Executive di Rockwell Automation o il referente regionale di CoreTigo per saperne di più.

Pubblicato 23 febbraio 2022

Argomenti: The Connected Enterprise Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

Ohad Oman
Ohad Oman
Head of Product Marketing per CoreTigo
Ohad Oman è Head of Product Marketing presso CoreTigo. Ha una vasta esperienza multidisciplinare nell’Internet of Things, nelle tecnologie wireless e negli investimenti in capitale industriali. CoreTigo è un Technology Partner nel programma PartnerNetwork™ di Rockwell Automation.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left IO-Link Wireless migliora le macchine per l’imballaggio
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: