Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Promuovere la diversificazione: il futuro dell’industria irlandese?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Promuovere la diversificazione: il futuro dell’industria irlandese? hero image

Quando si pensa all'industria irlandese, cosa viene in mente?

Una storia di successo, senza dubbio, un faro nel ripristino dell'economia irlandese dopo il crollo finanziario globale di dieci anni fa, costruita su aziende tecnologiche, alimentari e del settore delle scienze della vita, di fondamentale importanza. Questo punto di vista di 10 anni è utile: mostra davvero cosa si può fare. Quindi, proiettiamoci 10 anni avanti.

Cosa riserva il futuro per l'industria irlandese – dove può andare, come dovrebbe essere e quali sono le sfide che dobbiamo superare?

Al centro dell'industria tra 10 anni, mi aspetto di vedere lo sviluppo continuo delle scienze della vita. Le aziende farmaceutiche e i produttori di prodotti medicali hanno una casa molto confortevole in Irlanda, e che questo continui a lungo.

Allo stesso modo, il settore alimentare e delle bevande irlandese rimarrà forte – entrambi questi pilastri dell'industria irlandese stanno subendo cambiamenti nell'era di Industry 4.0 che presenteranno sfide, ma nel complesso hanno un'opportunità fantastica per passare da forza a forza sotto una buona gestione strategica unita al giusto supporto da parte del governo.

Ma c'è molto di più nell'industria irlandese, e c'è una grande opportunità per noi di far crescere gli aspetti più piccoli o meno maturi dell'industria e di costruire la nostra reputazione, la nostra produzione e la nostra produttività.

In effetti, è persino possibile sostenere che la migliore strada per la crescita industriale nei prossimi dieci anni in Irlanda derivi dalla diversificazione industriale.

Fai clic qui per consultare l’ultimo blog di John Condon.

Come ho già detto in precedenti blog, sono entrato a far parte di Rockwell Automation come country director per l'isola d'Irlanda dopo aver trascorso diversi anni lavorando in una varietà di ruoli in Medio Oriente. Lì, la diversificazione è in cima all'agenda per l'industria. La dipendenza (comprensibile) dal settore petrolifero e del gas non è vista come una strategia a lungo termine e i grandi impegni per la diversificazione, sia finanziari che intellettuali, stanno già dando i loro frutti.

Anche in Irlanda la diversificazione ha molto senso – e, a differenza di gran parte del Medio Oriente, non stiamo partendo da zero. Ecco un esempio. Nel corso della mia carriera ho avuto modo di viaggiare per il mondo e di trascorrere del tempo in impianti minerari su diversi continenti.

Senza eccezione, in ogni singola miniera, ho visto tecnologia irlandese. Non è straordinario? Macchinari prodotti nell'Irlanda del Nord sono venduti in più di 100 paesi, il cluster impiega più di 4000 persone in oltre 100 aziende.

È supportato da una catena logistica consolidata e da forti centri di ingegneria e ricerca in due università di livello mondiale. È anche un settore che sta compiendo enormi passi avanti grazie al monitoraggio remoto e alla diagnostica di tecnologie progettate per essere mobili – per saperne di più, visita la nostra pagina Connected Mining.

Esistono già molte altre aziende che potrebbero contribuire a una maggiore diversificazione dell'industria irlandese nei prossimi 10 anni. Lo spirito imprenditoriale irlandese è vivo e si vede chiaramente sia nelle industrie consolidate sia in quelle per cui è meno conosciuto.

Nel mio relativamente breve periodo come country director per Rockwell Automation in Irlanda, ho visto alcune imprese straordinarie all'inizio del loro percorso per diventare, potenzialmente, marchi di importanza globale in una varietà di settori – incluso il lavoro all'interno della catena logistica dell'automotive, per esempio.

Industry 4.0 offre un ambiente che, se sfruttato correttamente da paesi come l'Irlanda, può aiutare questa diversificazione a radicarsi e crescere molto rapidamente. Le barriere all'ingresso per le nuove aziende si stanno riducendo continuamente, le tecnologie esistono già per scalare rapidamente, il ritorno sull'investimento (ROI) di un'industria flessibile e altamente automatizzata è sempre più facile da dimostrare, e le sofisticate catene logistiche e infrastrutture che rendono tutto questo possibile esistono già in Irlanda.

Naturalmente, esistono anche delle sfide, e la più importante riguarderà sempre l'elemento umano. La migliore automazione al mondo può ampliare le possibilità umane – non può sostituirle. Gli esseri umani sono e rimarranno la risorsa più importante per l'industria e, man mano che l'automazione spinge il fattore umano più in alto nella catena del valore, l'importanza di una forza lavoro altamente qualificata, altamente formata e flessibile è più grande che mai.

Pubblicato 1 aprile 2019


John Condon
John Condon
Country Sales Director Ireland, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Promuovere la diversificazione: il futuro dell’industria irlandese?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: