Loading
Blog | Soluzioni di sicurezza
Recent ActivityRecent Activity

Abbracciare il futuro dei robot collaborativi

I nuovi standard di sicurezza consentono a esseri umani e robot di lavorare più a stretto contatto

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uomo che ispeziona l'esterno di un braccio robotico collaborativo verde mentre è in piedi

I robot collaborativi sono uno degli argomenti più caldi nel settore della produzione

Questa entusiasmante tecnologia è resa possibile dai progressi nella tecnologia per la sicurezza, inclusi sensori, robot e controllori di cella.

E sta attirando produttori, OEM e integratori di sistemi con la promessa di una maggiore produttività, affidabilità e risparmio sui costi.

Ad esempio, FANUC ha introdotto il suo primo robot a forza limitata: CR-35iA. Il robot ha un guscio esterno morbido e una sofisticata tecnologia di rilevamento. È progettato per lavorare in modo collaborativo con gli esseri umani in una varietà di applicazioni e può fornire supporto in aree come il sollevamento di oggetti pesanti, l'assemblaggio meccanico, la pallettizzazione e l'imballaggio, e la movimentazione dei materiali.

Ma prima che i produttori e gli operatori industriali possano trarre vantaggio dai robot collaborativi, devono prima comprendere le implicazioni sulla sicurezza e gli impatti umani derivanti dal fatto che dipendenti e robot lavorino insieme nell'impianto.

Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Collaboriamo con i migliori produttori di robot per integrare la più recente tecnologia robotica con il nostro avanzato software di automazione.
Esplora le nostre funzionalità

Standard per una collaborazione sicura

In alcuni casi, le applicazioni robotiche collaborative possono ridurre la necessità di recinzioni di sicurezza, liberando così spazio prezioso e riducendo i costi per gli operatori. Allo stesso tempo, introducono anche nuovi rischi per la sicurezza.

Gli standard ANSI/RIA R15.06-2012 e ISO 10218 delineano quattro metodi approvati per l'uso della robotica collaborativa nell'impianto:

  • Arresto monitorato a sicurezza certificata: i sensori di sicurezza rilevano la presenza di una persona e arrestano il robot se un lavoratore si avvicina troppo.
  • Funzionamento con guida manuale: gli operatori arrestano il robot, entrano nella cella di lavoro e poi controllano o riposizionano manualmente il robot in base al lavoro da svolgere.
  • Monitoraggio della velocità e della segregazione: operatori e robot lavorano nello stesso spazio mantenendo una distanza predeterminata tra loro.
  • Limitazione di potenza e coppia: in questo metodo, se un robot entra accidentalmente in contatto con una persona, il robot riduce la sua forza o la sua coppia in modo che la persona non si faccia male.

La limitazione di potenza e coppia è un metodo emergente che consente al robot di entrare in contatto con un essere umano durante il suo funzionamento. La norma ISO/TS 15066 delinea i risultati di uno studio sulla tolleranza al dolore per aiutare a identificare la quantità di forza o pressione che alcune parti del corpo possono sopportare.

I requisiti di sicurezza per i robot industriali destinati all'uso in applicazioni collaborative con gli esseri umani sono stati integrati anche nelle nuove edizioni della norma ISO 10218 e, di conseguenza, la norma ISO/TS 15066 sarà ritirata non appena saranno pubblicate le nuove edizioni.

Un processo di apprendimento

Le applicazioni robotiche collaborative stanno cambiando il modo in cui gli esseri umani e le macchine interagiscono e rappresentano un futuro entusiasmante per la produzione.

Tuttavia, per implementare questi sistemi in modo efficace e, soprattutto, sicuro, i produttori e gli operatori industriali dovranno adottare una nuova serie di standard, strumenti e approcci per l'analisi dei rischi.

Inoltre, l'accettazione da parte della forza lavoro di una collaborazione più stretta tra uomo e macchina richiederà una maggiore diligenza da parte dei progettisti e degli integratori di sistemi per garantire la sicurezza continua di tutte le parti interessate.

Scoprite come conformarvi agli standard di sicurezza per ridurre il rischio di infortuni e migliorare la produttività.

Questo blog è stato scritto in collaborazione con George Schuster, esperto di sicurezza funzionale TÜV (FSExp), business development manager di Rockwell Automation.

Pubblicato 17 marzo 2022

Argomenti: Build Resilience Soluzioni di sicurezza Automotive e pneumatici

Paul Santi
Paul Santi
General Manager, Powertrain Systems Group, FANUC America
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Abbracciare il futuro dei robot collaborativi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: