Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Non lavorate sui vostri dati. Fate sì che i vostri dati lavorino per voi.

Un uso più intelligente dei dati offre alle aziende del settore alimentare e delle bevande analisi più approfondite e approfondimenti più rapidi

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Non lavorate sui vostri dati. Fate sì che i vostri dati lavorino per voi.

Trasformazione digitale. Produzione intelligente. Industrial Internet of Things (IoT). Impresa connessa. Industry 4.0.

Qualunque sia il nome che gli si dà, i dati sono alla base di tutto. La digitalizzazione è un elemento fondamentale per il successo di un produttore di alimenti e bevande. Farlo bene fin dall'inizio può fare la differenza tra sbloccare milioni in risparmi operativi o perdere la stessa cifra in inefficienze e tempo sprecato.

Non cadere nella trappola dei "big data"

Alla fine degli anni '90, è arrivato il termine "big data". Da allora, abbiamo raccolto più dati, formato scienziati per analizzarli e interpretarli, e cercato di automatizzare il difficile compito di estrarre valore aziendale.

Sebbene i big data siano utili per alcune applicazioni analitiche e di consumo, non sono adatti alle applicazioni industriali a livello di impianto. I produttori, invece, hanno bisogno di dati contestualizzati e strutturati per ottenere informazioni utilizzabili su KPI come il consumo energetico, l'OEE, l'efficienza dei lotti e la qualità.

Quindi, come trasformiamo e applichiamo i dati dell’impianto, così critici per realizzare valore e produttività? Sfruttando strumenti che adottano un approccio intelligente ai dati fin dall’inizio – organizzati e contestualizzati per consentire un flusso di dati semplificato che porta a informazioni utilizzabili più rapide.

FactoryTalk InnovationSuite
Main Image
FactoryTalk InnovationSuite

FactoryTalk InnovationSuite semplifica l’accesso, la comprensione e l’utilizzo delle informazioni necessarie per prendere decisioni.

Inizia subito

Un sistema di automazione costruito tenendo conto delle informazioni

Gli oggetti intelligenti sono emersi come un nuovo modo semplificato di organizzare i dati in modo che possano essere facilmente raccolti dal controllore, quindi spostati e consumati dai sistemi Industrial Internet of Things. Il framework standardizzato espone completamente i set di dati al contesto preconfigurato per lo sviluppatore, riducendo notevolmente i tempi di programmazione.

In altre parole, i sistemi Industrial Internet of Things e i sistemi di automazione hanno regole diverse e gli oggetti intelligenti creano il linguaggio comune per farli comunicare. In sostanza, gli oggetti intelligenti portano alla scoperta automatica, alla standardizzazione, alla sincronizzazione e all'integrità dei dati.

In un sistema convenzionale, il sistema di automazione si interfaccia con la piattaforma IoT tramite un gateway. Questo gateway richiede tipicamente una configurazione e uno sforzo per predisporre i dati. Ed è proprio in questo punto che il lavoro di contestualizzazione diventa critico, soprattutto quando sono coinvolti sistemi disparati. Poiché il sistema IoT non è “consapevole” delle strutture di automazione, potrebbe essere necessario costruire un nuovo modello per ogni applicazione, e ne derivano ulteriori inefficienze poiché il sistema IoT bombarda i controllori di automazione di dati. Ad esempio, un sistema IoT riceverebbe informazioni a pezzi, come: l’azione X sta per accadere, l’azione X sta accadendo, l’azione X è completa. Questi tre punti dati devono poi essere manipolati per collegarli come un’unica azione continua correlata.

 

In un sistema costruito con oggetti intelligenti, i dati possono essere organizzati, modellati e consumati automaticamente dai sistemi e dalle applicazioni IoT con poco o nessuno sforzo da parte di un programmatore. I tag PLC possono ora avere definizioni coerenti di velocità, stati, stato, ecc., e vengono consegnati nei database di informazioni con contesto come numero di linea, nome della macchina e posizione. Questi elementi sono tutti critici per abilitare soluzioni IoT che alla fine generano più informazioni utilizzabili, migliori analisi e una comprensione più profonda del processo e dei potenziali rischi. Nell’esempio sopra, i tre punti dati per l’azione X sono automaticamente riconosciuti come un’azione continua per un contesto maggiore.

 

Animazione dei dati intelligenti: scoprite come i dati eterogenei in un'architettura basata su tag vengono semplificati e contestualizzati con un ecosistema basato su oggetti.

Sviluppi intelligenti per gli sviluppatori

Perché tutto questo è importante? Chiedete a qualsiasi sviluppatore che ha lavorato nel mondo dell'IoT. Dati sfumati e incoerenti creano trappole che si traducono in frustrazione, ricerca di soluzioni e perdita di produttività. Secondo Forbes.com, gli scienziati dei dati riferiscono di trascorrere l'80 % del loro tempo a preparare i dati anziché a estrarre informazioni utilizzabili.

Considerate una semplice linea di bevande con cinque macchine (vedi animazione “impianto di bevande”). Potrebbe avere oltre 1000000 valori di dati associati. La maggior parte delle aziende non dispone delle risorse necessarie per gestire tutte queste informazioni, né è il luogo in cui dovrebbero investire il loro tempo. Gli oggetti intelligenti semplificano la preparazione dei dati, ovvero un modello alimenta molte applicazioni. Un cliente ha stimato che ci sarebbe voluto un mese a uno sviluppatore per fare ciò che gli oggetti intelligenti hanno permesso in sole 6 ore, con un miglioramento del 96 %.

Inoltre, questo metodo più diretto garantisce una migliore integrità e determinismo dei dati. Possiamo confrontare ciò che lo stesso prodotto fa in diverse fasi con un'accuratezza e un'integrità senza precedenti. E, con la capacità di assegnare attributi ai dati come OEE, energia o flusso di massa, otteniamo informazioni utilizzabili che vengono aggregate e categorizzate automaticamente. Da lì, vengono riportate in modo significativo sia per il processo decisionale umano che per quello delle macchine e per l'ottimizzazione.

In definitiva, gli oggetti intelligenti non modificano i dati, ma semplificano notevolmente il modo in cui li acquisisci, li visualizzi e li presenti e, nel tempo, come ottimizzare le operazioni in base a essi. Fateci sapere come gli oggetti intelligenti potrebbero inserirsi nella vostra strategia informativa.

 

Animazione dell'impianto di bevande: scoprite come Smart Objects rende più semplice l’accesso e l’interpretazione di dati organizzati e con marca temporale da parte di ThingWorx o di altre piattaforme Industrial Internet of Things.

 

Pubblicato 22 giugno 2020

Argomenti: Industria alimentare e delle bevande

Steve Mulder
Steve Mulder
Packaging Segment Lead, Rockwell Automation
Steve ha oltre 22 anni di esperienza nel settore delle macchine per l’imballaggio, con un ampio background in ingegneria, vendite e marketing e leadership aziendale. Grazie all’esperienza come dirigente senior in aziende che forniscono una vasta gamma di macchine per l’imballaggio, Steve offre una prospettiva OEM unica e una conoscenza approfondita delle applicazioni di imballaggio.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Non lavorate sui vostri dati. Fate sì che i vostri dati lavorino per voi.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: