Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Avete un piano di backup per evitare i tempi di fermo? I servizi di supporto industriale esterni possono aiutarvi

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Avete un piano di backup per evitare i tempi di fermo? I servizi di supporto industriale esterni possono aiutarvi hero image

State svolgendo la vostra normale routine quotidiana (o notturna) e tutto va bene nell'impianto. La produzione procede senza intoppi e tutti sono soddisfatti.  E poi... arriva la chiamata... La linea 1 è di nuovo ferma.

E così inizia la corsa contro il tempo.

La maggior parte delle persone ha affrontato questa situazione in un modo o nell'altro, che siate il tecnico inviato a risolvere il problema, il responsabile della manutenzione chiamato perché il team è in difficoltà, o il rappresentante del magazzino che ora si sente sotto pressione per trovare il ricambio giusto. L'elenco potrebbe continuare, ma avete capito il senso.

I passi successivi sono fondamentali per assicurarsi di tornare alla produzione il più rapidamente possibile.  Cosa fare allora?  Esaminiamo uno scenario e vediamo come migliorare la risposta a un evento del genere.

Quando parliamo con i produttori, la sequenza di passi può variare, ma in genere è la stessa. Un tecnico arriva sul posto e inizia a cercare di risolvere il problema, o forse semplicemente sostituisce il ricambio nella speranza che il problema sia risolto.

Quando è il momento di integrare le competenze tecniche del vostro team con un supporto esterno

Ma cosa succede quando non riuscite a capire il problema? E se poteste chiamare un ingegnere esperto, anche se non ne avete uno disponibile nel vostro staff?  Avere la possibilità di chiamare un supporto tecnico esterno può aiutare in diversi modi.

Guardate questo video per scoprire il valore di un contratto TechConnect℠.

Forse il problema non è semplice da risolvere e un tecnico dell'assistenza può aiutare a diagnosticare il problema già dalla prima chiamata. Forse la crescente carenza di competenze e di personale qualificato vi ha colpito duramente, e questi tecnici possono aiutarvi quando i tecnici non sono sufficientemente qualificati per risolvere i problemi della piattaforma Logix che state utilizzando.

Conoscete i costi che dovreste sostenere se non riusciste a risolvere rapidamente un problema nel vostro impianto?

Secondo i nostri dati interni, il 75% dei problemi di assistenza tecnica può essere risolto con il primo tecnico con cui si parla, se si utilizza un'assistenza tecnica esterna come Rockwell Automation TechConnect℠ Support.

Supponiamo che il problema non possa essere risolto con una telefonata. Cosa fare adesso? Su una linea critica senza backup, probabilmente chiamerete il magazzino per un ricambio. Questo può andare bene, o male.

C'è sempre la speranza che un ricambio nuovo o rigenerato sia disponibile e che aspetti solo di essere sostituito. Quanto siete sicuri, dopo la vostra prima analisi dei guasti, che questo ricambio risolverà il problema?

Ora supponiamo per un momento che questo guasto sia un problema GROSSO. Il problema riguarda l'azionamento principale che alimenta la linea di produzione 1. Se avete un ricambio, siete già avvantaggiati. Avete le competenze necessarie nell'impianto per installare il nuovo?

In questi casi, potrebbe essere necessario ricorrere a servizi di emergenza in sede, in cui tecnici specializzati possono essere inviati presso la vostra struttura in situazioni di emergenza. I servizi di assistenza per l'automazione industriale possono offrire competenze specifiche su applicazioni e prodotti per garantire che questa sostituzione avvenga senza intoppi e che la vostra attività riprenda il prima possibile.

A questo punto, probabilmente siete tornati a pieno regime e spesso si tira un sospiro di sollievo. Tutti sono tornati alla routine quotidiana.

Ecco il punto: non abbiamo ancora finito.

Ricambi affidabili e formazione aiutano a prevenire il prossimo fermo macchina
Trova un distributore autorizzato locale nelle tue vicinanze.

Cosa potete fare per prepararvi o, meglio ancora, per prevenire la prossima situazione di fermo macchina? Cosa succede al componente guasto che è stato rimosso dalla produzione? Un buon modo per gestire questa situazione è quello di affidarsi a servizi di rigenerazione per assicurarvi di avere un ricambio affidabile qualora ne aveste bisogno in futuro.

Forse la ricerca guasti non è andata come previsto e il team di manutenzione potrebbe aver bisogno di qualche conoscenza in più sul componente guasto. La formazione locale in sede può essere utilizzata per aiutare il vostro team a rispondere in modo più efficace la prossima volta.

Alla fine della giornata, in un ambiente di produzione frenetico come quello in cui viviamo, i minuti contano.

Il modo in cui tutti noi rispondiamo a questi eventi è fondamentale per il vostro successo. La vostra necessità di servizi on-demand o in sede può assumere molte forme e dimensioni, ma con un accesso rapido all'assistenza da parte di persone che comprendono le vostre applicazioni e i prodotti installati, saprete di non essere soli nella lotta per mantenere il vostro impianto in funzione.

Pubblicato 20 febbraio 2019


Wayne Kraszewski
Wayne Kraszewski
Project Manager, Lifecycle Extension & Migration Services, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Avete un piano di backup per evitare i tempi di fermo? I servizi di supporto industriale esterni possono aiutarvi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: