Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Le tecnologie dirompenti ampliano le opzioni di carriera

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Le tecnologie dirompenti ampliano le opzioni di carriera hero image

Presto inizierò il mio terzo anno all'Ohio State, dove mi specializzerò in sistemi informativi. Affronto questo nuovo capitolo della mia formazione con una nuova visione della tecnologia dirompente — e di come questa tecnologia influenzerà la mia futura carriera — dopo aver trascorso l'estate come stagista in intelligenza artificiale/machine learning.

Grazie alla mia formazione e all'esperienza di tirocinio, ora posso indirizzare la mia carriera verso direzioni che 10 anni fa non sarebbero state nemmeno immaginabili in discipline emergenti come la biotecnologia, la tecnologia robotica, la scienza dei dati e l'interazione uomo-computer.

È così che l'industria cambia rapidamente. Il mio tirocinio ha affrontato questa evoluzione, insegnando le competenze di cui gli studenti universitari hanno bisogno per sfruttare l'Industrial Internet of Things (IIoT).

Grande azienda, grande apprendimento

La scorsa estate ho svolto uno stage in una piccola start-up, quindi questa volta ho adottato un approccio opposto — volevo sperimentare come funziona un'organizzazione globale e complessa e quale potrebbe essere il mio ruolo al suo interno.

Blog: In risposta ai robot

In Rockwell Automation ho imparato a fissare degli obiettivi e a lavorare in team, a capire l'importanza della struttura e come portare a termine le cose in un'azienda che opera in 80 paesi. E ho imparato che il mondo è pieno di opportunità per me.

La mia esperienza pratica e in tempo reale con tecnologie dirompenti — come l'artificial Intelligence e il machine learning — è il motivo per cui gli stage sono importanti.

Mentre i programmi universitari faticano a stare al passo con i rapidi cambiamenti, studenti come me vogliono lavorare in un mondo in cui queste tecnologie sono sviluppate (o in fase di sviluppo) per vedere come i concetti vengono applicati per risolvere problemi reali.

Ecco cosa so

La cosa più importante che ho imparato dallo stage è come vedere e affrontare i problemi e fare le domande giuste.

Blog: La forza lavoro IIoT del futuro deve prepararsi per lavori che non sono ancora stati creati

Ci sono cose che conosci, cose che non conosci e cose che non sai di non conoscere. La chiave è conoscere la differenza.

Prima di arrivare in Rockwell Automation non avevo alcuna esperienza tecnica in intelligenza artificiale o machine learning, quindi ho iniziato con molte domande che sono sempre state accolte con un dialogo solido con manager e colleghi.

Non conoscere una risposta all'inizio è stato umiliante. Ma durante il mio tirocinio ho imparato a fare affidamento sulle persone intorno a me per inquadrare il problema e trovare la risposta.

Una mano d'aiuto

Ciò che mi ha colpito della mia esperienza è stato il fatto che, anche in un'organizzazione estremamente grande, potevo rivolgermi a chiunque in qualsiasi momento.

Blog: La collaborazione tra industria e mondo accademico favorisce l’innovazione

Ho avuto a disposizione risorse per le domande tecniche e per la crescita personale. L'azienda mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con i leader che ammiravo. Ogni singola persona mi ha fatto sentire che il mio lavoro come stagista era apprezzato e prezioso.

Invece di vedermi come una studentessa universitaria qui solo per imparare, le persone mi hanno subito considerata una collaboratrice e un membro del team. 

Le persone qui sono appassionate, diverse, innovative e di supporto. Ho potuto lavorare con tutti, da un neolaureato a qualcuno con 40 anni di esperienza. Questo tirocinio è stato incredibilmente gratificante e prezioso.

Eliminare il mistero dalla tecnologia

Mi piace prendere un argomento complicato e demistificarlo.

È entusiasmante essere all'avanguardia di cose così straordinarie. Avrò un lavoro e farò cose che i miei genitori potevano solo immaginare.

Allo stesso tempo è scoraggiante perché sto entrando in aree così sconosciute. Grazie a questo tirocinio mi sento in un ottimo posto con una tecnologia in evoluzione.

Invece di chiedermi cos'è, posso fare la domanda più profonda: come lo applichiamo per risolvere un problema? È lì che continuerò a crescere.

Pubblicato 8 agosto 2018


Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Le tecnologie dirompenti ampliano le opzioni di carriera
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: