Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Trasformazione digitale: tre insidie da evitare nel vostro prossimo progetto

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Trasformazione digitale: tre insidie da evitare nel vostro prossimo progetto hero image

I vantaggi della trasformazione digitale sono innegabili. Il World Economic Forum prevede che le iniziative di trasformazione digitale porteranno a un valore di oltre USD 320 miliardi per le industrie minerarie e metallurgiche in termini di aumento della produttività, risparmio di energia e carburante e sicurezza.

Se i vantaggi della trasformazione digitale sono così evidenti, perché nel nostro recente studio esecutivo abbiamo scoperto che quasi due terzi delle aziende minerarie sono bloccate nella fase di pianificazione e non riescono a dare il via alle iniziative di trasformazione digitale? E sentiamo sempre statistiche come quella recentemente pubblicata da Gartner che mostra che l'85 % dei progetti di big data fallisce.

Qual è la disconnessione tra valore e implementazione?

Nel corso degli anni abbiamo avuto il piacere di implementare con successo molte iniziative di trasformazione digitale con i nostri clienti. Lungo il percorso, abbiamo identificato alcuni ostacoli comuni ai progetti. Con una corretta pianificazione preliminare, è possibile evitare queste trappole comuni e rendere il vostro prossimo progetto un successo.

1. Mancanza di comprensione

Nonostante il nome apparentemente semplice, il termine "trasformazione digitale" descrive un concetto grande e un po' nebuloso. E ognuno ha la sua idea di cosa significhi "trasformazione digitale". È importante affrontare un'iniziativa di trasformazione digitale con un consenso chiaro tra le parti interessate su ciò che il progetto comporterà e non comporterà.

Volete saperne di più sui rischi e sulle possibilità che accompagnano la trasformazione digitale? Date un'occhiata al nostro whitepaper: Digital Effectiveness – From Strategy to Action.

Volete saperne di più sui rischi e sulle opportunità della trasformazione digitale? Date un'occhiata al nostro whitepaper: Digital Effectiveness – From Strategy to Action.

In molti casi, è necessario fare un po' di formazione degli stakeholder prima di avviare il progetto. La trasformazione digitale non significa semplicemente aggiornare il sito web, creare un'app, eliminare la carta o adottare il marketing sui social media. In sostanza, la trasformazione digitale significa mettere insieme tecnologia, processi e persone per trovare nuovi modi di risolvere i problemi aziendali. Alcune tecnologie abilitanti possono includere:

  • Lavoratori connessi
  • Operazioni remote
  • Operazioni autonome e robotica
  • Sensori intelligenti
  • Piattaforme integrate
  • Analisi avanzate e modellazione di simulazione

Il vostro progetto può includere diverse di queste tecnologie e potrete evitare il nostro secondo ostacolo selezionando le tecnologie da adottare attraverso un approccio basato sulla risoluzione dei problemi.

2. Pensare in termini di tecnologia anziché di problemi

Il prossimo ostacolo che molte aziende incontrano nella trasformazione digitale riguarda il loro approccio alla selezione delle tecnologie abilitanti. È facile vedere le nuove tecnologie e credere che saranno la svolta per la vostra miniera, ma la trasformazione digitale non funziona così. Se adottate questo approccio, probabilmente vi ritroverete con una serie di sistemi disgiunti che non forniscono il ritorno sull'investimento (ROI) previsto.

È importante affrontare la trasformazione digitale e gli investimenti tecnologici con un approccio orientato alla risoluzione dei problemi. Iniziate identificando i problemi che volete risolvere. POI selezionate la tecnologia che può aiutarvi ad affrontare questi problemi alla radice. Diffidate dei fornitori che offrono soluzioni complesse per risolvere problemi semplici.

Un altro consiglio: è molto probabile che non troverete una soluzione completa attraverso un unico fornitore. Le iniziative di trasformazione digitale di maggior successo si avvalgono di fornitori con un forte ecosistema di partner. Le collaborazioni e un po' di creatività sono fondamentali. Se un fornitore promette di poter risolvere da solo tutti i vostri problemi, dovreste essere diffidenti.

Fare clic sull’immagine per ingrandire.

3. Mancanza di un responsabile del progetto o di un piano di priorità chiaro

I progetti di trasformazione digitale portano vantaggi significativi a un'azienda e la loro implementazione richiede generalmente il coinvolgimento di più reparti. Tuttavia, questi progetti sono spesso considerati "iniziative marginali" e non vengono sviluppati o gestiti con la stessa attenzione di altri progetti di espansione del capitale. Senza la dovuta attenzione, può non essere assegnato un responsabile del progetto e non viene sviluppato un business case che valuti il valore del progetto rispetto al rischio.

I progetti di maggior successo portano un alto valore e comportano un basso rischio. Senza una gestione attenta del progetto, le iniziative di maggior valore a volte vengono portate avanti senza una corretta analisi del rischio. Questo può mettere un'azienda in una posizione altamente rischiosa. Come per qualsiasi progetto, è importante che qualcuno valuti il rapporto tra valore e rischio durante la pianificazione, il che significa prendersi il tempo necessario per assegnare un responsabile del progetto e completare un business case.

Intraprendere qualsiasi livello di trasformazione digitale è entusiasmante e apre la porta a miglioramenti a livello aziendale, ma la possibilità di raggiungere il successo del progetto è notevolmente ridotta senza intenzione e una pianificazione adeguata.

Vuoi saperne di più sui rischi e sulle possibilità che comporta la trasformazione digitale? Leggi il nostro white paper: Digital Effectiveness – From Strategy to Action.

Pubblicato 10 giugno 2019

Argomenti: Estrazione mineraria, metalli e cemento

Jose Antonio Beas Reyes
Jose Antonio Beas Reyes
Regional Sales Director Latin America, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Trasformazione digitale: tre insidie da evitare nel vostro prossimo progetto
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: