Loading
Blog | Connected Enterprise (azienda connessa)
Recent ActivityRecent Activity

Produzione decentralizzata: una risposta alla crisi e molto di più

Decentralizzare il processo produttivo aiuta le aziende a rispondere alle sfide della pandemia.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uomo sul piano di produzione

Gli ultimi mesi hanno chiaramente mostrato gli svantaggi della produzione centralizzata e le debolezze legate al garantire l'autosufficienza di intere regioni, compresa l'Unione Europea.

Nonostante la globalizzazione offra chiari vantaggi in termini di riduzione dei costi ed efficienze produttive, è diventato evidente che la centralizzazione della produzione di prodotti chiave in pochi luoghi del pianeta potrebbe non essere la soluzione ideale nel mondo di oggi. Solo pochi mesi fa ci occupavamo dei cambiamenti climatici causati dal trasporto di materie prime e prodotti finiti da un capo all'altro del mondo, ma è chiaro che la globalizzazione ha raggiunto il suo limite anche per altri motivi. E non si tratta solo della pandemia di COVID-19, che ha messo in evidenza l'auto-insufficienza della maggior parte dei paesi del mondo nel garantire la produzione di forniture mediche di base. Le dispute politiche tra nazioni (come quella tra Stati Uniti e Cina) possono durare ben oltre una pandemia, con conseguenti sanzioni, embarghi o blocchi all'accesso alle tecnologie.

Scoprite di più sull’adattamento alla nuova normalità sul Management Perspectives Hub
Logo Management Perspectives
Hub Prospettive di Gestione
Scoprite di più sull’adattamento alla nuova normalità sul Management Perspectives Hub

Produzione distribuita nell'era dell'automazione avanzata

Oltre ai vantaggi della produzione centralizzata già menzionati, ci sono altri aspetti che possono parlare a favore della centralizzazione e contro la decentralizzazione, come il controllo centralizzato del processo produttivo, la gestione unificata delle risorse umane e la gestione centralizzata delle relazioni fornitore-acquirente. Tuttavia, se si tiene conto dell'elevato grado di automazione già presente in molti settori, nonché delle opportunità di connessione a Internet di oggi, sembra che, da un punto di vista tecnologico, non ci siano grandi differenze tra il controllo di una fabbrica con dieci linee di produzione, ad esempio, e il controllo di dieci fabbriche con una linea ciascuna.

Per poter decentralizzare la produzione in questo modo, avvicinandola ai consumatori e proteggendola dalle influenze locali dovute alla distribuzione geografica, è necessario soddisfare diversi prerequisiti. Prima di tutto, è necessario un alto grado di automazione a livello di singolo impianto, che consenta di controllare la produzione da remoto. Inoltre, è necessario garantire una connessione affidabile e, idealmente, ridondante, attraverso la quale il controllo dell'impianto possa essere eseguibile da remoto praticamente da qualsiasi parte del mondo. Inoltre, l'utilizzo di tecnologie basate sul cloud, già ampiamente disponibili, consentirebbe la distribuzione e la replicazione dei dati in data center più remoti geograficamente, aumentando così la robustezza dell'intero sistema di controllo remoto.

Produzione controllata da remoto

Il moderno controllo remoto degli impianti, tuttavia, non deve necessariamente limitarsi alla semplice virtualizzazione di un pannello di controllo operativo o di una sala di controllo completa dell'impianto, con accessibilità geografica illimitata. Le tecnologie moderne consentono un cambiamento molto più ampio in questo senso, per rappresentare i dispositivi e il loro funzionamento, ad esempio, in termini di realtà virtuale. Le tecnologie di intelligenza artificiale e di machine learning portano poi l'automazione del controllo e il processo decisionale a un livello completamente nuovo, con una sempre minore necessità di intervento umano. Inoltre, gli operatori locali dell'impianto potrebbero essere dotati di dispositivi di realtà aumentata, che potrebbero facilitare notevolmente le attività di servizio, così come la manutenzione remota.

Anche per quanto riguarda le risorse umane, la decentralizzazione della produzione comporta un certo vantaggio. Molti produttori si trovano ad affrontare una grave carenza di personale qualificato, mentre la distribuzione della produzione in più sedi potrebbe contribuire a risolvere questo problema. Infatti, abbiamo valutato a fondo la gestione e la cooperazione nei team distribuiti durante la pandemia di COVID-19.

Oltre i confini dell'impianto

Un maggiore grado di decentralizzazione della produzione non creerebbe vantaggi solo in situazioni di crisi, come l'attuale pandemia. La distribuzione della produzione in diverse regioni aiuterebbe anche a garantire la produzione di prodotti chiave in caso di disastri naturali locali, limitazioni dei trasporti o conflitti geopolitici.

Detto questo, è comunque necessario rendersi conto che, da sola, una maggiore automazione e decentralizzazione non renderebbe alcuna area completamente autosufficiente o indipendente. In genere, in caso di pandemia globale, è estremamente difficile garantire la fornitura di materie prime e altre risorse essenziali per il processo produttivo, per non parlare della logistica dei prodotti finali, compreso il loro trasporto in luoghi in cui la situazione è critica. Anche in questo caso, tuttavia, una speranza inizia a intravedersi sotto forma di veicoli autonomi e del loro impiego nel traffico reale.

Come si può vedere, ci sono molte tecnologie già disponibili che mirano a un maggiore grado di decentralizzazione della produzione, con molte altre in fase di sviluppo. La pandemia attuale e i grandi investimenti fatti dai singoli paesi per aiutare il ripristino delle loro economie potrebbero rappresentare un'opportunità per accelerare il processo di decentralizzazione, in modo da essere meglio preparati nel caso in cui in futuro dovessero sorgere altre crisi simili.

Pubblicato 5 ottobre 2020


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Director of Research & Development, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Produzione decentralizzata: una risposta alla crisi e molto di più
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose