Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Le nuove soluzioni offrono il meglio delle tendenze tecnologiche

FactoryTalk DataMosaix e FactoryTalk Energy Manager lavorano insieme per offrire un ROI maggiore e una maggiore sostenibilità.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Due persone con caschi di protezione che osservano un tablet digitale vicino a turbine eoliche

Secondo il 9° Rapporto annuale "State of Smart Manufacturing", un'indagine globale condotta su oltre 1500 produttori, c'è una tendenza importante a garantire una crescita redditizia senza sacrificare la qualità, a valorizzare il vero potenziale dei dati e ad aumentare l'adozione della tecnologia per costruire la resilienza, favorire l'agilità e aumentare la sostenibilità.

Il rapporto rivela anche che la sostenibilità e l'ESG sono parte integrante della produzione. Oltre il 98% degli intervistati ha segnalato qualche tipo di politica di sostenibilità e/o ESG, con circa il 50% di questi che ha politiche formali a livello aziendale. E, in modo significativo, l'83% di tutti gli intervistati prevede di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa (GenAI) nelle loro operazioni nel 2024.

Migliorare l'efficienza è una delle ragioni principali di questa tendenza, il che suggerisce che la sostenibilità è ora riconosciuta per le sue capacità di miglioramento operativo, l'impatto sui profitti e l'impatto sociale positivo.

Spinti dalle pressioni inflazionistiche e dall'aumento dei costi energetici, i produttori stanno anche aumentando gli investimenti tecnologici per contrastare i rischi. Il 30% dei budget operativi, rispetto al 23% dell'anno precedente, è stato speso in tecnologia. I due investimenti tecnologici più popolari – Cloud/SaaS e GenAI – stanno offrendo i rendimenti più elevati.

È qui che entra in gioco la soluzione Industrial DataOps di Rockwell Automation, FactoryTalk® DataMosaix™. Si tratta di uno strumento nuovo, innovativo e ingegnoso ospitato in FactoryTalk® Hub™. È una soluzione basata sul cloud che collega le fonti di dati OT, IT ed ET con connettori di dati standard e flessibili per consentire soluzioni aziendali intensive di dati.

Può gestire grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti, come PDF, video, immagini, file CAD, file zip e così via. Tutti questi dati possono essere importati in FactoryTalk DataMosaix da fonti on-premises o cloud tramite estrattori. I dati grezzi vengono trasformati in asset, serie temporali, eventi, file e altri oggetti dati. Dopo l'estrazione, i dati possono essere contestualizzati e FactoryTalk DataMosaix può aiutarvi a organizzarli nel modo che preferite.

Dai dati abbondanti ma poco informativi, le aziende possono ora identificare dati significativi

Questa nuova e interessante offerta consente ai produttori di esplorare i dati e trovare informazioni che possono aiutarli a prendere decisioni migliori. È possibile generare knowledge graph industriali per trasmettere le relazioni tra i dati, oltre a potenti grafici di serie temporali. Da qui, i produttori possono creare un'applicazione per utilizzare i dati utilizzando connettori dati integrati, SDK o API.

I produttori possono anche utilizzare le funzioni integrate di creazione di grafici e interrogazione per visualizzare i dati e i modelli. Inoltre, FactoryTalk DataMosaix fornisce connettori essenziali come Power BI e Grafana. Gli utenti possono creare dashboard e utilizzare altri strumenti di visualizzazione senza dover scrivere codice o avere competenze tecniche.

FactoryTalk DataMosaix offre un vantaggio competitivo perché consente a persone con background e livelli di conoscenza diversi di lavorare con dati significativi, creare informazioni e analizzare i dati con una profondità mai raggiunta prima. Sviluppatori, manager e stakeholder hanno ora la possibilità di lavorare insieme per prendere decisioni informate basate sui dati.

Vantaggi

  • Accelerare la trasformazione digitale
  • Migliorare la produttività della forza lavoro
  • Ottimizzare la produzione
  • Ridurre i costi di manutenzione
  • Superare la concorrenza

Capacità

  • Connettori standard e flessibili per aggregare i dati OT, IT ed ET
  • Controllo degli accessi, governance e tracciabilità dei dati centralizzati
  • Contestualizzazione dei dati basata sull'IA
  • Esplorazione dei dati tramite ricerca, gerarchie di asset, diagrammi interattivi o modelli 3D
  • Modellazione flessibile dei dati
  • Analisi senza codice e creazione di grafici
  • Connettori predefiniti per strumenti di visualizzazione e data science standard del settore

Aggiunta di una nuova soluzione energetica, FactoryTalk® Energy Manager™

Basato su FactoryTalk DataMosaix, FactoryTalk Energy Manager è una nuova applicazione di monitoraggio e ottimizzazione dell'energia basata su una piattaforma di convergenza IT/OT che fornisce informazioni sull'energia e sulla produzione basate su un modello di impianto energetico del processo sottostante a livello di impianto, area di processo, linea e macchina. I produttori possono capire dove, quando e come i loro impianti utilizzano l'energia per stabilire l'ambito necessario dei loro sforzi di risparmio energetico e definire i parametri chiave.

Cosa vogliono sapere i produttori:

  • Quanta energia viene consumata per realizzare questo prodotto?
  • Quali sono i processi che richiedono più energia?
  • Come evitare costi elevati per la domanda di energia?
  • Come ottenere tempi di disponibilità e ridurre i costi energetici?
  • Come aumentare la produttività riducendo al contempo il consumo di energia?
  • Come creare una macchina più efficiente dal punto di vista energetico?

Un'ulteriore opportunità consiste nell'analizzare altri fattori che possono influenzare il costo della produzione per la gestione dell'energia, oltre a conoscere la quantità di energia utilizzata nella produzione. La profondità dei dati disponibili attraverso DataOps industriale correttamente ottimizzato può esaminare una serie di elementi, ad esempio:

  • Qual è il risultato netto se l'elettricità è più economica di notte ma i costi della manodopera sono più alti nel “terzo turno”?
  • Come può un produttore che utilizza forni ibridi con elementi elettrici e opzioni a gas naturale bilanciare quale utilizzare in un determinato momento?
  • Considerando le condizioni ambientali di un impianto, la qualità è più alta se il condizionatore viene utilizzato a una temperatura più bassa durante l'estate o questo incide sui costi dell'elettricità al punto da compensare quel guadagno di qualità?

Grazie agli strumenti flessibili e scalabili della soluzione FactoryTalk DataMosaix, che accelerano l'utilizzo dei dati da parte di esperti del settore e analisti, i produttori possono ora prendere decisioni informate basate sul consumo energetico con un accesso controllato a dati rilevanti e contestualizzati.

Accesso ai dati e alle informazioni per un ROI maggiore

I clienti possono ora beneficiare di significativi risparmi energetici grazie alle informazioni fornite da FactoryTalk DataMosaix e FactoryTalk Energy Manager. Il software ha anche la capacità di liberare risorse e dipendenti dal tempo speso per cercare di identificare dati significativi. Ora, possono accedere facilmente alle informazioni e introdurre i cambiamenti necessari.

Visitate il nostro sito web per saperne di più su FactoryTalk DataMosaix e FactoryTalk Energy Manager.

Pubblicato 7 maggio 2024

Argomenti: Sostenibilità FactoryTalk Energy Manager FactoryTalk DataMosaix
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Le nuove soluzioni offrono il meglio delle tendenze tecnologiche
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: