Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Riducete i costi delle miniere con soluzioni di sistema di alimentazione intelligenti

Un sistema di alimentazione intelligente e compatto può ridurre i costi di estrazione combinando il controllo elettrico e di processo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingegneri con caschi all’interno di una cava mineraria

I vantaggi di un sistema di alimentazione intelligente possono sembrare la lista dei desideri per le aziende minerarie:

  • Efficienze migliorate
  • Migliore accesso ai dati
  • Costi di capitale inferiori
  • Costi operativi inferiori

Ma che cos'è esattamente l'intelligent packaged power e perché è così prezioso?

Prima di affrontare il tema dell'intelligent packaged power, comprendiamo innanzitutto le electrical houses o e-house. Un'e-house è una sottostazione di distribuzione elettrica prefabbricata che viene installata in una miniera come sistema completamente realizzato, testato e integrato. La distribuzione elettrica, il controllo motore e il controllo di processo sono integrati nell'e-house utilizzando un'unica piattaforma di sistema intelligente.

Questo approccio può aiutare le aziende minerarie a risparmiare costi significativi – sia sugli investimenti di capitale iniziali che sulle spese operative a lungo termine.

Risparmio di capitale

L'integrazione di alimentazione e controllo di processo può generare risparmi di progetto significativi. Ecco due caratteristiche chiave delle soluzioni packaged che portano a questi risparmi:

  1. Sistema pre-ingegnerizzato, testato e validato: Un approccio packaged elimina la necessità di contrattare con più fornitori per ottenere le parti del sistema – un unico fornitore può progettare, testare e validare il sistema prima che arrivi nel sito minerario. Con una soluzione packaged, i sistemi di alimentazione e controllo arrivano come un'unità completa nel sito minerario, contribuendo a ridurre i costi e i rischi di avviamento e migliorando la probabilità che i progetti vengano completati nei tempi previsti.
  2. Sistema in rete: Eliminando il cablaggio fisico, si contribuisce a eliminare costi aggiuntivi e complessità di sistema. Inoltre, si ottiene la flessibilità di configurare e aggiungere nuovi dispositivi più facilmente quando necessario. Un sistema in rete può aiutare a risparmiare costose ore di ingegneria e a mantenere il progetto nei tempi previsti.

Volete calcolare i potenziali risparmi della vostra miniera? Provate il nostro calcolatore gratuito.

Risparmi operativi

I sistemi intelligent packaged power consentono inoltre agli operatori minerari di accedere ai dati energetici e di visualizzarli nel contesto dei dati di controllo di processo, il che aiuta a comprendere e controllare i tempi di fermo, la manutenzione e i costi energetici.

  1. Tempi di fermo: Gli operatori possono monitorare i trend di consumo energetico di una miniera rispetto alla produzione e al consumo di ciascuna apparecchiatura o area di processo e utilizzare questi dati per identificare e rispondere meglio a potenziali problemi di fermo. Un sistema integrato può persino iniziare a prevedere quando un'apparecchiatura sta per guastarsi. Monitorando dati come tensioni e correnti dei motori, il sistema può apprendere schemi che indicano che si verificherà un guasto. Ad esempio, se si osserva un consumo anomalo di energia in uno stabilimento, che potrebbe essere un indicatore precoce di un guasto, è possibile inviare un tecnico a indagare prima che si verifichi un problema e un fermo.
  2. Manutenzione: Quando e se un'apparecchiatura si guasta, un sistema intelligente fornisce agli operatori dati elettrici per individuare la causa scatenante, facilitando la spedizione del tecnico giusto con gli strumenti giusti per effettuare la riparazione corretta. Questi sistemi supportano anche l'accesso remoto, così un esperto del settore remoto può aiutare a risolvere i problemi e fornire indicazioni per la riparazione per ridurre al minimo i costi di manutenzione.
  3. Costi energetici: L'integrazione dei sistemi di alimentazione e controllo di processo consente la contabilizzazione dei costi energetici su tutti gli asset della miniera, rendendo possibile accedere a informazioni sui costi elettrici operativi complessivi, in relazione ai rendimenti della produzione.

Mentre le aziende minerarie continuano il loro percorso verso miniere completamente connesse, è fondamentale disporre della tecnologia giusta. Un sistema intelligente può aiutare i lavoratori delle miniere a sfruttare la potenza combinata dei dati di controllo di processo e dell'energia per ridurre l'impatto dei tempi di fermo sulla redditività. Che si tratti di installare un nuovo impianto di alimentazione o di aggiornare uno esistente, un sistema intelligent packaged power può contribuire a ridurre i costi di progetto – sia iniziali che a lungo termine.

Scoprite come intelligent packaged power può aiutarvi a sfruttare i vantaggi della tecnologia digitale e della connettività Ethernet.

Controllo motore intelligente
Controllo motore intelligente
Controllo motore intelligente
La nostra linea di controlli motori intelligenti applica sofisticate tecnologie di controllo capaci di comunicare con i dispositivi di controllo motori Allen-Bradley®.

Pubblicato 18 febbraio 2019

Argomenti: Estrazione mineraria, metalli e cemento

Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Riducete i costi delle miniere con soluzioni di sistema di alimentazione intelligenti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: