Loading
Blog | CPG
Recent ActivityRecent Activity

5 modi in cui il SaaS può apportare benefici alle operazioni CPG

I produttori e i costruttori di macchine stanno sbloccando il valore del SaaS basato su cloud ed edge.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uomo con occhiali di sicurezza che utilizza un tablet in piedi davanti a pacchetti e impianto di produzione.

Incontrarvi dove siete per portarvi dove volete andareIl settore dei beni di consumo confezionati, come la maggior parte delle industrie, sta vivendo una grande trasformazione digitale. Per stare al passo con la domanda, i produttori e i costruttori di macchine sono costantemente chiamati a fare di più con meno – e naturalmente a migliorare i margini nel processo. Anche se non è un'impresa facile, gli investimenti digitali valgono la pena e offrono maggiori ritorni nel lungo periodo. Collaborare con il giusto fornitore di soluzioni per implementare una tecnologia scalabile e sicura può aiutare a massimizzare le risorse mentre si avanza nel percorso di trasformazione digitale. Negli ultimi cinque anni, c'è stato un aumento del Software as a Service (SaaS) e una spinta a elaborare i dati più vicino alla fonte che li genera, noto come edge computing – e entrambi per una buona ragione. Che la vostra organizzazione sia grande o piccola, vediamo cinque modi in cui l'adozione di soluzioni SaaS edge e cloud può beneficiare le vostre operazioni CPG.

1. Accesso ovunque
Gli eventi globali e la digitalizzazione hanno cambiato il modo in cui lavoriamo. Le opzioni di lavoro da remoto sono diventate popolari in molti settori e non si prevede che cambierà presto. Il cambiamento che stiamo vedendo, tuttavia, è un bisogno sempre maggiore di una connessione più efficace tra la tecnologia e i lavoratori di diverse aree del mondo. Il SaaS gestito in cloud o edge centralizzato fornisce l'accesso ai sistemi di produzione da qualsiasi dispositivo con una semplice connessione a Internet. Eliminando la necessità di stazioni di lavoro ingombranti o di connessioni in sede, i lavoratori possono accedere al software e ai sistemi da qualsiasi luogo. Ora, quando si verifica un'emergenza, può essere risolta in sede o fuori sede, riducendo ulteriormente i costi ed evitando/minimizzando i tempi di fermo.
 

2. Rafforzare la collaborazione
Con l'aumento del lavoro a distanza e le risorse sempre più limitate, molti produttori si trovano ad affrontare la necessità di migliorare la collaborazione tra sedi, partner e dipendenti. Il SaaS consente di implementare il software più aggiornato, che può diventare un'unica fonte di verità per la vostra organizzazione. Con un migliore accesso a dati più accurati, la produttività aumenta e la risoluzione dei problemi si velocizza. La collaborazione abilitata dal SaaS accelera anche l'innovazione, offrendo ai vostri team un modo più efficiente di accedere ai sistemi per progettare e testare soluzioni, riducendo al contempo la necessità di riunioni in sede e di software/hardware locali costosi.

3. Scalabilità secondo necessità
Che gestiate un impianto di piccole dimensioni o un'operazione multi-plant, la tecnologia SaaS trasformativa può essere personalizzata in base alle esigenze della vostra azienda. La maggior parte delle soluzioni SaaS consente di iniziare con pochi utenti e di aumentare le applicazioni quando è il momento giusto. Man mano che sfrutterete appieno le capacità del SaaS, vedrete anche i risparmi su CAPEX e manutenzione, poiché la dipendenza dall'IT per l'installazione e la manutenzione si ridurrà – permettendo alla vostra infrastruttura di crescere in modo economico, insieme a voi.
    

4. Migliorare le prestazioni

Oltre a fornire un migliore accesso a software e sistemi, il SaaS consente di ottenere di più dai dati già in possesso. I dipendenti e i partner beneficeranno di software sempre aggiornati con l'affidabilità e la potenza di calcolo necessarie anche per i progetti più complessi. La possibilità di accedere ai dati storici è utile, ma non è in grado di supportare una rapida risoluzione dei problemi o di consentire una decisione basata sui dati. Con un'infrastruttura edge, i dati possono essere più facilmente accessibili e il vostro team può prendere decisioni in tempo reale, come richiesto dall'ambiente di produzione frenetico di oggi.  

5. Supporto della sicurezza
Uno dei vantaggi più importanti e dei fattori chiave di differenziazione del SaaS è il supporto alla sicurezza che fornisce. Poiché molte aziende si concentrano sulla riduzione dei rischi di cybersecurity e sulla protezione dei loro dati, è fondamentale che il vostro software sia conforme agli stessi standard. Con un'organizzazione basata sul SaaS, potete beneficiare di quanto segue.

  • Software versione singola da mantenere
  • Crittografia end-to-end
  • Controllo degli accessi basato su ruoli e policy
  • Autenticazione per la gestione degli accessi

Come arrivarciCon l'adattabilità e le opzioni economiche delle offerte SaaS, sbloccare il valore è più facile che mai. Poiché le sfide legate alla manodopera e la domanda in forte aumento continuano a interessare i produttori, la necessità di attrezzare meglio e supportare in modo più sicuro i lavoratori in tutto il mondo aumenterà solo. Sebbene abbiamo discusso solo di alcuni modi in cui il SaaS può avvantaggiare le vostre operazioni, ce ne sono molti altri da scoprire. Scoprite di più sulle soluzioni software per la produzione e sulla gestione intelligente dell'edge di Rockwell.

Pubblicato 15 dicembre 2022

Imballaggio alimentare
Imballaggio alimentare
Imballaggio alimentare
La nostra piattaforma di automazione dell’imballaggio alimentare consente la comunicazione costante tra macchinari e sistemi di gestione delle operazioni.
Ulteriori informazioni
Argomenti: Optimize Production Trasformazione digitale Imballaggio alimentare Software per la produzione in cloud

Andy Stump
Andy Stump
Director, Business Development
Andy Stump, un leader esperto con oltre 25 anni di esperienza, è attualmente Director, Business Development presso Rockwell Automation. È responsabile di promuovere la crescita e l’adozione di nuove tecnologie e offerte strategiche di portafoglio per generare nuovo valore per l’industria manifatturiera.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Le operazioni CPG beneficiano delle soluzioni SaaS
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: