Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Un impianto di fusione del rame aggiorna le sue operazioni con un sistema DCS moderno

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un impianto di fusione del rame aggiorna le sue operazioni con un sistema DCS moderno hero image

Produrre 350000 t di rame all'anno è impressionante, ma farlo con controlli di processo ventennali in un impianto quasi settantenne è ancora più sorprendente. Tuttavia, dopo un servizio così lungo e fedele, anche i controlli di processo più durevoli hanno bisogno di un aggiornamento.

Ad esempio, l'impianto di fusione del rame Hernan Videla Lira (HVL) gestito da Empresa Nacional de Minería (ENAMI) a Copiapo, in Cile, aveva bisogno di un nuovo sistema di controllo distribuito (DCS).

I controlli Bailey di ENAMI e le reti di automazione obsolete non disponevano di ricambi, non fornivano accesso ai dati di produzione e non potevano essere supportati, secondo Manuel Parra, ingegnere consulente capo per la pianificazione e la manutenzione di ENAMI. Situato nella regione arida del deserto di Atacama in Cile, l'HVL ha iniziato il suo progetto di aggiornamento nel 2015 e lo ha completato nel 2018.

Le aree di controllo di processo di ENAMI, gestite da sistemi Bailey legacy, includevano la loro camera di combustione elettrica, l'impianto di acqua/acque reflue e il convertitore Teniente per la pulizia della scoria. Parra ha spiegato che hanno affrontato sfide operative con le loro aree di controllo di processo in silos. I loro 8000 punti I/O erano collegati solo a livello di interfaccia operatore, non a livello di database per la gestione di informazioni critiche.

Con oltre 100 anni di esperienza nell'automazione industriale, offriamo una vasta gamma di soluzioni di processo per soddisfare le vostre esigenze. La nostra competenza nei processi batch, nell'ottimizzazione dei processi e nelle soluzioni e servizi per i sistemi di sicurezza può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Dalla specifica all'installazione

A partire dal 2010, il team di aggiornamento di ENAMI ha iniziato a ricercare soluzioni e fornitori di sistemi di controllo di processo (PCS) in grado di sostituire i controlli Bailey esistenti, scegliendo infine il PlantPAx® DCS, compresi interfaccia operatore, database e historian.

Andrés Sammartino, Process Industry Manager di Rockwell Automation Argentina S.A., ha spiegato che ENAMI aveva bisogno di un sistema di controllo moderno, facile da manutenere, con forti capacità di diagnostica e allarme, gestione dati per supportare le decisioni aziendali e supporto per il miglioramento operativo.

Hanno sviluppato specifiche tecniche per il progetto basate su questi requisiti, mantenendo tutti i fornitori sulla stessa linea. Le specifiche riguardavano le stazioni operative, gli armadi e le unità di controllo dell'elaborazione dei dati (DPCU), la sostituzione dello historian, i disegni tecnici e i servizi, il test di accettazione in fabbrica (FAT), il test di accettazione in sito (SAT), la configurazione dell'interfaccia operatore e dei controlli, l'installazione della rete in fibra ottica, la messa in servizio e l'avvio, nonché la formazione sulle operazioni e la manutenzione.

Approccio in tre fasi

La modernizzazione dell'impianto di fusione del rame HVL al DCS è stata realizzata in tre fasi principali:

La fase 1 ha comportato la rimozione delle vecchie interfacce operatore, ma permettendo loro di funzionare in parallelo con quelle nuove per un certo periodo di tempo, in modo che gli operatori potessero abituarsi. Questa fase ha incluso l'aggiunta di una rete in fibra ottica in preparazione del DCS.

La fase 2 ha previsto l'implementazione del DCS, che include nove controllori ControlLogix® ridondanti e comunicazioni basate su OPC tra il PlantPAx DCS e alcuni dispositivi Bailey ancora in uso nell'impianto.

La fase 3 ha previsto la rimozione di altri dispositivi obsoleti, il completamento della transizione al DCS e il collegamento di tutti i componenti del sistema di controllo a un anello Ethernet ridondante.

ENAMI ha identificato tutti gli armadi e i cavi Bailey, ha aggiunto il nuovo armadio e cablaggio PlantPAx e ha condotto prove di funzionamento reali durante la messa in servizio.

Come spiegato da Para, ora tutto può essere messo in servizio utilizzando la Rockwell Automation Library of Process Objects, che consente agli utenti e agli integratori di sistema di apportare piccole modifiche in modo standardizzato, invece di avere ognuno metodi diversi.

Para, con una formazione in ambito IT, ha voluto che la migrazione fosse conforme al modello OSI (Open Systems Interconnect) a sette livelli, per facilitare la manutenzione IT e risolvere i problemi più rapidamente.

La visualizzazione è ottimizzazione

Le operazioni di fusione integrate di ENAMI, basate sul PlantPAx DCS, offrono:

  • Una visione olistica dell'impianto, dei suoi processi, dei dati in tempo reale, degli indicatori chiave di prestazione (KPI) e dei cruscotti;
  • Efficienza della manutenzione, compresa l'asset management, la manutenzione preventiva/manutenzione predittiva e la riduzione dei costi di manutenzione; e
  • Applicazioni standard, come progetti di automazione standardizzati, applicazioni tecnologiche corrette e un ritorno sull'investimento (ROI) efficiente.

Sammartino ha aggiunto che il sistema DCS moderno offre una visione più olistica dell'impianto che vede tutto, rendendo la manutenzione più efficiente, meno costosa e unificando tutto il controllo sulla stessa piattaforma.

Pubblicato 31 luglio 2019

Argomenti: Estrazione mineraria, metalli e cemento

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Un impianto di fusione del rame aggiorna le sue operazioni con un sistema DCS moderno
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: