Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Navigazione pulita: la propulsione diesel-elettrica è la scelta giusta?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Nave commerciale marittima

Per l'industria marittima globale, è tempo di agire.

I severi requisiti che regolano le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e di ossidi di azoto (NOx) nelle nuove aree di controllo delle emissioni (EMA) al largo delle coste del Nord America, dell'Europa, dell'Australia e del Giappone entreranno in vigore a gennaio 2015 e 2016.

Con queste normative dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) a meno di un anno dall'entrata in vigore, tra i costruttori navali si avverte un senso di urgenza sempre più forte per trovare modi migliori per ottenere efficienza dei consumi.

Una delle opzioni che sta guadagnando terreno è la propulsione diesel-elettrica. I progressi nell'affidabilità dei sistemi di controllo e nei convertitori di frequenza hanno reso questa soluzione un'alternativa valida ed economica ai tradizionali sistemi di propulsione meccanici.

Ma se sia o meno la scelta giusta per una nave specifica è davvero una questione di fisica – e del profilo operativo della nave.

Progettata per potenza e velocità, la propulsione meccanica è caratterizzata da sistemi diesel separati che azionano le eliche/attuatori e forniscono il servizio elettrico della nave. Una configurazione tipica può includere cinque motori principali – due grandi motori dedicati al sistema di propulsione e tre unità più piccole per il servizio elettrico.

Per le navi che operano tipicamente a pieno carico e ad alte velocità, un sistema meccanico convenzionale – con motori principali dedicati continuamente alla propulsione – è l'unica opzione praticabile.

Tuttavia, per le navi da rifornimento e le imbarcazioni da lavoro che operano spesso a carichi ridotti e trascorrono gran parte del tempo al minimo, i sistemi meccanici non sono ideali. Il funzionamento al minimo non è solo inefficiente dal punto di vista dell'efficienza dei consumi, ma il funzionamento a carico ridotto stressa i motori diesel e può causare problemi di manutenzione.

Quando una nave ha un carico ridotto o un profilo operativo variabile, un sistema di propulsione diesel-elettrico può essere una scelta ottimale.

Un sistema diesel-elettrico utilizza gli stessi motori sia per la propulsione che per il servizio elettrico della nave. Utilizzando la tecnologia del convertitore di frequenza, vengono messi in linea motori aggiuntivi e la potenza viene regolata per soddisfare i requisiti di carico della propulsione/attuatori.

Meno potenza viene utilizzata durante il funzionamento al minimo. Più durante le attività di trasporto e scarico.

Un sistema diesel-elettrico non solo migliora l'efficienza dei consumi e riduce le emissioni correlate, ma riduce anche il numero di motori principali richiesti su molte navi – e allevia i problemi di manutenzione del motore correlati al minimo.

Con le operazioni di estrazione di petrolio, gas e minerali che si spostano in acque sempre più profonde, l'efficienza delle navi di rifornimento, delle navi FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) e delle imbarcazioni di supporto a queste operazioni diventerà sempre più importante.

La propulsione diesel-elettrica potrebbe essere la scelta economica – e rispettosa dell'ambiente.

Pubblicato 25 novembre 2014


Michael Tangora
Michael Tangora
Market Development Manager, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Navigazione pulita: la propulsione diesel-elettrica è la scelta giusta?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: