Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Big Data richiede una grande visualizzazione

La realtà aumentata cambierà il modo in cui interagiamo con i dispositivi intelligenti – e sarà tanto influente per la produzione quanto il lancio dell’iPhone lo è stato per la mobilità.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uomo in suite con un telefono cellulare in mano.

L'accesso senza precedenti ai dati significa che dobbiamo letteralmente cambiare il modo in cui visualizziamo tali informazioni – fino a 1 TB al giorno in una grande fabbrica. 

Quel 1 TB include manuali dei prodotti, codice, schemi P&ID, manuali utente, ricette, manuali di manutenzione e discussioni collaborative – tutto in un ambiente multivendor. 

È irrealistico presumere che i display che abbiamo oggi serviranno a questo scopo in futuro.

Big Data richiede una grande visualizzazione.

 

Realtà aumentata, infinite possibilità

Le possibilità offerte dai dispositivi montati sulla testa e dalla realtà aumentata (AR), abilitati per l'Industrial Internet of Things (IIoT), offrono un'enorme opportunità di aumento della produttività.

La tecnologia AR sovrappone un'immagine generata dal computer sulla vista di un utente del mondo reale. E mentre molte delle nostre discussioni sull'Industrial Internet of Things si concentrano sui dati dei dispositivi connessi e sulle decisioni che consente di prendere, molte aziende vedono ancora questo come uno stato futuro.

AR aiuterà queste aziende a progredire più velocemente e a realizzare i vantaggi della Connected Enterprise®. Ecco perché: la convergenza tra mondo fisico e digitale cambierà il modo in cui guardiamo alle attività industriali, al lavoro sul campo e persino alla formazione.

Quando parliamo di dispositivi intelligenti che abilitano la produzione intelligente, è qui che tutto si unisce – dove il mondo virtuale e la realtà si incontrano. La capacità di valutare le condizioni di una macchina o di una linea di produzione, o di eseguire un'attività, apparirà letteralmente davanti ai vostri occhi, a mani libere.

 

AR e l’iPhone

AR avrà un impatto sulla produzione pari a quello che ha avuto il lancio dell’iPhone sulla mobilità.

Anche la base della mobilità – tablet e telefoni cellulari – è limitante per un tecnico davanti a una macchina che ha bisogno di una diagnosi e di una riparazione. Quando una linea di produzione è ferma – con costi che per quell’azienda si aggirano su decine di migliaia di USD  ogni minuto – è necessario avere due mani libere per lavorare in modo rapido ed efficace.

AR consentirà a un tecnico di servizio di avvicinarsi a qualsiasi dispositivo connesso, valutarne lo stato e mostrare come ripararlo, senza una formazione specializzata preventiva.

Le istruzioni, le checklist o i video tutorial possono essere forniti esattamente quando e dove servono, offrendo una formazione “just in time”. Questo aiuterà le aziende a realizzare il valore della Connected Enterprise®.

La nostra conversazione continuerà a spostarsi dalla generazione e dall’analisi dei dati per un migliore processo decisionale alla loro maggiore disponibilità in un modo che gli utenti si aspettano.

Per la forza lavoro del futuro, questo cambierà il modo in cui le persone vengono formate, come operano, cosa possono fare e con quale velocità e precisione possono farlo.

La cosa migliore è che non si tratta di una tecnologia specifica per un settore industriale. Ogni produttore può trarre vantaggio da AR in un mondo di produzione intelligente.

Pubblicato 9 giugno 2017


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Connetti:
Incentrato sul futuro della produzione intelligente, questo podcast, condotto dall’autore di questo blog, esplora l’impatto delle tecnologie dirompenti; i problemi della forza lavoro; e le tendenze aziendali globali. Iscrivetevi su Apple iTunes.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Big Data richiede una grande visualizzazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: