Loading
Blog | Realtà aumentata
Recent ActivityRecent Activity

Realtà estesa: stiamo definendo il metaverso industriale?

Scoprite come la realtà aumentata viene utilizzata per aumentare l'efficienza, la sicurezza e la collaborazione dei lavoratori

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Utente che tiene in mano un tablet di realtà aumentata per la formazione industriale

Ieri, mentre guardavo "The Book of Boba Fett", ho notato una scena interessante che ricordava una procedura di manutenzione che avviene oggi in produzione. Ora, non voglio rovinarvi la sorpresa, quindi rimarrò il più vago possibile. Un personaggio ospite nel Capitolo 5 sta ricostruendo la sua astronave. Durante la riparazione, non sa dove posizionare un pezzo, quindi chiede a un droide dove si inserisce il pezzo che tiene in mano nella nave. Il droide scansiona il pezzo, poi la nave attiva un ologramma che mostrerà al personaggio esattamente dove va quel pezzo. 

Alla fine degli anni '70, questa era una tecnologia fantascientifica che sembrava lontana nel futuro. La realtà aumentata (AR)/realtà mista (MR) non era ancora arrivata ed era solo una tecnologia di fantasia. A posteriori, è la prima volta che ricordo che il concetto di ologramma orientato a una procedura di manutenzione è stato immaginato.

Augmented Reality
Augmented Reality
Augmented Reality
Vuforia has been discontinued for new sales as of September 1, 2025. Existing, active Vuforia customers are able to expand their current deployments.

Più di un semplice fattore "WOW"

Sette anni fa, ricordo di aver aiutato un cliente del settore del vetro in Messico a creare un catalogo dei suoi prodotti in AR. Questo progetto rappresentava un nuovo modo di mostrare le loro offerte, così non avevano più bisogno di portare con sé il catalogo fisico ovunque viaggiassero per mostrare i loro prodotti e aumentare le vendite. Hanno riconosciuto che AR sta cambiando rapidamente il processo con cui le persone sfogliano un catalogo e, in ultima analisi, acquistano e interagiscono dopo la vendita.

LEGO utilizza AR da più di un decennio, non solo nelle vendite, ma anche per aggiungere funzionalità extra ai loro set di mattoncini una volta fuori dalla scatola. Questo caso d'uso del Digital Box presente in alcuni LEGO Store nel Regno Unito genera sempre una reazione WOW da parte dei clienti nel negozio. Non dimenticherò mai la prima volta che l'ho provato io stesso al LEGO Store di Brighton. La risposta al fattore WOW che qualsiasi esperienza AR genera deriva ovviamente dalla consapevolezza che il futuro è qui, ora, oggi.

Ma usare AR per impressionare gli utenti non è l'unica applicazione per cui la tecnologia è stata progettata. Ora è comunemente utilizzata per la manutenzione e le ispezioni negli impianti di produzione moderni. Infatti, vedo molti clienti che traggono vantaggio da questa tecnologia che un tempo era fantascienza.

AR per i lavoratori industriali

Anche se non si tratta di una navicella spaziale di Boba Fett, oggi molte aziende di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO) utilizzano la tecnologia eXtended Reality (XR), che è una combinazione di AR, MR e realtà virtuale (VR), per garantire che gli aerei tornino in volo il prima possibile.

Più un prodotto è complesso, maggiore è il carico cognitivo richiesto per applicarvi qualsiasi procedura. Ecco perché la tecnologia XR può aiutare i lavoratori in prima linea a dedicare tutte le loro risorse cognitive all'assemblaggio, all'ispezione o all'esecuzione di quasi qualsiasi attività. Ma non solo, la grande differenza è la capacità di farlo bene (First Time Right (FTR)) e in un periodo di tempo più breve (più velocemente). Le aziende concordano che i maggiori vantaggi di AR sono:

1.      Maggiore efficienza dei lavoratori

2.      Collaborazione in tempo reale migliorata

3.      Miglioramento del trasferimento di conoscenze tra lavoratori esperti e principianti

(Fonte: IDC 2021 Commercial AR Survey)

AR è efficace anche quando si considera la sicurezza in un ambiente di produzione. Organizzazioni AR come The AREA stanno generando risorse e approfondimenti preziosi per fornire una solida base di riferimento, come il loro ultimo Best Practice Safety Playbook  quando si inizia a implementare AR in una fabbrica o in uno spazio industriale.

Infatti, AR ha il potenziale per salvare vite umane. I lavoratori industriali sono spesso esposti ogni giorno ad ambienti pericolosi, quindi avere la tecnologia giusta per aiutarli a comprendere il rischio è fondamentale.

Mani con tablet di realtà aumentata

Ad esempio, un centro controllo motori (MCC) è un gruppo progettato per controllare alcuni o tutti i motori elettrici in una posizione centrale. È costituito da più sezioni scatolate con un bus di alimentazione comune, con ogni sezione contenente un avviatore combinato, che a sua volta è costituito da un avviatore, fusibili o un interruttore automatico e un sezionatore di alimentazione. Utilizzando AR, possiamo aumentare la sicurezza dei lavoratori assicurandoci che comprendano il pericolo di arco elettrico a una distanza di sicurezza prima di avvicinarsi all'unità.

Può anche ridurre gli incidenti e aumentare la risoluzione al primo intervento fornendo dati in tempo reale per qualsiasi stato del bucket e l'accesso a tutte le informazioni o procedure rilevanti con istruzioni di lavoro 3D. Non solo si tratta di una risorsa di sicurezza, ma incide anche sulla disponibilità delle apparecchiature operative critiche.

Il metaverso industriale

Oggi sentiamo molto parlare di un nuovo termine, "il metaverso", nelle connessioni sociali in VR. Usando la definizione di Tony Parisi: "Il metaverso è Internet, potenziato e aggiornato per fornire costantemente contenuti 3D, informazioni ed esperienze organizzate spazialmente e comunicazione sincrona in tempo reale."

In una galassia lontana lontana, Boba Fett potrebbe essere in grado di sfruttare l'esperienza AR per riparare una nave. In questa galassia, i casi d'uso iniziali per un metaverso industriale a cui posso pensare sono la collaborazione nella progettazione e le nuove generazioni di assistenza remota con piattaforme di trasferimento della conoscenza con esperti immersivi in tutto il mondo che continueranno a potenziare i lavoratori in prima linea, sia da remoto che in sede. Cosa ne pensate?

Parla con un consulente

Pubblicato 20 febbraio 2022


Christian Radillo
Christian Radillo
Global Technical Lead - Extended Reality, Information Software, Rockwell Automation
Christian is a leader with 15 years of experience supporting high-profile clients accelerating the migration from the physical to the digital world, transforming and enabling smart connected operation, leading the journey from digital to Enterprise Operations and Business Orchestration.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left XR: stiamo definendo il metaverso industriale?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: