Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Soluzioni di automazione con comunicazione remota

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Soluzioni di automazione con comunicazione remota hero image

Le telecomunicazioni si sono costantemente evolute negli ultimi 25 anni, anticipando continuamente la domanda del mercato. In questo settore, la tecnologia e i servizi si evolvono rapidamente e il traffico sulla rete cresce in modo significativo.

Negli ultimi anni, sono stati fatti enormi investimenti a livello globale per implementare nuove tecnologie di rete – solo in Spagna, la copertura della banda larga fissa è del 99% e quella della banda larga mobile è del 93%. La tecnologia è già sviluppata e l'infrastruttura è disponibile, quindi perché non utilizzarle per soddisfare tutte le esigenze di comunicazione spesso riscontrate nell'industria?

Fornire comunicazione tra due sistemi di controllo in luoghi diversi; un sistema SCADA centralizzato che monitora tutti i dispositivi di automazione in tutti gli impianti; oppure una struttura che invia e-mail contenenti i dettagli della produzione giornaliera al personale appropriato sono scenari comuni per industrie come quelle delle energie rinnovabili, del trattamento dell'acqua e dei costruttori di macchine. Ora tutti questi scenari possono verificarsi in modo efficiente con EtherNet/IP standard.

Il valore della tecnologia di rete aggiunta a un'applicazione inizia con un router affidabile. Un router di base gestisce la comunicazione tra dispositivi collegati a reti diverse e trasmette solo le informazioni necessarie alla destinazione corretta. I router con comunicazione remota includono un modem (3G, 4G, ecc.) o una porta WAN per consentire la connettività Internet da qualsiasi luogo.

Questi router sono generalmente dotati di funzionalità firewall e/o della capacità di connettersi tramite reti private virtuali (VPN) per contribuire a proteggere dalle minacce provenienti da reti esterne. È fortemente consigliato che un router sia in grado di fornire comunicazioni remote. Non solo stabilirà la connessione, ma potrà anche inviare una notifica in caso di allarme, guasti operativi e incidenti, nonché registrare dati storici di funzionamento dell'applicazione.

La sicurezza è un aspetto fondamentale da considerare quando si progetta o si gestisce una rete. Per proteggere i dati in transito, è necessario stabilire una connessione sicura e tunnel di comunicazione crittografati tra i dispositivi o le apparecchiature che comunicano all'interno di una rete.

Questo è l'obiettivo di una VPN, che fornisce regole di accesso alla rete virtuale – tramite nome utente e password – e pacchetti crittografati scambiati tra le apparecchiature di una rete.

Inoltre, le reti industriali devono essere protette da qualsiasi accesso indesiderato – intrusi che possono accedere a dati riservati o addirittura negare i servizi nella rete. Questo livello di sicurezza è fornito dai firewall, progettati per bloccare gli accessi non autorizzati.

Le comunicazioni remote possono contribuire a migliorare la connettività tra persone, dispositivi e sistemi nelle applicazioni industriali e aprono nuove opportunità in termini di produttività, efficienza e flessibilità. Con un servizio di assistenza tecnica centralizzato, le aziende possono anche ridurre le spese di viaggio e i tempi di fermo imprevisti.

Pubblicato 3 marzo 2015


Noem� Rodr�guez
Noem� Rodr�guez
Sales Engineer, Integrated Architecture, Rockwell Automation Iberia
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Soluzioni di automazione con comunicazione remota
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: