Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

L'automazione della produzione di tessuti salverà vite

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Donna in laboratorio che osserva al microscopio

Costruire un organo è molto più sofisticato del prodotto più complesso di oggi.

Ma questo non cambia il fatto: non si dipende dall'artigianato o dalla maestria nel processo. Si applicano la stessa disciplina, gli stessi standard e le stesse metriche a questo tipo di produzione come si fa per preparare la zuppa, i biscotti o le automobili.

Presto vivremo in un mondo in cui potremo iniziare a produrre tessuti e organi umani di alta qualità e a un costo realistico, migliorando la qualità della vita di milioni di persone.

Cosa serve per portare la medicina rigenerativa altamente specializzata – l’ingegneria o la rigenerazione di cellule, tessuti e organi umani – dal laboratorio alla produzione?

Scalabilità della produzione, processo e collaborazione.

La meccanica dietro la produzione di organi

Sebbene non sia insolito che la scienza e la produzione lavorino insieme, ciò che siamo pronti a fare ora è qualcosa di mai visto prima.

Per anni, le persone hanno lavorato per colmare il divario tra ricerca e produzione commerciale.

La nostra prossima scoperta: attraverso l'automazione, aiuteremo a fornire tessuti prodotti artificialmente e persino organi interi a persone con gravi lesioni o malattie.

Questo cambia la vita.

Nonostante le possibilità si stiano aprendo rapidamente, i progressi sono ancora in gran parte in fase di ricerca. La buona notizia è che, sebbene le ricette siano incredibilmente specializzate, il processo di produzione della medicina rigenerativa assomiglia molto a qualcosa che si vede nella produzione di una birra artigianale: automatizzare il processo e utilizzare dati e analisi per monitorare e migliorare quel processo per creare risultati coerenti e prevedibili.

Invece di produrre birra, pane o antistaminici, si controlla la crescita delle cellule umane. 

Miracle Manufacturing

Ho avuto l'opportunità di parlare con Dean Kamen, imprenditore, inventore e fondatore di BioFab USA, delle incredibili creazioni che stanno avvenendo nei laboratori e nelle università di tutto il mondo. Queste creazioni non sono mai state commercializzate perché non esiste un'infrastruttura adeguata. Questa esigenza è stata la scintilla che ha portato alla nascita dell'Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI). La sua missione è rendere possibile la produzione di massa di organi umani.

Prima rendiamo i processi di bio-manifattura prevedibili e replicabili, prima potremo offrire progressi salvavita. 

Dean ed io abbiamo parlato di cosa serve per portare questo processo su larga scala attraverso un'automazione di alto volume e alta qualità, in modo da poter trasformare un miracolo da una piastra di Petri e fare per esso ciò che Detroit ha fatto per le automobili e la Silicon Valley ha fatto per i semiconduttori.

Al servizio del bene comune

Una volta raggiunta la scalabilità, è possibile applicarla a nuova pelle, ossa e nervi, a patch cardiache e a quasi tutto il resto che si può immaginare.

Paragono il futuro della bio-manifattura ai processi di lavorazione degli alimenti di oggi. Immaginate di prendere una ricetta di famiglia per la zuppa di pollo, fatta poche decine di volte all'anno, e di portarla a un livello tale da poterla produrre in massa e renderla disponibile nei supermercati di tutto il mondo.

Dobbiamo prendere le meravigliose creazioni su cui i dottorandi in biomedicina lavorano giorno e notte e ampliare il processo in modo che il miracolo vada oltre il laboratorio e nel mondo.

Colmare le lacune

Nonostante i progressi compiuti, ci sono ancora delle lacune e stiamo lavorando con ARMI per colmarle e portare la medicina rigenerativa a tutti.

Dal punto di vista ingegneristico, questo è il futuro – sfruttare la tecnologia e la medicina per applicazioni reali e quotidiane che hanno un impatto diretto sulle persone.

Questo è un lavoro con uno scopo elevato.

Unisciti a Dean e a me mentre approfondiamo questo argomento nel mio podcast State of the Industry, ora disponibile su Apple iTunes.

Pubblicato 15 marzo 2019

Argomenti: Life Sciences

Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Connetti:
Incentrato sul futuro della produzione intelligente, questo podcast, condotto dall’autore di questo blog, esplora l’impatto delle tecnologie dirompenti; i problemi della forza lavoro; e le tendenze aziendali globali. Iscrivetevi su Apple iTunes.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left L'automazione della produzione di tessuti salverà vite
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: