Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Riduzione di CO₂ attraverso l'elettrificazione degli asset

L'elettrificazione degli asset si sta rivelando una strategia fondamentale di transizione energetica per le compagnie petrolifere e del gas.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Generatore diesel per pompa nella zona industriale

Nei nostri precedenti blog sul tema della riduzione delle emissioni, abbiamo menzionato la cattura del carbonio e il miglioramento della redditività riducendo le emissioni di CO₂. In questo blog, esaminiamo come ridurre le emissioni di carbonio attraverso l'elettrificazione.

L'elettrificazione si sta rivelando una strategia importante per la transizione energetica delle compagnie petrolifere e del gas. Secondo la National Rural Electrical Cooperative Association, negli Stati Uniti esistono oltre 300000 miglia di condutture di trasmissione e oltre il 90 % è alimentato a gas naturale. All'interno di questa griglia ci sono oltre 1500 stazioni di compressione contenenti circa 9000 compressori. Passare da compressori alimentati a gas a compressori elettrici ridurrà significativamente l'impronta di carbonio di un'azienda.

Questo è solo un esempio e può far parte di una strategia di elettrificazione più ampia. Un approccio graduale rende il progetto più gestibile e consente di avere tempo tra le fasi per valutare l'efficacia dell'approccio fino a quel momento. 

In un recente caso di studio, Rockwell Automation si è concentrata sugli sforzi di una compagnia petrolifera e del gas globale integrata per ridurre le proprie emissioni di carbonio, applicando una strategia di elettrificazione in una delle aree delle sue operazioni.

Sforzo primario di decarbonizzazione

Il primo passo che l'azienda ha voluto compiere per raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 è stato quello di ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dal consumo diretto di gas naturale, dalle perdite di emissione fuggitiva e dal flaring, mantenendo al contempo la flessibilità del carico.

Per soddisfare tale requisito, nella prima fase il cliente convertirà a elettrico metà dei suoi compressori azionati da motore. La conversione iniziale di metà dei compressori serve a mantenere la flessibilità del carico e a consentire un periodo di valutazione prima di convertire metà dei compressori rimanenti. La flessibilità del carico significa regolare il carico o il consumo di energia in modo da adattarlo all'offerta di elettricità. Un approccio graduale consente a un'azienda di valutare l'efficacia di un cambiamento di questo tipo.

Quando osserviamo la strategia ESG di questa azienda, vediamo che corrisponde strettamente agli obiettivi di sostenibilità di Rockwell Automation. Sapere questo ci rende particolarmente adatti ad aiutare questo cliente, poiché abbiamo sviluppato soluzioni e competenze per raggiungere tale obiettivo. 

Soluzioni offerte

Rockwell Automation offre una soluzione di integrazione di prim'ordine che combina il controllo motore intelligente, sia a bassa che a media tensione, e un sistema di controllo di processo che funziona con dispositivi di terze parti sul campo o a livello aziendale. Ciascuna delle soluzioni prese singolarmente offre valore in uno scenario di elettrificazione, ma combinate consentono di accedere ai dati operativi in tutta l'azienda. Queste soluzioni includono un azionamento a velocità variabile (VSD) con il nostro Logix Controller e sistema di sicurezza integrato (ICSS), e una soluzione di ottimizzazione energetica. Insieme, queste soluzioni forniscono anche monitoraggio remoto, controllo e ottimizzazione per garantire efficienza e sicurezza delle operazioni all'interno del nuovo sistema.

L'obiettivo è fornire agli operatori della compagnia petrolifera un accesso più facile e veloce alle diagnostiche critiche delle macchine e dei processi per migliorare la manutenzione, aumentare il tempo di disponibilità delle macchine e la produttività. La conoscenza dell'utilizzo dell'energia aiuta a determinare la distribuzione del carico e fornisce informazioni sui costi energetici.

Dalla teoria alla pratica

La combinazione di prodotti che abbiamo consigliato al cliente ha permesso di vedere i vantaggi dell'elettrificazione. I dati che sono stati in grado di raccogliere hanno mostrato il valore del passaggio dai compressori alimentati a gas o diesel a quelli elettrici. In termini di risparmio sui costi, efficienza e avvicinamento all'obiettivo di zero emissioni di carbonio, il primo gruppo di compressori elettrificati ha mostrato dei progressi.

L'analisi dei dati ha dimostrato che l'azienda ha tratto vantaggio dal passaggio da emissione Scope 1 a emissione Scope 2 ed è sulla strada giusta per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità. Queste informazioni li hanno aiutati a consolidare l'elettrificazione come parte fondamentale della loro strategia di transizione energetica. 

Il valore di un buon partner

Rockwell Automation svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare aziende come questa del settore petrolifero e del gas collaborando con aziende innovative in tutto il mondo per fornire tecnologie e soluzioni che consentano un futuro più sostenibile.

Siamo stati in grado di creare una soluzione completa adatta alla situazione, fornire al cliente gli strumenti e la formazione necessari e aiutarlo a interpretare i dati raccolti da questi strumenti.

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni, visitate il sito: www.rockwellautomation.com

Pubblicato 12 dicembre 2023

Argomenti: Oil & Gas

Mark Fauber
Mark Fauber
Solutions Consultant, Rockwell Automation
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Riduzione di CO₂ attraverso l'elettrificazione degli asset
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: