Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Il software di simulazione Arena può migliorare la cura dei pazienti

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Il software di simulazione Arena può migliorare la cura dei pazienti hero image

Fare le cose per bene fin dall'inizio

Questo è un aspetto fondamentale in ogni settore, ma lo è ancora di più nel settore sanitario, dove può letteralmente fare la differenza tra la vita e la morte.

E se potessi rispondere alle domande "E se...?" prima di investire capitale e senza interrompere le attività attuali?

E se:

  • …Il nostro mix di prodotti, il tempo di ciclo, le regole del lavoro, il tasso di guasto, il tasso di arrivo dei pazienti, ecc. cambiano? Come influirà sulla produttività, sulle code, sui costi e sull'utilizzo delle risorse?
  • …Aggiungiamo un turno, acquistiamo una nuova macchina o cambiamo il modo in cui formiamo i dipendenti? Otterrò il risultato desiderato?
  • …Consolidiamo due strutture in una sola? Miglioro l'efficienza o rendo tutto il doppio più difficile?
  • …Costruiamo un nuovo magazzino? La progettazione presenterà la migliore disposizione possibile?
  • …Mi trovo di fronte a una pandemia e il nostro ospedale non è progettato per un afflusso di pazienti critici?

Eliminate le supposizioni

Arena Simulation e dati analitici avanzati prevedono il futuro e prescrivono modi per ottimizzare le prestazioni. I modelli flessibili basati sulle attività possono essere utilizzati per simulare quasi qualsiasi processo.

Un breve video (:57 s) mostra l'attività in un tipico pronto soccorso e come le modifiche possono ridurre i tempi di attesa per il trattamento.

Gli ospedali utilizzano Arena per eliminare le congetture e utilizzare dati fattuali per aiutare i pazienti e salvare vite umane. Mentre i produttori utilizzano Arena – per cambiare in modo efficiente le operazioni e trovare il modo ottimale per scaglionare i turni, ad esempio – gli ospedali modellano in Arena per anticipare la quantità di risorse di cui hanno bisogno per le operazioni quotidiane.

Abbiamo supportato progetti sul campo in cui c'è incertezza sulla quantità di risorse necessarie, affrontando problemi di pianificazione per migliorare l'assistenza ai pazienti, l'instradamento degli ambulatori e altro ancora.

Ad esempio, abbiamo aiutato una clinica per il trattamento del cancro a gestire meglio l'assistenza ai pazienti. Una recente scoperta medica ha fatto sì che un numero maggiore di pazienti sopravvivesse e, di conseguenza, il numero di appuntamenti è aumentato. Purtroppo, i tempi di attesa dei pazienti superano le cinque ore.

L'ospedale aveva bisogno di scaglionare gli appuntamenti in modo più efficiente per ridurre quei tempi di attesa e le lunghe ore di lavoro del personale medico. Grazie alla simulazione, la struttura ha trovato la giusta combinazione di pianificazione degli appuntamenti e del personale per alleggerire il carico su entrambi i fronti.

Adattarsi alle condizioni in evoluzione

Le pandemie aumentano il numero di pazienti in arrivo e la quantità di risorse specifiche necessarie. Adeguare il modello per rappresentare l'aumento previsto dei pazienti consente agli ospedali di rispondere in modo efficace.

La pandemia di COVID-19 ha portato molta incertezza, costringendoci a chiederci cosa fare e con quale rapidità dobbiamo apportare i cambiamenti. I dati fattuali aiuteranno le aziende sanitarie a prepararsi ad affrontare qualsiasi cosa il giorno successivo possa portare.

Le risorse a New York, come in altre grandi aree metropolitane, sono limitate. Con l'aumento previsto del numero di pazienti, gli ospedali devono rispondere rapidamente per fornire quante più cure possibili. Ecco un esempio di software di simulazione in azione: Northwell University e Lenox Hill Hospital hanno collaborato per convertire la loro area di chirurgia ambulatoriale pediatrica in un'unità di terapia intensiva per adulti e hanno utilizzato Arena per diventare il più efficienti possibile – e salvare vite umane.

I dati aiutano i decisori a comprendere il flusso dei sistemi e i vincoli delle risorse, inclusi medici, infermieri e attrezzature. I pianificatori possono prepararsi per le pandemie, la stagione influenzale, i disastri naturali e i caregiver possono essere pronti.

Pubblicato 20 maggio 2020

Scoprite questi casi di studio correlati

  • Struttura per il trattamento del cancro riduce il tempo di permanenza dei pazienti in clinica del 25 % con il software di simulazione Arena
  • Arena sulle operazioni di crisi sanitaria
  • Arena: ottenere di più con meno

Tyler D. DiFrischia
Tyler D. DiFrischia
Arena Simulation Account Manager, Rockwell Automation Inc
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Il software di simulazione Arena può migliorare la cura dei pazienti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: