Loading
Blog | Connected Enterprise (azienda connessa)
Recent ActivityRecent Activity

Siete pronti per lo Smart Manufacturing?

Per le aziende che vogliono ottenere valore dalle operazioni intelligenti, da dove dovrebbero iniziare? E quanto velocemente realizzeranno il ROI?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Siete pronti per lo Smart Manufacturing? hero image

Sebbene la produzione intelligente offra vantaggi significativi, a volte le persone fanno supposizioni imprecise su quali siano questi vantaggi, su chi è pronto a implementare la produzione intelligente e su come (e quanto presto) ne trarranno beneficio.

In qualità di persona che prende decisioni ogni giorno sulla tecnologia di produzione, so bene quanto possano essere utili le giuste discussioni – e quanto possano essere dannose le supposizioni e le idee sbagliate.

Cosa non è

Ecco due dei più grandi equivoci che ho riscontrato riguardo alla produzione intelligente.

  1. Con la produzione intelligente servono meno persone. I vostri dispositivi intelligenti potrebbero essere collegati da un capo all'altro, ma avete comunque bisogno di persone per innestare la tecnologia. La produzione intelligente potenzia le persone; le persone guidano la produttività.
  2. Non esiste una soluzione unica per tutti. Non si "acquista" la produzione intelligente come si acquista un prodotto. Il modo in cui implementate le strategie di produzione intelligente sarà unico come le vostre operazioni.

Cos'è

La produzione intelligente è sostenibile, ottimizzata e guidata dalla domanda. È il modo in cui faremo di più senza aggiungere costi all'equazione. Questo perché persone e macchine raccoglieranno, consumeranno e utilizzeranno i dati in modo intelligente per prendere decisioni migliori in tempo reale, e collaborare per diventare più efficienti e produttivi.

Il risultato: ottenere i risultati desiderati per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori e la capacità di sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Cosa ci guadagno?

Tutti coloro che sono coinvolti nella produzione intelligente hanno qualcosa da guadagnare.

La produzione intelligente che connette, valuta, raccoglie, presenta e ottimizza può aiutarvi a migliorare l'utilizzo della produzione e delle operazioni industriali. Questo, a sua volta, vi aiuta a navigare nell'Industrial Internet of Things (IIoT) e a sfruttare le informazioni in tempo reale che favoriscono la redditività, e aumentano in modo sicuro e protetto la produttività.

  1. I clienti ricevono il prodotto/sistema/soluzione promesso, quando è stato promesso.
  2. I dipendenti sono più innestati, meglio formati e più capaci di gestire le future configurazioni OT/IT e le tecnologie avanzate.
  3. I partner comprendono meglio ciò che è necessario e come fornire, giusto in tempo, con una migliore visibilità che rende la vostra produzione più prevedibile.
  4. I soci ottengono un miglior ritorno sul loro investimento perché state promuovendo livelli migliorati di produttività ed efficienza – incoraggiando maggiori livelli di reinvestimento.
  5. Il mondo ne beneficia mentre continuate a utilizzare meno risorse e a utilizzarle in modo più efficiente.

Come faccio a sapere se sono pronto?

Siete pronti a implementare la produzione intelligente quando siete in grado di raggiungere questi tre obiettivi:

  • Visibilità: Maggiore profondità nelle operazioni e nella logistica.
  • Collaborazione: Tra persone, team, reparti e macchine.
  • Efficienza: Trasformare le informazioni in insight, aumentare il ROI, arrivare più velocemente sul mercato e ridurre drasticamente gli sprechi.

Sebbene tecnologie come l'analisi dei dati, il calcolo scalabile e la mobilità possano aggiungere valore ai vostri processi industriali, il valore trasformativo della produzione intelligente si realizza solo quando è possibile integrare perfettamente queste (e altre) tecnologie in un sistema di automazione consapevole, intuitivo, auto-adattativo e sicuro.

Siete pronti?

Questo white paper può aiutarvi a determinare il vostro livello di preparazione, i prossimi passi da compiere e cosa potete aspettarvi in cambio.

Pubblicato 16 novembre 2020

Argomenti: The Connected Enterprise Management Perspectives

Michel Huy
Michel Huy
Director, Information Software Strategic Development, Rockwell Automation
Michel è appassionato di aiutare le aziende a trasformare le loro operazioni e a trovare nuovi modi affinché i clienti diventino più efficienti ed efficaci.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Siete pronti per lo Smart Manufacturing?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: