Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Siete pronti per Industry 4.0?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Siete pronti per Industry 4.0? hero image

Molte aziende stanno considerando la modernizzazione della loro produzione, utilizzando elementi di automazione e ottimizzazione della cosiddetta Industry 4.0.

Si tratta di un investimento importante, con un utilizzo previsto per molti anni (non è raro che la durata prevista sia compresa tra 15–20 anni).

L'approccio più semplice sarebbe, naturalmente, quello di acquistare nuove tecnologie di produzione: macchine completamente automatizzate, robot, nastri trasportatori e software che gestiscono e ottimizzano la produzione, senza la necessità di considerare i limiti delle attrezzature attuali, spesso obsolete.

Tuttavia, molte aziende non possono permettersi un investimento del genere. Per questo ci chiedono se possiamo trovare soluzioni che avvicinino le loro attività a Industry 4.0.

In molti casi, esiste una soluzione adatta. Ma prima che la direzione di un'azienda possa iniziare a considerare una soluzione specifica, deve rispondere a diverse domande chiave.

Allineate le vostre aspettative alla realtà

Come per qualsiasi altro progetto, è necessario considerare, all'inizio, quali benefici dovrebbe portare l'automazione della produzione.

Ad esempio, vogliamo ottenere una migliore comprensione del processo produttivo e degli indicatori chiave di prestazione (KPI)?

Vogliamo ottimizzare il processo produttivo in tempo reale, produrre di più o migliorare la qualità?

Prevediamo un'automazione completa o solo parziale? Un incentivo frequente per un'automazione più ampia è la grave carenza di dipendenti, quando l'azienda ha bisogno di produrre lo stesso o un volume maggiore ma ha un accesso limitato ai talenti.

Le risposte alle domande di cui sopra aiutano la direzione a decidere quale soluzione di automazione è necessaria.  Se l'azienda non dispone di propri esperti di automazione, è meglio rivolgersi a consulenti esterni in questa fase iniziale. Le aspettative e le richieste della direzione devono essere allineate alla realtà oggettiva e alle possibilità.

Inoltre, la fase di valutazione è anche un momento per affrontare altri aspetti legati all'automazione che spesso vengono trascurati. Questi sono tipicamente legati alle risorse umane.

Una maggiore automazione ci permette di produrre con meno dipendenti, e quei lavoratori devono avere competenze molto diverse. Se l'azienda non è sicura di avere quel tipo di personale o di essere in grado di procurarselo, allora l'automazione deve andare di pari passo con la riqualificazione o l'assunzione di nuovi lavoratori.

In alternativa, è il momento di iniziare a considerare l'outsourcing o la subappaltazione di alcuni aspetti dell'automazione? È tipico, ad esempio, affidare la riparazione e la manutenzione a un'azienda esterna specializzata.

La vostra azienda è pronta?

Dopo aver risolto i problemi di base legati all'ammodernamento e all'automazione della produzione dal punto di vista della gestione – e prima di iniziare l'implementazione vera e propria – è anche fondamentale determinare se i requisiti tecnici di base per il funzionamento sono soddisfatti e se ciò potrà cambiare in futuro.

Ad esempio, avete una potenza di ingresso sufficiente; avete un'infrastruttura di rete dati adeguata e sicura; o sarà necessario un ulteriore investimento?

Avete abbastanza spazio per le nuove tecnologie nel vostro stabilimento? E soprattutto, la nuova implementazione soddisferà tutti gli standard e i requisiti relativi alla sicurezza operativa e alla sicurezza della produzione?

Spesso, per l'intero corso della preparazione e della realizzazione di un progetto di questo tipo, è meglio collaborare con esperti e consulenti con esperienza in progetti simili. Si consiglia inoltre di considerare la creazione di un modello dettagliato dell'impianto di produzione e del suo funzionamento.

Un modello del genere consentirebbe di risolvere molte questioni in anticipo e di prevenire molti problemi che potreste incontrare solo dopo l'avvio del progetto o, peggio ancora, una volta che tutto è in funzione.

Investire in automazione moderna, sia sotto forma di nuove capacità produttive sia di capacità produttive modernizzate, è un passo essenziale che determinerà la direzione e la competitività di un'azienda.

Quindi, tali progetti richiedono un approccio olistico, poiché la semplice acquisizione di nuove tecnologie non è sufficiente per raggiungere i vostri obiettivi.

Pubblicato 30 dicembre 2019


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Director of Research & Development, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Siete pronti per Industry 4.0?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: