Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Rendere le operazioni minerarie più resilienti riducendo il rischio di arco elettrico

Scoprite come le aziende minerarie possono ridurre i rischi per la sicurezza elettrica, proteggere gli asset critici e supportare il tempo di operatività attraverso valutazioni, manutenzione, formazione e controlli tecnici.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Colleghi che discutono della cooperazione sul posto di lavoro nella produzione industriale durante il processo di lavoro sullo sfondo del molino a palle con minerale.

Le operazioni minerarie funzionano grazie all’energia elettrica. Dalla frantumazione, al trasporto, al sollevamento, al pompaggio, alla ventilazione e alla lavorazione del minerale, l’infrastruttura elettrica mantiene la produzione in movimento e aiuta a collegare gli asset, i sistemi e le persone che rendono possibili operazioni sicure ed efficienti.

Ma gli stessi sistemi elettrici che supportano una maggiore produttività introducono anche dei rischi, soprattutto in ambienti caratterizzati da polvere, umidità, vibrazioni, località remote, spazi confinati e costante pressione per massimizzare il tempo di operatività.

L’arco elettrico è uno dei rischi che le aziende minerarie non possono permettersi di trattare come un semplice problema di conformità. Si tratta di una sfida per la sicurezza, l’affidabilità e la continuità operativa che può interessare persone, asset e produzione contemporaneamente.

Perché il rischio di arco elettrico è diverso nel settore minerario

Un arco elettrico si verifica quando l’energia elettrica viene rilasciata nell’aria tra conduttori o da un conduttore a terra. L’evento può generare calore intenso, luce, pressione, fumo e materiale fuso, creando gravi pericoli per i lavoratori vicino alle apparecchiature in tensione.

In una miniera, questi pericoli possono essere amplificati dalle condizioni del sito. La polvere conduttiva può entrare nelle apparecchiature. L’umidità e le condizioni di corrosione possono degradare l’isolamento e le connessioni. Le forti vibrazioni e il movimento delle apparecchiature possono allentare i componenti. Le configurazioni di alimentazione temporanee, gli asset mobili e le sale elettriche anguste possono rendere più difficile il controllo dell’esposizione.

L’impatto può passare rapidamente da un evento di sicurezza a un evento di produzione. Un guasto può danneggiare le apparecchiature elettriche, mettere offline un asset critico, ritardare i lavori di manutenzione e creare fermo macchina non pianificato nel punto esatto del processo in cui l’affidabilità è più importante.

Ecco perché ridurre il rischio di arco elettrico nel settore minerario significa molto più che prevenire un incidente: significa proteggere i lavoratori, mantenere la produttività e garantire la disponibilità dei sistemi critici per la produzione in condizioni operative difficili.

Sicurezza e prestazioni produttive sono collegate

I leader del settore minerario sono costantemente sotto pressione per migliorare la sicurezza, aumentando al contempo la disponibilità, la produttività e la disciplina dei costi. Queste priorità non sono separate, ma interdipendenti.

Un grave incidente elettrico può interrompere una finestra di manutenzione, ridurre la disponibilità delle apparecchiature, rallentare la produzione e richiedere indagini o lavori di sostituzione prima che le operazioni possano tornare alla normalità. Nel settore minerario, dove un singolo asset vincolato può influenzare l’intera catena del valore, l’impatto aziendale può estendersi ben oltre la sala elettrica.

Una strategia di sicurezza elettrica più efficace aiuta a gestire questa connessione. Supporta un lavoro più sicuro e migliora l’affidabilità dei sistemi che movimentano i materiali, supportano la lavorazione e mantengono la produzione in funzione.

Per le miniere moderne, questo fa parte dell’eccellenza operativa: identificare i rischi in anticipo, ridurre l’esposizione dove possibile e progettare sistemi che possano supportare sia la sicurezza che le prestazioni sul campo.

Dal rispetto delle norme alla riduzione dei rischi

La conformità rimane il punto di partenza. Standard come NFPA 70E e CSA Z462 aiutano a definire pratiche di lavoro sicure, mentre i codici elettrici e gli standard di manutenzione guidano le modalità di installazione, manutenzione e controllo delle apparecchiature.

Ma un’operazione mineraria ha bisogno di più di una semplice lista di controllo degli standard. Serve una visione pratica di dove esistono i pericoli, di come le condizioni del sito influenzano le apparecchiature nel tempo e di come i lavoratori interagiscono con i sistemi in tensione durante le operazioni, la ricerca guasti e la manutenzione.

Ciò significa utilizzare valutazioni del rischio di arco elettrico, studi sui cortocircuiti e sull’energia incidente, procedure chiare, etichettatura adeguata, formazione del personale, manutenzione preventiva e dispositivi di protezione individuale selezionati in base al compito e al livello di pericolo.

Significa anche cercare a monte modi per ridurre l’esposizione prima che un’attività inizi. I programmi di sicurezza più efficaci combinano controlli amministrativi, lavoratori qualificati e controlli tecnici che aiutano a ridurre il rischio alla fonte.

Utilizzo di controlli tecnici per ridurre l’esposizione

I controlli tecnici sono particolarmente importanti nel settore minerario perché non tutti i rischi possono essere gestiti solo attraverso procedure o DPI. Le apparecchiature resistenti all’arco elettrico sono un modo per contribuire a ridurre l’esposizione nelle applicazioni elettriche a rischio più elevato.

Le apparecchiature resistenti all’arco elettrico sono progettate per contenere e reindirizzare l’energia generata da un guasto da arco elettrico interno, contribuendo a proteggere il personale quando l’apparecchiatura è specificata, installata, mantenuta e utilizzata correttamente secondo i requisiti.

Questa protezione è importante nelle miniere, dove le sale elettriche, le sottostazioni e le apparecchiature di controllo motore possono essere situate vicino alle aree di produzione, ai percorsi di manutenzione o ad asset remoti di difficile accesso e costosi da gestire.

I centri controllo motori a bassa e media tensione con capacità di resistenza all’arco elettrico possono supportare una strategia di sicurezza più ampia, contribuendo a ridurre l’esposizione durante le attività normali e rafforzando il legame tra protezione dei lavoratori, affidabilità degli asset e continuità della produzione.

Installazione e manutenzione non possono essere un ripensamento

Le apparecchiature resistenti all’arco elettrico funzionano come previsto solo quando il sistema completo è specificato, installato e mantenuto correttamente. Anche un piccolo problema di installazione può compromettere l’integrità delle apparecchiature resistenti all’arco elettrico.

Per i progetti minerari, questo rende la pianificazione anticipata fondamentale. I requisiti di installazione dovrebbero essere definiti durante il processo di offerta; gli appaltatori dovrebbero comprendere i requisiti del produttore e l’installazione finale dovrebbe essere esaminata prima che l’apparecchiatura venga considerata parte della strategia di sicurezza.

La manutenzione è altrettanto importante. Polvere, umidità, corrosione e vibrazioni possono modificare le condizioni delle apparecchiature nel tempo, rendendo controllo, documentazione e manutenzione preventiva essenziali per mantenere protezione e prestazioni.

Quando la sicurezza elettrica è considerata una disciplina operativa continua, le miniere sono in una posizione migliore per ridurre i rischi, proteggere le persone e mantenere disponibili gli asset critici per la produzione.

Costruire operazioni minerarie più resilienti

Le moderne operazioni minerarie stanno diventando sempre più connesse, automatizzate e dipendenti da infrastrutture elettriche affidabili. Questo crea l’opportunità di ripensare la sicurezza elettrica, non come un requisito separato, ma come parte integrante della progettazione e del mantenimento di operazioni resilienti.

Combinando valutazioni dei rischi, lavoratori formati, manutenzione preventiva, procedure documentate e controlli tecnici appropriati, le aziende minerarie possono contribuire a creare ambienti più sicuri, sostenendo al contempo tempo di operatività, affidabilità e prestazioni operative a lungo termine.

Ora è il momento per le aziende minerarie di valutare dove esiste l’esposizione ad arco elettrico nelle loro operazioni, confermare che i programmi di sicurezza elettrica riflettano gli standard attuali e le realtà del sito e identificare dove i controlli tecnici possono contribuire a ridurre il rischio alla fonte.

Adottando un approccio proattivo, le miniere possono proteggere meglio le persone, salvaguardare gli asset critici e ridurre la probabilità che un evento elettrico si trasformi in una discontinuità operativa più ampia. Nel settore minerario, la resilienza non si misura solo in base alla rapidità con cui un’operazione si riprende. Si misura anche in base a quanto bene si riduce il rischio prima che si verifichi una discontinuità.

Industria mineraria
Industria mineraria
Industria mineraria
Sistemi integrati e soluzioni di analisi scalabili consentono una visibilità completa, dalla miniera al mercato, migliorando i processi decisionali.
Scoprite di più

Pubblicato 21 agosto 2026

Argomenti: Empower People Industria mineraria

Fabio Mielli
Fabio Mielli
Responsabile marketing strategico, Mining ed Energy, Rockwell Automation
Fabio Mielli è un leader riconosciuto nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, con oltre 20 anni di esperienza al servizio dei settori industriali dell’energia, dell’estrazione mineraria e dei processi. La sua competenza spazia dall’eccellenza operativa ai dati analitici avanzati, dai sistemi di alimentazione alle operazioni connesse, aiutando le organizzazioni a migliorare le prestazioni degli asset, ottimizzare l’uso dell’energia e accelerare la crescita sostenibile.
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Rischio di arco elettrico nelle operazioni minerarie
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: