Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

AngloGold si modernizza con un nuovo sistema DCS moderno

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
AngloGold si modernizza con un nuovo sistema DCS moderno hero image

Proprio come non si riesce a vedere la foresta per gli alberi, a volte non si riesce a capire cosa succede in un'applicazione di processo o in un impianto a causa del disordine sui display HMI.

Questa è stata la sfida affrontata da una delle miniere d'oro di AngloGold Ashanti nel nord del Brasile, che aveva display grafici obsoleti e spesso confusi.

I display utilizzati per supervisionare il processo del carbone attivo presso la miniera d'oro Unidad de Negócios Serra Grande (MSG) a Crixás, nella provincia di Goiás, mancavano anche di dati di produzione chiari e utili, il che riduceva l'efficacia degli operatori, secondo André Carvalho Guerra de Almeida, responsabile dell'ingegneria di Tagna. L'integratore di sistemi con sede in Brasile era stato reclutato da AngloGold per aggiornare i display HMI in linea con gli standard client/server già utilizzati nella miniera.

L'applicazione del carbone attivo presso MSG disponeva di un sistema SCADA con due stazioni indipendenti e schermi molto colorati che creavano confusione per gli utenti che cercavano di identificare cosa stava succedendo nel processo e decidere come rispondere.

Secondo Almeida, potevano avviare e fermare le apparecchiature, ma c'erano poche informazioni su cosa stava succedendo nel processo o sui suoi interblocchi e sequenze. Gli operatori spesso si sentivano persi e il personale di manutenzione poteva apportare modifiche che non venivano aggiunte al sistema di supervisione, causando un vero caos.

La nostra esperienza nei processi batch, nell’ottimizzazione dei processi e nelle soluzioni e servizi per i sistemi di sicurezza può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Scoprite di più qui.

Vedere di più sullo schermo

Il processo del carbone attivo fa parte del processo di filtraggio e lavaggio acido che MSG utilizza per estrarre l'oro dal minerale dopo la frantumazione e la macinazione. Nel complesso, AngloGold è il più grande produttore di oro del Brasile. La miniera MSG rappresenta circa il 10% della produzione globale dell'azienda, pari a 3.8 milioni di once all'anno da 14 miniere in 10 contee, e rappresenta il 10–15% della produzione totale di oro a livello mondiale.

Basata in gran parte sulla tecnologia Rockwell Automation, l'architettura di automazione originale del processo di carbone attivo includeva una CPU L73, sette pannelli I/O remoto, 1115 punti I/O, un centro controllo motori (MCC) che comunicava con 63 motori tramite EtherNet/IP, un server FactoryTalk® con 10 grafici di processo e una stazione di progettazione con software ControlLogix® e FactoryTalk Studio.

MSG ha adottato PlantPAx DCS perché gli ha permesso di sfruttare la Rockwell Automation Library of Process Objects, che aderisce agli standard internazionali e alle best practice che hanno contribuito ad accelerare il processo di ammodernamento.

Secondo Almeida, MSG ha migrato le sue stazioni indipendenti all'architettura client/server e ha implementato un server ridondante. Ha anche riprogrammato le vecchie CPU SLC-500 per il nuovo sistema DCS, semplificando la manutenzione con uno standard a livello di impianto.

Cambiamenti culturali

Per adottare interfacce operatore più semplici e facili da usare con il sistema DCS moderno nella miniera, Almeida ha riferito che il team di Tagna e AngloGold ha dovuto superare alcune resistenze culturali alla riprogettazione dei display colorati ma poco efficaci. Alla fine, hanno optato per un design che utilizza schermi più puliti, in scala di grigi, conformi a ISA101, che si concentrano maggiormente sul processo e mettono in evidenza le informazioni operative importanti con un uso limitato e mirato di colori vivaci.

Hanno implementato un sistema HMI migliore che ha mantenuto gli stessi investimenti già sostenuti per le licenze di supervisione e il software. Almeida ha spiegato che le nuove schermate mostrano tutto e forniscono agli operatori aggiornamenti passo dopo passo sul processo del carbone attivo. Inoltre, facilitano l'aggiunta di modifiche utilizzando blocchi di sequenza. "Sapevamo di essere sulla strada giusta quando gli operatori hanno adottato le nuove schermate così rapidamente. Continuavano a chiedere quando il vecchio sistema sarebbe stato ritirato", ha detto Almeida.

La nuova applicazione per il carbone attivo è stata messa in funzione e l'attività è iniziata in tre mesi. Il processo è stato completamente automatizzato con blocchi di sequenza e ora fornisce dati completi sul processo e sugli asset sia ai team operativi che a quelli di manutenzione.

Successivamente, MSG ha aggiunto anche PlantPAx DCS ai suoi impianti di frantumazione e macinazione. La frantumazione ha richiesto circa 16 h di fermo pianificato per il passaggio, mentre l'area di macinazione, leggermente più complessa, ha richiesto circa 3 d perché aveva più CPU e I/O.

Pubblicato 29 maggio 2019

Argomenti: Estrazione mineraria, metalli e cemento

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left AngloGold si modernizza con un nuovo sistema DCS moderno
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: