Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

L'IA estende le capacità umane e aiuta le persone a ottenere di più

Smetti di pensare che sia umano o macchina. Il vero potere è umano + macchina. L'IA aumenta e potenzia il potenziale umano e porta a innovazioni rivoluzionarie.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mano robotica che tocca il braccio umano

Tra le sei tecnologie che guideranno la prossima ondata di innovazione, l'intelligenza artificiale (AI) è probabilmente la più importante. (Le altre cinque: Internet of Things (IoT), robotica avanzata, blockchain, nuovi materiali e dispositivi autonomi).

L'automazione di processo robotica è una delle categorie più ampie comprese nell'IA, e l'argomento ha creato molte discussioni sull'influenza dei robot sul modo in cui lavoriamo – e sui lavori che saranno creati (o scompariranno) come risultato di questa innovazione.

Le ricerche dimostrano che i robot industriali sono stati un fattore determinante per la produttività del lavoro e la crescita economica senza mettere a rischio i posti di lavoro. Un solo esempio: lavorando con la casa automobilistica tedesca BMW, gli scienziati del MIT hanno scoperto che i team robot-uomo erano circa l'85 percento più produttivi di entrambi da soli.

Quindi, invece di discutere se sia meglio l'uomo O la macchina, parliamo di uomo PIÙ macchina – di come si presenta questa interazione e di cosa significa l'IA per i produttori di tutto il mondo.

 

Quale percorso sceglierai?

Siamo in un momento cruciale per quanto riguarda l'accettazione e l'uso dell'IA. 

Sono d'accordo con gli autori Paul Daugherty e H. James Wilson. Nel loro libro, Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI, sostengono con forza che l'IA estende e potenzia (non sostituisce) le capacità umane e favorisce il successo umano.

Coloro che vanno avanti e implementano in modo intelligente tecnologie come l'IA possono sfruttare la sua capacità unica di percepire, comprendere e imparare per ottenere miglioramenti rivoluzionari nelle prestazioni. I leader dell'adozione saranno in grado di innovare in modo rivoluzionario.

 

Oltre il lineare

Ecco perché questa nuova ondata è così importante per le aziende. Ogni evoluzione della produzione si è concentrata sui miglioramenti dell'automazione che migliorano un flusso di lavoro o un processo lineare, sequenziale, ripetibile, misurabile e ottimizzato. 

Se state cercando di sfruttare l'IA e la robotica avanzata per ottenere progressi incrementali, potreste perdere molte potenziali migliorie. Questo perché tecnologie come l'IA ci permettono di immaginare processi fluidi e adattivi – andando oltre le linee di assemblaggio per creare team flessibili di robot e esseri umani in grado di adattarsi continuamente a nuovi dati e nuove condizioni di mercato per ottenere nuovi risultati.

 

Uscite dalla vostra zona di comfort

Ci sarà sempre spazio per il cambiamento incrementale. Questo è un ambito familiare.

Applicare l'IA e la robotica avanzata per un cambiamento significativo può sembrare scomodo perché questo percorso richiede modi di pensare diversi in un territorio nuovo e in evoluzione per la maggior parte delle persone.

Fondamentalmente, l'IA ci permette di trovare modi diversi per liberare le persone da compiti noiosi e ripetitivi e permettere loro di svolgere lavori più complessi – esercitare il giudizio, prendere decisioni, applicare la creatività e innovare.

È tempo di togliere il velo dall'IA, dall'automazione e dai robot, e di immaginare ciò che è possibile.

Pubblicato 5 novembre 2018


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left L'IA estende le capacità umane e aiuta le persone a ottenere di più
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: