Relatore
Scoprite come le aziende di tutto il mondo sfruttano la grande versatilità dei sistemi modulari. Con il sistema modulare, la scelta dei componenti elettrici dipende esclusivamente da voi. La versatilità in termini di larghezza, altezza e profondità consente di progettare il quadro in base al luogo di installazione, garantendo al contempo la possibilità di modificarlo o ampliarlo. Il sistema è completamente documentato e viene fornito come flat-pack alle aziende che costruiscono e vendono sistemi di quadri completi. Tutte le aziende seguono dei corsi di formazione appositi per garantire in tutto il mondo prodotti di elevata qualità integrati nel sistema modulare CUBIC. CUBIC vanta un'esperienza pluriennale nella fornitura di armadi basati sul nostro sistema modulare e utilizzabili in svariati settori.
In questo webinar esamineremo i vantaggi dell'utilizzo del sistema modulare CUBIC. Il SISTEMA MODULARE permette agli integratori di assemblare qualsiasi tipo di centro controllo motori. La tecnologia dei sistemi di armadi IEC permette agli integratori di realizzare qualsiasi tipo di soluzione di controllo motore nel segmento a bassa potenza, basandosi su diversi componenti standard, senza rinunciare alla qualità.
I nostri specialisti mostreranno come gli integratori di sistema possano sfruttare al meglio questa modularità, ovvero la libertà di scegliere i componenti di potenza di qualsiasi fornitore. In questo modo è possibile realizzare il centro controllo motore più adatto alle esigenze del cliente. Oltre alla versatilità, il sistema modulare è uno dei sistemi di armadi elettrici più sicuri e testati sul mercato.
In questo webinar scoprirete:
- I vantaggi della modularità: l'innovativo sistema modulare CUBIC offre la massima flessibilità nella progettazione e realizzazione di quadri elettrici e centri controllo motori per soddisfare le specifiche più complesse.
- Indipendenza: l'approccio agnostico rispetto ai marchi consente di progettare il sistema più adatto alle proprie esigenze.
- Certificazioni: i sistemi di armadi modulari CUBIC sono testati e verificati dai laboratori di prova più rinomati al mondo.
- Partner Network: come unirvi alla nostra rete di partner del sistema modulare CUBIC
- Formazione: un ampio programma di corsi, oltre all'assistenza globale per i fornitori autorizzati, contribuiscono a garantire la fornitura di soluzioni complete di alta qualità.