Gli ambienti IT e OT sono più connessi che mai, e questa convergenza comporta un numero maggiore di attacchi informatici mirati al settore industriale. I responsabili della minaccia sanno che la posta in gioco è alta quando risorse critiche come cibo, acqua e medicine sono a rischio.
Mentre il panorama delle minacce continua ad espandersi ed evolversi, può essere difficile per le organizzazioni industriali passare al setaccio il contesto e determinare quali sono i rischi che devono effettivamente affrontare. Per le organizzazioni con infrastrutture obsolete o con carenze di competenze nel personale, può essere ancora più impegnativo sviluppare un solido framework che consenta di adottare una strategia di cybersicurezza di successo per attenuare questi rischi.
Rockwell Automation e Cyentia hanno condotto una ricerca approfondita che ha analizzato oltre 100 incidenti di cybersicurezza in ambienti industriali, al fine di condividere i risultati per aiutare i produttori a sviluppare un approccio basato sui dati per attenuare i rischi informatici e proteggere le reti OT. È possibile scaricare il report per ulteriori informazioni.