Rockwell Automation ouvre, dans la Silicon Valley, un nouveau centre d'innovation pour véhicules électriques

Le leader de l’informatique et de l’automatisation industrielles aide les constructeurs automobiles à lancer et à améliorer leur production de véhicules électriques.

Rockwell Automation, fournisseur de solutions et de services de premier plan destinés au secteur de l’automobile, a ouvert un nouveau Centre d'innovation pour véhicules électriques (VE) à San Jose, en Californie, au sein de son centre de développement de solutions informatiques. Le centre proposera des démonstrations de fabrication en direct, des essais pratiques utilisant une nouvelle technologie et des événements mettant en valeur la collaboration avec des experts du secteur et des partenaires de Rockwell Automation.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour demander une version Haute Résolution.

En s’appuyant sur la modélisation à l’aide de la réalité augmentée et virtuelle, le centre d’innovation VE offre aux jeunes pousses et aux constructeurs établis un environnement propice à l’apprentissage des nouvelles technologies et normes, afin qu’ils puissent commercialiser les véhicules électriques plus rapidement, à moindre risque et à moindre coût.

L’alliance de la technologie de Rockwell Automation avec celle de ses partenaires fait l’originalité du centre. Par exemple, FactoryTalk InnovationSuite de Rockwell Automation, optimisé par PTC, est une solution intégrée unique qui combine les logiciels de PTC et de Rockwell Automation. Ainsi, Eagle Technologies fournit la machine d’assemblage de batteries et FANUC, les technologies robotiques. Ces deux solutions sont intégrées à la technologie de Rockwell Automation.

Hirata, constructeur de chaînes de montage clés en main, propose une cellule d'assemblage utilisée pour l'assemblage et les tests d'unités d'entraînement électriques. Emulate 3D, le logiciel de simulation de Rockwell Automation permet de prototyper et de tester les machines avant leur construction. teamtechnik effectue des tests fonctionnels pour confirmer les performances avant d'intégrer l'entraînement dans le véhicule électrique.

« Face à la demande croissante des consommateurs du monde entier, les constructeurs de véhicules électriques sont confrontés à des délais de production très tendus », a déclaré John Kacsur, vice-président, Automotive and Tire Industries, chez Rockwell Automation. « Nous avons créé le Centre d'innovation pour véhicules électriques afin d'élargir leurs possibilités et de leur permettre de proposer des produits aux consommateurs rapidement et au coût le plus bas possible, tout en fonctionnant plus efficacement.

« Il s’agit d’une expérience immersive qui aide les clients à développer et à concrétiser The Connected Enterprise (l’entreprise connectée) : notre vision d’une fabrication intelligente qui leur permet de tirer parti des données et d’obtenir des résultats commerciaux positifs », a précisé M. Kacsur. « Avec plus de 4 000 projets de fabrication automobile conçus, installés et mis en service avec succès, Rockwell Automation sait comment aider les fabricants de véhicules électriques à commercialiser plus rapidement et à mieux gérer leurs risques professionnels. » Et de souligner que le centre VE prend en charge les efforts de numérisation non seulement pour les clients de l'automobile et du pneumatique, mais pour tous les secteurs.

Les clients sont invités à visiter le centre VE et à rencontrer des experts du secteur.

Selon Bloomberg New Energy Finance, les véhicules électriques devraient, d’ici 2040, représenter 54 % des ventes de véhicules neufs. Les batteries représentent actuellement un tiers du coût d'un véhicule électrique. À mesure que le coût des batteries continuera de baisser, la demande de véhicules électriques augmentera représentant jusqu’à 40 millions de nouvelles batteries VE nécessaires chaque année pour équiper les nouveaux véhicules.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise au monde spécialisée dans les solutions d'automatisation et d'information industrielles, permet à ses clients d'augmenter leur productivité et favorise le développement durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie environ 23 000 personnes au service de ses clients dans plus de 80 pays.

Contacts média

Céline Bernard
Nathalie Thifinau

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.