Solutions en action : Newfoil Machines Limited

Solution OEM : Newfoil Machines Limited

Fondée en 1982, la société Newfoil Machines Limited est devenue le leader mondial du secteur de l'impression d'étiquettes en rouleau avec marquage à chaud et des systèmes de façonnage. Elle possède plus de 1 500 installations dans 90 pays du monde. Parmi ces principaux clients figurent plusieurs imprimeurs d'étiquettes internationaux, en particulier ceux qui travaillent pour les industries du vin et des spiritueux, et de l’électronique.

Depuis le lancement de la première machine en 1982 lors du salon Label Expo de Birmingham (Royaume-Uni), la gamme de machines et d'options de Newfoil a été continuellement développée et étendue. Elle est désormais considérée comme une référence dans son secteur, pour la qualité des opérations de finition et de façonnage qu'elle offre. En effet, Newfoil Machines a été la première entreprise à produire des étiquettes holographiques auto-adhésives, lesquelles ont été lancées en 1986 pendant la drupa.

L'évolution technique trouve son point culminant dans la gamme de presses servo de la société, qui met en œuvre les derniers développements de la technologie servo dans un système intégré de commande du mouvement et de la sécurité, qui regroupe les différents éléments dynamiques et de commande de la machine en un seul dispositif. Avec un panneau de commande à écran tactile IHM, l'opérateur peut configurer et optimiser les paramètres des étiquettes en un minimum de temps, et les stocker pour une utilisation ultérieure.

Toutes les machines Newfoil sont conçues et construites au sein de l'usine de la société de 2 000 m2 , au Royaume-Uni. Cet établissement moderne dispose des systèmes de conception CAO, ainsi que des machine-outils et des équipements de production CNC les plus récents. 95 % du contenu mécanique des machines sont produits en interne, et le système de commande d'asservissement avancé est fourni par Rockwell Automation, le leader du marché de la technologie de commande de mouvement. Le fait de contrôler l'ensemble des procédés de fabrication permet à Newfoil Machines de jouir d'une réputation de fiabilité et de qualité sans équivalent.

La gamme servo comprend sept variantes de machines, d'une laize allant de 175 à 330 mm. Chaque modèle met en œuvre un système électronique de contrôle de la bande par commande servo et peut traiter jusqu'à 18 000 cycles par heure. Il assure également le rembobinage des étiquettes terminées et le retrait de l'axe. Après l'introduction des rouleaux de supports vierges ou pré-imprimés dans le système d'alimentation de la machine, celle-ci effectue les sept opérations requises : correction du repérage, marquage à chaud, embossage, laminage, découpe des formes, coupe en bandes et rembobinage. Enfin, les étiquettes auto-adhésives avec marquage à chaud et embossage sortent de la machine.

Une série de commandes Allen-Bradley® de Rockwell Automation utilisant le réseau EtherNet/IP est installée au cœur de la presse. La commande principale est fournie via un automate Allen-Bradley CompactLogix™, qui contrôle des systèmes d'indexation servo à quatre ou six axes, contrôlés par les servovariateurs Kinetix® 5500 Allen-Bradley. Des variateurs à vitesse variable PowerFlex Allen-Bradley complètent le dispositif de mouvement, et l'interface opérateur est fournie par une IHM Allen-Bradley PanelView™ Plus.

Derrick Evans, directeur général et propriétaire de Newfoil Machines, déclare : « Nos machines ont été conçues pour produire des étiquettes de haute qualité, destinées à des produits haut de gamme. Nous devons donc disposer d'une solution d'automatisation capable de fournir la précision et la qualité élevées que nous exigeons. Rockwell Automation nous a fourni une assistance complète tout au long de la période critique de conception et de développement, en proposant des solutions pratiques à des problèmes sortant de l'ordinaire.

« Suite à l'adoption de la solution intégrée Allen-Bradley », poursuit-t-il, « nous avons réduit le temps de conception et nos efforts de programmation, et facilité la résolution des problèmes. Nous avons également gagné en flexibilité, ce qui nous permettra de faire évoluer la conception de notre machine sans effort d'ingénierie notable.

« Nos clients constatent un entretien et un dépannage facilités », puis il conclut en déclarant « et nous profitons d'une sécurité homme et machine accrue. En effet, l'intégration des produits Rockwell Automation a permis d'améliorer considérablement la productivité et le retour sur investissement a augmenté de 80 %. »

Les résultats mentionnés ci-dessus sont spécifiques à l'utilisation par ce client des produits et services de Rockwell Automation, conjointement à d'autres produits. Les résultats peuvent varier selon le client.

Allen-Bradley, CompactLogix et PanelView sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.