Dans le secteur pétrolier et gazier, un DCS moderne accroît l’efficacité humaine

Un DCS moderne, pour des personnels plus efficaces

Imaginez tous vos opérateurs soudainement au même niveau que votre meilleur élément ?

Cela semble impossible car, après tout, les meilleurs dans l’industrie pétrolière et gazière sont souvent les plus chevronnés. Leur connaissance détaillée d’un processus et leur capacité à prendre la bonne décision dans n’importe quelle situation sont souvent le résultat de nombreuses années, voire de décennies, passées à peaufiner leurs connaissances sur le terrain.

Vous ne pouvez pas simplement copier-coller toutes ces connaissances vers un nouvel opérateur, mais il existe une autre option : un système de contrôle-commande (DCS) moderne permettant d’améliorer l’efficacité des opérateurs dans toutes l’entreprise.

Grâce à ses fonctions d’intelligence de production, un DCS moderne simplifie le travail des opérateurs et améliore leur perception de la situation, afin de les aider à prendre plus rapidement et plus facilement les bonnes décisions. Comment ? En leur fournissant des informations claires et exploitables pour faciliter la résolution des problèmes en temps réel.

Trois possibilités d’amélioration

Un système de contrôle-commande moderne offre de nombreuses possibilités pour améliorer l’efficacité des opérateurs. Attardons-nous sur trois d’entre elles.

1. Gestion améliorée des alarmes : Les anciens systèmes d’alarmes constituent un souci majeur pour de nombreuses exploitations pétrolières et gazières. Ils peuvent générer de fausses alarmes perturbatrices et ne pas offrir suffisamment d’informations d’historique, de sorte que les opérateurs doivent se démener pour trouver la cause des alarmes.

Un système DCS moderne peut rationaliser les alarmes dans vos opérations afin de réduire les faux positifs. Par exemple, une installation de traitement du gaz a eu recours au système DCS PlantPAx® de Rockwell Automation pour éliminer les fausses alarmes et réduire le nombre moyen d’alarmes à un niveau gérable de dix par jour.

Un système DCS moderne peut aussi permettre de donner du sens aux alarmes. Ainsi, les opérateurs peuvent connaître immédiatement les mesures à prendre et le degré d’urgence de leur mise en œuvre lors du déclenchement des alarmes, d’où des délais et coûts de dépannage moindres et, au final, moins de temps d’arrêt et de pertes de production.

2. Maintenance plus proactive : Les dispositifs intelligents se généralisent à mesure que les entreprises évoluent vers la numérisation des champs de pétrole et vers des environnements de production plus connectés. Ces dispositifs peuvent vous aider à améliorer de façon proactive la fiabilité des actifs et à éviter les temps d’arrêt, mais uniquement si vous pouvez donner un sens à leurs données brutes.

Un système DCS moderne peut transformer les données brutes en analyses exploitables, permettant aux opérateurs de connaître l’état et les performances des actifs dans les usines et au niveau des gisements. Le DCS signalera aux opérateurs les actifs proches d’une défaillance et aussi le moment probable où elle se produira.

Cela peut vous aider à améliorer votre stratégie de maintenance par la hiérarchisation des opérations de maintenance ou de remplacement prioritaires pour les actifs et par des interventions réalisées pendant les fenêtres de maintenance planifiées.

3. Prise de décision guidée : Comme de nombreux autres secteurs industriels, l’industrie pétrolière et gazière est confrontée à une pénurie de compétences. Les opérateurs ayant 20 à 30 ans d’expérience partent à la retraite et une nouvelle génération moins expérimentée doit prendre la relève.

Un système DCS moderne peut aider à atténuer les défis de ce renouvellement. En particulier, avec une interface homme-machine (IHM) hautement performante, il peut fournir des informations critiques aux nouveaux opérateurs et les guider afin qu’ils prennent les bonnes décisions dans différents scénarios de production ou de maintenance. Pour cela, il convient d’utiliser des techniques de sensibilisation aux différentes situations et de s’assurer que l’écran graphique, dans sa conception, améliore l’attention et les temps de réponse des opérateurs. Grâce à une interface qui maintient l’attention sur les données essentielles et guide l’opérateur dans ses choix de navigation, vous améliorez la visibilité du processus, la prise de décisions et la sécurité.

Une telle technologie d’assistance peut réduire le recours aux connaissances de quelques initiés pour les décisions stratégiques dans vos opérations. Et elle peut accélérer la montée en puissance des personnels, un aspect critique pour gérer la rotation d’opérateurs plus jeunes qui, contrairement à leurs prédécesseurs, restent parfois seulement quelques années à un poste et non plusieurs décennies.

Considérer l’obsolescence comme une chance

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises utilisent des systèmes vieillissants, proches de leur obsolescence. Même si nous pensons que l’obsolescence proprement dite justifie une mise à niveau vers un système moderne, nous savons que, bien souvent, pour la direction cela ne constitue pas en soi une raison suffisante pour moderniser. Cependant, une mise à niveau peut offrir nettement plus.

Un système DCS moderne doté de l’intelligence de production et d’une IHM hautement performante peut améliorer significativement les performances de vos opérateurs, voire peut aider un nouveau-venu à devenir aussi efficace que votre meilleur élément en quelques semaines. De meilleures performances des opérateurs aboutiront immanquablement à de meilleures performances pour l’entreprise.

Chris King
Publié 11 Mars 2019 Par Chris King, PlantPAx Migration Business Development Manager, Rockwell Automation
  • Contact:

Blog

Nous voulons vous tenir informé sur ce qui se passe dans votre industrie pour vous aider à innover dans le futur. Le blog Rockwell Automation est une plateforme où nos employés et invités bloggeurs partagent des sujets actuels relatifs aux technologies et aux industries.