Les 5 avantages de l'introduction de la technologie sans fil

Introduction de la technologie sans fil dans votre atelier

En exploitant la technologie sans fil, vous pouvez littéralement « couper le cordon » et envisager de nouvelles méthodes innovantes pour vos opérations.

À l'ère de l'Internet industriel des objets, la nécessité de collecter les données en temps réel de vos opérations est plus importante que jamais.

Vous souhaitez être sûr de prendre des décisions avisées afin de pouvoir optimiser la productivité pour répondre aux besoins des environnements d'automatisation actuels. Avec toutes les avancées dans les domaines de l'équipement et de la fabrication, il n'y a aucune raison que les données restent inexploitées. Voici les 5 principaux moyens d'y parvenir…

Technologie sans fil

La technologie sans fil peut permettre de réduire les coûts au minimum… et qui ne souhaite pas économiser un peu d'argent ? Dès le lancement du projet, vous bénéficiez d'une réduction des coûts d'installation grâce à la diminution de la quantité de matériel et des câblages, ce qui signifie moins de maintenance et davantage de possibilités d'investissement dans une infrastructure d'usine pérenne.

Lorsque vous prenez ce type de décisions à long terme pour le réseau de votre usine, pensez aux économies générales dont vous pourrez bénéficier en optimisant votre productivité grâce à l'amélioration de la connectivité et à la mobilité de l'équipement.

Matériel recommandé

Le matériel adéquat pour un réseau local sans fil est nécessaire pour atteindre vos objectifs en matière de communications fiables et sécurisées.

L'utilisation de matériel de point d'accès sans fil et de passerelles workgroup bridge conformes aux normes IEEE 802.11 a/b/g/n largement adoptées, avec un spectre de fréquences de 2,4 GHz à 5 GHz, vous permettra de répondre à un large éventail de besoins opérationnels.

Les points d'accès sans fil servent de routeur pour relier en toute sécurité les clients sans fil à un réseau câblé, et une passerelle workgroup bridge peut connecter de façon sécurisée jusqu'à 19 clients câblés avec adresse IP à un réseau sans fil.

Contrôle en temps réel

Bénéficiez d'un contrôle en temps réel en boucle fermée pour vos applications critiques, où la fiabilité est essentielle. Ne vous contentez pas de surveiller vos opérations à distance, de les dépanner et d'en collecter les données avec la technologie IEEE 802.11, mieux connue sous le nom de Wi-Fi.

En mettant en œuvre la mobilité des machines et de l'équipement, vous pouvez répondre aux demandes uniques de contrôle en temps réel avec un minimum de latence et de gigue afin d'atteindre les performances constantes et souhaitées dont votre application a besoin.

L'amélioration de la mobilité des machines rend possibles l'augmentation de la productivité, l'optimisation de la connectivité et de nouvelles conceptions innovantes.

Infrastructure réseau unique

Vous souhaitez faire converger vos architectures réseau Ethernet existantes pour créer une infrastructure réseau unique de l'usine à l'entreprise en utilisant un protocole industriel basé sur Ethernet comme Ethernet/IP™ ?

Avec la norme IEEE 802.11, vous pouvez exploiter la même technologie pour le contrôle en temps réel et les informations à la demande afin de collecter les résultats et de consulter les analyses sur un appareil mobile pour une prise de décision plus avisée.

En même temps, vous pouvez bénéficier d'une convergence sans fil de l'usine à l'entreprise contribuant à une augmentation de la productivité et à une réduction des temps d'arrêt.

Sécurité industrielle

Parlons de la sécurité. Nous comprenons l'importance de veiller à ce que les risques associés aux communications sans fil soient réduits au minimum.

Nous savons également que des méthodes d'authentification des dispositifs et de cryptage des données en adéquation avec la norme IEEE 802.11 sont essentielles.

Utilisez la norme de sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) avec un cryptage de niveau AES (Advanced Encryption Standard) dans les applications WLAN industrielles et obtenez la sécurité la plus avancée disponible aujourd'hui pour les paramètres industriels sans affecter les performances des applications.

Quel type d'architecture vous convient le mieux : une architecture autonome ou unifiée ? Si vous recherchez un réseau configuré de façon indépendante et géré via des points d'accès sans fil autonomes pour mettre en œuvre toutes les fonctions WLAN, une architecture autonome pourrait être la solution qu'il vous faut.

Ce type d'architecture est idéal pour les déploiements à petite échelle dans le cadre desquels un contrôle plus granulaire de la qualité de service (QoS) est nécessaire afin de contrôler le trafic réseau des systèmes.

Le réseau autonome semble-t-il pouvoir répondre à vos besoins ?

Si ce n'est pas le cas, une architecture unifiée pourrait être une meilleure solution car elle est parfaitement adaptée aux déploiements d'usine à grande échelle qui exigent un large éventail de clients et d'applications.

Dans un réseau unifié, les fonctionnalités sont réparties entre des points d'accès légers (LWAP) et des contrôleurs de réseau local sans fil (WLC) pour offrir un contrôle et une visibilité centralisés, ainsi que la possibilité de reconnaître rapidement les menaces pour le réseau.

En comprenant les considérations à prendre en compte pour la technologie sans fil, vous êtes en mesure de mettre en œuvre la technologie Wi-Fi dans votre environnement d'automatisation industrielle et de préparer votre infrastructure réseau pour répondre aux demandes en constante évolution des procédés de fabrication industriels.

Ces recommandations vous donnent la capacité de commencer à concevoir une Connected Enterprise appliquant les meilleures pratiques de sécurité en adéquation avec les normes.

Consultez notre site Internet pour en savoir plus sur la manière dont la technologie sans fil peut vous aider à répondre aux attentes en matière de productivité.

Divya Venkataraman
Publié 30 Mai 2016 Par Divya Venkataraman, Global Product Manager, Rockwell Automation
  • Contact:

Blog

Nous voulons vous tenir informé sur ce qui se passe dans votre industrie pour vous aider à innover dans le futur. Le blog Rockwell Automation est une plateforme où nos employés et invités bloggeurs partagent des sujets actuels relatifs aux technologies et aux industries.