Les OEM font preuve d'une approche proactive de la sécurité

Les OEM ont une approche proactive de la sécurité

Un industriel sur cinq déclare avoir subi des vols de propriété intellectuelle en raison de faille de sécurité.

Ces statistiques sont impressionnantes, mais reflètent l'ère dans laquelle nous vivons. Après tout, le cybercrime touche l'économie mondiale à une hauteur estimée de 400 milliards de $ par an.

Heureusement pour les industriels, les OEM partout dans le monde travaillent d'arrache-pied au renforcement de leur propre cybersécurité et à la protection des utilisateurs finaux contre des cyberattaques potentiellement dévastatrices.

Voici les trois leçons retirées d'un échantillon d'OEM et de leurs approches de la sécurité.

1. Accès distant et sécurité sont indissociables


L'accès distant permet aux OEM de réagir rapidement aux situations critiques des utilisateurs finaux ou d'assurer une assistance de maintenance sans frais de déplacement. Toutefois, l'accès distant n'est viable que si la connexion est sécurisée et si les clients sont sereins quant à la sécurité de leurs données.

Loccioni, un fabricant d'équipement de mesure, de test et d'assemblage basé en Italie, aide les fabricants à équilibrer les avantages de l'accès distant avec la sécurité qu'il exige.

« L'accès distant est de plus en plus soumis au contrôle strict du client », a déclaré Gianluca Battistoni, gestionnaire des grands comptes chez Loccioni. « Nous devons nous interfacer avec la structure de sécurité du client. Il y a cinq ans, nous aurions pu stocker nos systèmes sur la machine. Désormais, le client contrôle davantage l'accès. »

2. Mieux vaut être proactif que réactif

Wulftec International Inc., fabricant de machines d'emballage sous film étirable et de palettiseurs pour l'agroalimentaire, la pharmacie et d'autres secteurs industriels basé au Québec, figure parmi les entreprises affiliées au programme C-TPAT (partenariat entre entreprises et services douaniers contre le terrorisme). Le programme de partenariat public-privé est basé sur le volontariat pour les entreprises qui souhaitent renforcer leurs chaînes logistiques internationales.

« Nous avons choisi de jouer un rôle actif dans la protection des informations sensibles de nos clients », a déclaré Priscille Tremblay, chef des ventes chez Wulftec International. « Notre statut de partenaire C-TPAT assure à nos clients et aux autorités que nous sommes une entreprise sûre, et que nos employés et nos fournisseurs bénéficient de cette sécurité. »

Wulftec International administre également une base de données des numéros de série des machines qui permet à l'entreprise de suivre toutes les modifications apportées à une machine pendant sa période de garantie.

3. La sécurité est synonyme de sûreté

La sécurité et la fiabilité de l'équipement sont particulièrement importantes dans le secteur minier. Les cyberattaques affectant l'équipement peuvent mettre des vies en danger.

« La sécurité des applications est essentielle, particulièrement dans l'exploitation minière souterraine du charbon, du cuivre, de l'uranium, de l'or et de l'argent, car il est possible de remonter 50 ou 60 tonnes de matière d'une profondeur de 1 600 mètres », a déclaré Vladislav Hermann, Président de HSP Inc. et représentant aux États-Unis de INCO Engineering, constructeur d'équipement de transport pour les mines souterraines. « La sécurité des personnes et des matières transportées doit absolument être assurée. »

Pour assurer la sécurité de telles exploitations souterraines, INCO Engineering a mis au point un système de surveillance à distance qui permet à ses spécialistes de surveiller l'équipement des clients depuis un site en République Tchèque, où l'entreprise est basée. Les techniciens de maintenance d'INCO Engineering peuvent afficher en temps réel les données de la machine et alerter le personnel de maintenance local en cas d'anomalies ou d'état critique.

Suivre le rythme des menaces

Les menaces évoluent constamment, ces exemples d'OEM internationaux constituent un précieux rappel du fait que des approches dynamiques et flexibles pour lutter contre les cyber-menaces représentent la meilleure méthode pour protéger les données essentielles des OEM et des industriels.

Pour des informations plus détaillées sur les mesures que les OEM prennent pour contribuer à la protection des données des clients dans la lutte contre la cybercriminalité, consultez la dernière édition de Security Matters.

Tony Baker
Publié 29 Juin 2016 Par Tony Baker, Product Manager-Network Security, Rockwell Automation
  • Contact:

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.