Numériser l’entreprise: connecter les informations dès le début pour exploiter les résultats

Numériser l’entreprise

La transformation numérique améliore les résultats nets dans l’ensemble du secteur de la fabrication, et ce grâce aux technologiques de l’Internet des objets (IoT).

En fait, environ deux tiers des fabricants ont déjà amélioré leur rentabilité grâce à l’intégration de l’IoT dans leurs installations et procédés. Il en va de même pour les entreprises qui intègrent les capacités de l’IoT dans leurs produits.

Comment s’y prennent ces leaders de la numérisation/IoT :

  • Rendre les données visibles : l’IoT peut apporter une nouvelle visibilité et une meilleure compréhension des processus internes dans toute l’entreprise. Malheureusement, de nombreuses entreprises font face à des obstacles qui entravent la circulation des informations (par exemple, absence d’intelligence intégrée, infrastructure réseau antique). L’élimination de ces goulots d’étranglement rend les données exploitables. Le stockage dans le Cloud peut accroître cette visibilité sur toute la chaîne de valeur. Libérez vos données.
  • Prendre des décisions basées sur la demande : la plupart des fabricants sont confrontés à une grande variabilité de la demande de leurs clients, et doivent traiter des pics de commande en puisant dans des ressources ajoutées en urgence et dans des stocks souvent sous-utilisés — voire inutilisés. La numérisation coordonne les données relatives à la demande en temps réel entre les partenaires de la chaîne de valeur afin de synchroniser le planning de production sur les pics et les creux de la demande et d’optimiser les coûts et les capacités. Devenez agile.
  • Créer une fabrication et des opérations personnalisables : l’offre de produits personnalisés est devenue un impératif vis-à-vis de la concurrence, et ce dans de nombreux secteurs industriels. Il est indispensable d’intégrer la chaîne de valeur via des informations en temps réel issues des opérations (par exemple, exigences de stockage) et de l’entreprise (les attentes de la clientèle, par exemple) afin de concevoir des configurations uniques de produit — et donc, de réduire les délais de fabrication et les taux de refaçonnage dans les cycles de production en série existants.
  • Améliorer la valeur et le service à la clientèle: une Connected Enterprise est propice à la satisfaction de la clientèle grâce à l’amélioration des cadences de production, de la réactivité, de la prévisibilité et de la qualité. Chez Rockwell Automation, nous avons vu les fabricants réduire leurs délais de fabrication et leurs taux de défauts de jusqu’à 50 % grâce à la numérisation. Ces atouts s’accompagnent de nouvelles possibilités encore plus intéressantes : il s’agit des connexions IoT avec les produits en tout lieu… dans les usines, bureaux ou foyers des clients, sous la forme de services complémentaires (mises à jour logicielles, alertes de réparation, recommandations utilisateur, par exemple) qui comblent les clients et renforcent les résultats nets. Ajoutez de la valeur.
  • Se concentrer sur la maintenance, la sécurité et la formation : la création de vues virtuelles des opérations avec des informations en temps réel (des jumeaux numériques, par exemple) peut former et préparer les employés à un environnement d’atelier nouveau ou révisé et renforcer les capacités de maintenance prédictive, anticipant les pannes de machines ou les accidents sur le lieu de travail au lieu de réagir après-coup. Par exemple, l’interaction machine-opérateur peut être surveillée afin de fournir des alertes lorsqu’un opérateur se connecte à une machine ou un système — déclenchant soit une formation de perfectionnement soit un refus d’accès à des opérateurs non formés ou non autorisés. Dans le même esprit, le personnel de maintenance peut suivre à distance les équipements et leurs propriétés — température, vibrations, consommation d’énergie, rendements, etc. — pour identifier celles qui révèlent des problèmes potentiels. En fait, presque la moitié des fabricants prévoient déjà d'améliorer la maintenance et les temps de fonctionnement grâce à des dispositifs intelligents et/ou à l’intelligence embarquée. Protégez l’entreprise.
  • Générer de nouveaux revenus : la transformation numérique élargit les capacités organisationnelles, ouvre de nouvelles possibilités en matière de stratégies et de business models, ce qui permet aux Connected Enterprises de générer et de développer de nouveaux services et d’accroître les revenus. Développez l’activité.

Où se place votre entreprise sur l’échelle de la numérisation ?

Beth Parkinson
Publié 9 Juillet 2018 Par Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.