La sécurité (et la sûreté) sans regrets avec la solution Connected Enterprise

La sécurité (et la sûreté) à l’épreuve

Même à l’ère du numérique, peu d’entreprises peuvent s’appuyer uniquement sur l’automatisation et les équipements pour fabriquer et expédier leurs produits. L’être humain demeure essentiel pour la fabrication, de sorte que l’interaction homme-machine, et les dangers connexes, demeurent une préoccupation constante pour l’encadrement :

  • Les personnes peuvent être blessées, ou pire : Les employés doivent savoir qu’ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes en toute sécurité. Heureusement, les environnements de production équipés de machines intelligentes peuvent contribuer à cette protection. Près de 39 % des fabricants utilisent déjà des dispositifs intelligents et/ou de l’intelligence embarquée dans leurs opérations pour améliora la sécurité.
  • L’erreur est humaine : Même les meilleurs employés commettent des erreurs entraînant des problèmes de qualité, des dommages aux machines ou des blessures pour leurs collègues. Les équipements intelligents peuvent contribuer à détecter ou anticiper les erreurs, via des détrompeurs (ou poka-yoke) numériques, et à éviter des pertes de production, financières ou humaines. Deux-tiers des fabricants utilisent déjà des dispositifs intelligents et/ou de l’intelligence embarquée dans leurs opérations pour améliorer la qualité.
  • La malveillante est occasionnellement humaine : Des pirates informatiques ou des employés mécontents peuvent essayer de perturber les opérations, d’accéder aux données des clients ou de dérober de la propriété intellectuelle. La sécurité connectée de bout en bout, à savoir des machines intelligentes à l’infrastructure réseau en passant par les solutions et applications d’entreprise, peuvent aider à minimiser les possibilités d’intrusion. Près de 63 % des fabricants rapportent que la mise en place de dispositifs intelligents et/ou de l’intelligence embarquée dans les usines et les processus a amélioré la sécurité des données et systèmes informatiques.

La solution Connected Enterprise fournit en temps réel des données de sécurité et opérationnelles permettant d’améliorer la sécurité et les performances. Les professionnels de la sécurité accèdent à une connaissance inégalée sur les comportements des personnels, les performances des machines, les causes d’arrêts de sécurité ou d’interruptions de la production, ainsi que sur les anomalies et tendances en matière de sécurité.

La solution Connected Enterprise exploite aussi les données temps réel au sein d’un système de gestion de la production (MES) en intégrant la gestion de la qualité et les analyses économiques avec la gestion de la production. Au lieu de traquer les problèmes de qualité des produits tout au long de la chaîne de production, où ils peuvent se transformer en problèmes pour la sécurité des employés et des clients, les entreprises équipées de systèmes MES compatibles avec l’Internet industriel des objets (IioT) peuvent prévenir les erreurs et respecter les normes de conformité.

Cela nécessite une approche exhaustive qui inclut les technologies Connected Enterprise, mais aussi les politiques et procédures de gestion des risques liés aux personnes, aux processus et aux technologies. Cette approche multidimensionnelle favorise l’instauration d’une défense en profondeur qui structure les couches physique, électronique et procédurale de défense pour une dissuasion maximale.

Jusqu’à quel point votre solution Connected Enterprise est-elle sûre ?

Beth Parkinson
Publié 5 Mars 2018 Par Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.