La mutation numérique grâce aux machines connectées intelligentes

Optimiser? Comment pouvez-vous accélérer le rythme

Pour tout dirigeant d’entreprise industrielle et décideur ayant les termes « fabrication intelligente » à l’esprit, une question se pose inévitablement : Par où commencer ?

La réponse est : Par les machines, en passant à des machines intelligentes connectées grâce à la transformation numérique.

La possibilité d’accéder pleinement aux données de production permet aux constructeurs de machines de gérer et d’optimiser les actifs qu’ils fournissent à leurs clients. Cet accès permet aussi aux constructeurs utilisant les équipements, et aux intégrateurs systèmes qui aident ces constructeurs à intégrer et à maintenir cet équipement, d’optimiser leurs usines de fabrication.

Comment cela se présente-t-il sur la ligne de fabrication et au sein de l’entreprise dans son ensemble?

Dans l’industrie agroalimentaire, cela revient notamment à s’assurer de l’homogénéité gustative des produits alimentaires. Dans l’industrie des sciences de la vie, il s’agit de s’assurer que le bon dosage est utilisé à tout moment. Dans l’industrie de l’énergie, il faut veiller à une production efficace et sûre.

Une productivité accrue, dès à présent

Nous sommes dès à présent en mesure de collecter les données générées naturellement par les processus automatisés et de les convertir en informations exploitables afin d’accroître la productivité.

Quels sont alors les freins à la mise en œuvre ?

L’industrie est traditionnellement plutôt conservatrice. Une fois que les personnes savent comment atteindre leurs objectifs de production, elles ne veulent généralement pas changer. Or, il importe plus que jamais de gagner en agilité, d’être plus réactif et d’être le premier à se positionner pour acquérir des parts de marché.

Sous l’influence des technologies de l'information (IT), notre industrie accélère le rythme. Chacun de nous – constructeurs de machines, utilisateurs finaux, fournisseurs et partenaires – doit s’adapter à l’impérieuse nécessité de vitesse qui n’aura jamais été aussi urgente.

Les investissements s’accélèrent

Le partenariat stratégique conclu entre Rockwell Automation et PTC aidera les entreprises à réaliser pleinement le potentiel de la transformation numérique. Ceci est à la portée de toute entreprise qui reconnaît maintenant l’impact que la transformation numérique aura sur la production.

Play Video

Video: Le partenariat stratégique conclu entre Rockwell Automation et PTC vise à accompagner les entreprises partout dans le monde dans la transformation de leurs opérations physiques grâce à la technologie numérique.

L’automatisation et les technologies de l’information transforment comment, quand et où de la valeur est créée en cours d’exploitation. Elles constituent une solide base numérique qui permet aux constructeurs de machines et aux utilisateurs finaux d’affronter plus efficacement la concurrence.

Notre investissement dans PTC est l’un de nos plus grands engagements visant à nous donner les moyens d’accélérer le pas et d’être en mesure de proposer davantage d’innovations au sein de la Connected Enterprise.

Le point de départ pour bon nombre de constructeurs de machines et d’utilisateurs finaux réside dans les données. Lorsqu’elles sont correctement collectées, analysées, affichées et exploitées, elles ont réellement le potentiel de révolutionner les procédés de fabrication.

L’objectif final qui est de créer une infrastructure donnant accès aux données ne se limite pas à l’optimisation des actifs existants ; cela peut aussi conduire à la transformation numérique de toute l’entreprise dans son ensemble.

La mise en œuvre de ces capacités ouvre des perspectives résolument nouvelles. La libération de tout le potentiel des données permettra d’obtenir des analyses plus pertinentes, des prédictions plus précises, des adaptations plus robustes, ainsi que la capacité à déployer des solutions de visualisation et d’intelligence artificielle avancées susceptibles d’aider à tous les niveaux, de la conception à la mise en service, en passant par les essais, l’installation et la maintenance.

Plus important que le simple accès aux données, il est primordial de disposer de données épurées et contextualisées pouvant être converties en données décisionnelles. Dans l’environnement actuel, la vitesse est réellement essentielle.

Expansion des possibilités humaines

En alliant les atouts de la technologie et un personnel enthousiaste et investi, tout est possible.

Play Video

Dès lors que quelque chose marche bien, nous sommes hésitants à le changer et ce, avec de bonnes raisons. Blake Moret, PDG de Rockwell Automation, explique pourquoi il est temps de faire les choses différemment.

J’ai évoqué précédemment comment nous combinions l’imagination des personnes avec l’intelligence des machines afin d’étendre les possibilités. Voici à quoi cela peut ressembler dans un environnement de fabrication : nous établissons le lien entre les personnes, les machines et les données à l’échelon de toute l’entreprise – voila comment les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux parviennent à accroître leur efficacité et leur productivité.

Pour les constructeurs de machines, l’accent est mis sur la pérennisation des investissements des utilisateurs finaux. Pour les utilisateurs finaux, il s’agit de mettre en œuvre de nouvelles capacités intelligentes connectées afin de pouvoir mieux bénéficier des innovations pour rester globalement compétitif.

Blake Moret
Publié 14 Janvier 2019 Par Blake Moret, Chairman and Chief Executive Officer, Rockwell Automation

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.