La fabrication intelligente réduit le coût et accroît la productivité

La fabrication intelligente réduit le coût et accroît les bénéfices

Gérer un réseau d'usines, de fonctions, de processus de production et d'employés n'est pas une mince affaire.

Chaque jour, il existe d'innombrables risques d'erreurs qui mettent à mal les résultats : une minuscule erreur d'ingrédient gâche un lot de boissons ; un capteur défaillant détruit une commande complexe ; un travailleur de première ligne ne remarque pas une machine inactive qui a besoin d'être réapprovisionnée ; un intérimaire dans l'entrepôt appose la mauvaise étiquette sur un conteneur.

Il existe un moyen plus simple.

La solution Connected Enterprise (un moyen de parvenir à la fabrication intelligente) apporte de la visibilité et des informations contextuelles à ces activités, et bien d'autres atouts.

La solution Connected Enterprise aide à arrêter ces pertes lorsqu'elles se produisent, tout en montrant aux responsables et aux employés les améliorations de productivité potentielles. Les pertes minute par minute se transforment en économies de coûts quotidiennes et en rentabilité accrue.

Chez les fabricants, deux tiers des dirigeants indiquent que l'application des technologies de l'IoT (Internet des objets) dans les usines et processus, un critère requis de la solution Connected Enterprise, augmentera la rentabilité dans les cinq prochaines années ; un quart s'attend à ce que l'augmentation des bénéfices liés à l'IoT soit supérieure à 5 %. L'intelligence embarquée peut affecter immédiatement les profits dans différents domaines, dont :

  • Les caractéristiques des produits : en cas de divergence, les machines intelligentes arrêtent la production, évitant ainsi que des produits défectueux ne parviennent jusqu'aux consommateurs.
  • Utilisation de la main-d'œuvre : La modernisation de l'automatisation permet aux travailleurs de première ligne de gérer efficacement plusieurs machines simultanément (i.e., Jidoka optimisé pour l'IoT).
  • Conformité Environnement, santé et sécurité : Les écrans et protections des équipements intelligents évitent les accidents et les erreurs environnementales avant qu'ils ne se produisent, pour réduire les risques et éviter les blessures et pénalités financières (par ex. amendes, poursuites, augmentation des primes d'assurance).
  • Production agile : Les installations optimisées pour l'IoT indiquent en temps réel si la capacité est nécessaire ou disponible, en ajustant continuellement la production pour optimiser le déploiement des actifs et des employés.

Les responsables « réparent » trop souvent les problèmes en ajoutant des personnes ou de nouveaux équipements.

La fabrication intelligente adopte une approche différente : Exploitation des actifs actuels en les intégrant à l'intelligence pour communiquer dans l'entreprise.

Les équipements plus intelligents rassemblent les informations, une première étape essentielle quelle que soit l'amélioration recherchée, et permettent aux fabricants de savoir ce qui se passe réellement dans leurs installations. Ces informations en temps réel concrétisent les analyses orientées sur les bénéfices et les changements positifs.

Où vos usines perdent-elles des bénéfices actuellement ? Encore plus important : Que faites-vous pour éviter cela ?

Beth Parkinson
Publié 17 Octobre 2016 Par Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.