Opérations intelligentes : atelier plus efficace, donc plus compétitif

Atelier plus efficace, donc plus compétitif

La fabrication intelligente n'a de sens que si elle est synonyme de meilleure fabrication.

Il existe un battage intense autour des gains potentiels liés à l'Internet des objets (IoT), aux appareils intelligents, à l'intelligence embarquée, etc. Pourtant, si la mise à niveau de la production n'entraîne pas une amélioration au niveau opérationnel, quel est l'intérêt ?

Une étude récente, (L'Internet des objets est enfin devenu réalité), révèle que l'incorporation des appareils intelligents et de l'intelligence embarquée dans les usines a trois objectifs principaux : améliorer la qualité, réduire les coûts et accélérer les opérations.

Ces objectifs sont réalisables mais nécessitent une feuille de route, c'est-à-dire un plan exposant ce qu'une société doit automatiser, et pourquoi, quand, et comment elle doit le faire. Sans stratégie, un équipement plus intelligent se contentera de récolter et de fournir plus de données qui viendront submerger les responsables et potentiellement détériorer les performances opérationnelles.

Alors comment aborder la modernisation en incorporant l'intelligence et en assurant un retour sur investissement ? Focalisez-vous sur les objectifs de production :

  • Augmentez la productivité : Identifiez les cellules et lignes de productions au sein desquelles un équipement plus intelligent favorisera le Jidoka (automatisation avec une intelligence humaine) en réduisant le nombre d'opérateurs nécessaires à une tâche particulière (par exemple, le chargement et le déchargement) afin de pouvoir les déployer ailleurs. De même, n'oubliez pas les lignes et cellules touchées par les problèmes de fiabilité, où un équipement de suivi automatique pourrait éviter les temps d'arrêt.
  • Coût inférieur : La plupart des sociétés peinent à contrôler leurs coûts de fabrication. Elles ne sont ainsi que 35 % à être parvenues à réduire les coûts de fabrication par unité au cours des trois dernières années. Découvrez comment les machines intelligentes réussissent à faire baisser les coûts énergétiques, à minimiser les déchets et les reprises (coûts de main d'œuvre et de matériel) et à raccourcir la durée des cycles (moins d'heures de travail/heures supplémentaires).
  • Sécurisez les actifs et les réseaux : Les menaces en ligne n'ont pas besoin de passer par le siège principal pour pénétrer votre entreprise. Les machines d'atelier sont de plus en plus souvent la cible des menaces en ligne et offrent aux hackers une porte d'accès dérobée aux réseaux informatiques d'entreprise. Vérifiez la sécurité de l'équipement actuel afin d'identifier les vulnérabilités pouvant menacer les documents financiers, les données propriétaires et les registres de clientèle.
  • Améliorez l'efficacité de la fabrication : Dans quelle zone de l'atelier remarquez-vous des problèmes de qualité récurrents ? Les machines intelligentes peuvent prévenir les problèmes de qualité ou détecter les erreurs avant que vos clients ne soient impactés. Encore plus important : Dans quelle zone de votre atelier constatez-vous des problèmes de sécurité ? L'équipement intelligent ne se contente pas de stimuler la productivité : il permet de sauver des vies.

Choisissez l'intelligence. Choisissez l'efficacité. Découvrez la solution Connected Enterprise.

Beth Parkinson
Publié 27 Juin 2016 Par Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.