Les performances d'une Bugatti dans un système de commande abordable

Hautes performances d'un système de commande compact

En tant que consommateurs, nous voulons toujours en avoir pour notre argent, en particulier pour les achats conséquents comme une voiture, une maison et... nos systèmes de commande.

Bien souvent, c'est un véritable défi de faire la part des choses entre nos « souhaits » et nos « besoins » réels.

Un même modèle ne convient pas à toutes les situations, mais est-il possible de tout avoir, une valeur optimale et les meilleures performances, dans un petit système de commande abordable et évolutif ?

Bien que posséder une Bugatti Veyron, l'une des voitures les plus rapides au monde, puisse figurer sur votre liste de souhaits, vous n'avez peut-être pas les moyens de vous le permettre.

Et si vous pouviez obtenir la vitesse et les performances d'une Bugatti dans une Honda Civic ? Ne serait-ce pas merveilleux de bénéficier de la vitesse et des performances d'une Bugatti (sans le coût associé !) dans votre petit système de commande ? C'est possible.

Vous avez maintenant la possibilité d'obtenir la meilleure valeur ajoutée pour un coût abordable, en bénéficiant de performances optimisées, d'une communication simplifiée et de capacités accrues des applications dans vos petits automates, tout en faisant les choix les plus intelligents et les plus sécurisés pour l'architecture de votre système global.

De plus, vous souhaitez avoir une véritable Connected Enterprise exploitant la technologie pour mieux collecter et analyser les données, et les transformer en informations en temps réel exploitables.

Les nouveaux petits automates ajoutent davantage de valeur à une Connected Enterprise en simplifiant la communication entre le niveau entreprise et le niveau machine de votre système. Ils accélèrent également l'exécution des tâches.

Dans la mesure où les goulets d'étranglement présents sur la bande passante sont moins nombreux, le délai de développement du système de commande est plus court et la capacité et les performances augmentent. Votre système peut alors atteindre les objectifs souhaités de la manière la plus efficace. Pour résumer, il vous permet d'être plus productif grâce à une intégration et une collaboration transparentes.

Vous souhaitez également être immédiatement en mesure de voir tous les problèmes avant qu'ils ne se produisent. Au premier plan, l'écran incorporé indiquant le statut instantané des communications et de l'intégrité de votre système vous donne l'assurance que votre système fonctionne correctement.

Vous avez besoin d'un petit automate ayant la capacité de prendre en charge la programmation locale, le dépannage et les mises à jour, afin de pouvoir agir proactivement pour éviter les problèmes avant qu'ils ne se produisent, ce qui vous permet de gérer votre système de commande en étant parfaitement vigilant. Une parfaite visibilité sur tous les aspects de votre système de commande vous permet d'adopter l'approche la plus intelligente possible.

Et qu'en est-il de la sécurité ? Oui, le verrouillage automatique va protéger votre véhicule contre le vol traditionnel, mais les derniers progrès faits par les pirates ont rendu les mesures de sécurité de pointe absolument impératives.

Tout comme vous ne laisseriez pas vos portières déverrouillées avec la clé sur le contact, les nouveaux petits automates fournissent plusieurs mesures de sécurité pour sécuriser et protéger vos informations de tous côtés, physiquement et en interne. Des fonctionnalités telles qu'un firmware d'automate signé numériquement, la détection des modifications basée sur l'automate, et un contrôle d'accès basé sur la connexion et les rôles fournissent un système de sécurité qui contribue à votre tranquillité d'esprit.

Il est essentiel de disposer d'un système intelligent, productif, sécurisé et par-dessus tout évolutif pour atteindre vos objectifs de la manière la plus efficace, la plus abordable et la plus précise.

Si vous êtes constructeur d'équipement ou de machine et souhaitez en savoir plus sur une architecture hautes performances adaptée à vos besoins spécifiques dans un petit système de commande, consultez notre site Web.

Dexter Chee Peng Leong
Publié 16 Mai 2016 Par Dexter Chee Peng Leong, Product Manager, Rockwell Automation
  • Contact:

Contact

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Automation Today

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.