Actualiser le matériel pour tirer parti de la Connected Enterprise

Le jeu de IIoT:une Connected Enterprise exige des systèmes

La bonne nouvelle est que les technologies compatibles avec la solution Connected Enterprise évoluent rapidement, et de nouvelles versions de solutions IIoT sortent tous les jours — qu’il s’agisse de dispositifs intelligents, de contrôleurs intelligents, de systèmes industriels ou d’applications.

La mauvaise nouvelle est que cet afflux peut rendre les décisions en matière d’investissement en capital plus difficiles que jamais.

Même si les systèmes existants et les équipements vieillissants peuvent être coûteux à exploiter, risquent de tomber en panne et sont susceptibles d’être l’objet de cyberattaques, de nombreux dirigeants hésitent à les remplacer ou à les moderniser. La plupart des fabricants ne sont pas technologiquement prêts à tirer parti de l’IIoT :

  • Seuls 23 % d’entre eux indiquent que leur infrastructure réseau est actuellement capable de supporter des communications IIoT entre machines.
  • Seulement 25 % rapportent que leur réseau est capable d’assurer des communications entre les machines et le système de gestion de l’entreprise.

Dans tous les secteurs industriels les entreprises adoptent les technologies de l’IIoT — et ainsi renforcent la productivité, réagissent rapidement aux demandes de la clientèle, améliorent les performances en matière d’environnement, de santé et de sécurité (EHS), accroissent la durée de vie de leur matériel, etc. Ne rien faire crée un écart de performance qui augmente avec le temps. Comme dit l’adage qui ne progresse pas, régresse.

Pour rester dans le jeu, vous devrez élaborer un plan d’investissement stratégique afin de construire votre propre Industrie du Futur :

  1. Conduire une analyse du cycle de vie de vos équipements, dispositifs, systèmes et logiciels.
  2. Prioriser vos besoins de modernisation de l’automatisation (exigences critiques et risques les plus importants) et les objectifs en la matière (améliorations opérationnelles et intelligence de l’IIoT pour améliorer le processus décisionnel).
  3. Évaluer les options de migration qui s'appuient sur les équipements et dispositifs existants et les renforcent.
  4. Sélectionner des solutions personnalisées ou des systèmes préconfigurés qui répondent aux besoins, aux objectifs et aux budgets.
  5. Mettre en œuvre et améliorer le plan élaboré.

La plupart des entreprises estiment que le retour sur investissement généré à partir des premières mises à niveau finance rapidement d'autres initiatives, et au bout du compte contribue à une convergence sans heurts des systèmes de production (OT) et d’information(IT), ce qui accroît le rendement et la productivité sur l’ensemble de l’entreprise.

Il est impératif d’investir maintenant, car de nombreux autres fabricants bénéficient déjà du succès de l’IIoT. Quelque 72 % des fabricants indiquent que l’application des technologies de l’IIoT aux opérations a augmenté la productivité au cours de l’année passée, et 69 % rapportent que c’était aussi le cas pour la rentabilité. Ceux qui possèdent des infrastructures compatibles avec l’IIoT ont connu la plus forte hausse de la productivité et des bénéfices.

Êtes-vous prêt à vous lancer dans l’IIoT ?

Beth Parkinson
Publié 30 Octobre 2017 Par Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.