Productivité

L'intégration de l'automatisation et des informations est l'avenir de la productivité

La convergence des technologies de l'information et de la production permet aux entreprises de mesurer et de gérer la productivité de nouvelles façons. Dans la fabrication, par exemple, les données provenant de l'Internet des objets améliorent le processus décisionnel et les performances des machines. L'intégration de l'automatisation et des informations ouvre la voie vers de nouvelles innovations stimulant la productivité, notamment les équipements auto-contrôlés et les robots collaboratifs.

Quelle est votre stratégie de modernisation ?

Une nouvelle technologie et la productivité comme objectif à long terme

Une stratégie de modernisation ne se limite pas à la convergence des technologies de l'information et de la production ou à la modernisation des équipements. Elle doit développer une feuille de route qui traite de tous les aspects de votre activité. Elle implique également la préparation aux inévitables avancées technologiques et évolutions des activités.

Réfléchissez aux approches de la modernisation adoptées par les entreprises pour augmenter leur productivité :

  • Les constructeurs automobiles utilisent des systèmes de données automatisés pour augmenter le TRS et la productivité de 50 %.
  • Les sociétés agroalimentaires utilisent l'approche de l'infrastructure en tant que service (IaaS) pour réduire les délais de dépannage de 90 %.
  • Les sociétés pétrolières et gazières utilisent les analyses prévisionnelles en temps réel pour repérer les défaillances potentielles et réduire les temps d'arrêt.
  • Les laboratoires pharmaceutiques améliorent la cohérence des procédés pour augmenter la production de 65 %.

Nous avons aussi modernisé nos opérations de fabrication dans le cadre de notre propre parcours vers la Connected Enterprise, et intégré l'automatisation et les informations dans un système connecté. Nous avons utilisé les derniers logiciels MES et EMI pour réunir les informations issues de centaines d'applications dans un emplacement central. Notre productivité a augmenté depuis la mise en œuvre du nouveau système.

Études de cas

La convergence des technologies de l'information et de la production en action

Que se passe-t-il quand les entreprises comblent le fossé entre les systèmes d'atelier et d'entreprise ? Elles comprennent mieux leur activité, réduisent les temps d'arrêt et atteignent des niveaux de productivité qui ne seraient pas possibles autrement. Les entreprises innovantes montrent déjà ce qui est possible. Découvrez comment.

Systèmes d'automatisation intégrée

Connecter l'atelier grâce à des technologies évolutives et pérennes

La convergence des technologies de l'information et de la production comble non seulement le fossé entre les systèmes d'atelier et d'entreprise, mais également entre les divers dispositifs. Pour cette raison, les systèmes de commande et d'automatisation sont dotés de dispositifs qui sont intégrés en toute transparence plutôt que d'un ensemble de produits distincts.

Les technologies conçues pour construire des systèmes d'automatisation industrielle efficaces et intégrés sont notamment les suivantes :

  • Les systèmes de commande intégrée associent des informations en temps réel et plusieurs disciplines de commande dans une architecture pour améliorer la productivité.
  • Les dispositifs de commande intelligente de moteur donnent l'accès aux informations susceptibles d'améliorer le processus décisionnel et les performances du système.
  • Les dispositifs intelligents fournissent les données brutes d'une Connected Enterprise pour optimiser les opérations.

Une architecture réseau unique et sécurisée

Le réseau approprié pour une entreprise connectée productive

Un flux d'informations transparent n'est possible qu'avec une architecture réseau fiable et sécurisée. Les entreprises qui déploient une architecture réseau unique sur les réseaux EtherNet et IP standard peuvent fournir les bonnes données au bon personnel, au bon endroit et au bon moment. Cette approche peut stimuler la productivité de l'atelier et de l'ensemble de l'entreprise.

Pour planifier la convergence des technologies de l'information et de la production, il est essentiel de comprendre les nombreux niveaux de complexité que cela implique. En collaboration avec nos partenaires d'alliance stratégique, nous pouvons vous aider à réaliser ce processus. Avec Cisco, nous pouvons vous aider à faire converger et simplifier votre architecture réseau, combler les fossés culturels et techniques, et former les employés. Avec Panduit, nous fournissons des conseils et des solutions préconfigurées qui peuvent vous aider à réduire les risques, améliorer les performances opérationnelles, renforcer la fiabilité et simplifier les implémentations réseau.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.