BHP Billiton et sa solution d'historique de données d'entreprise

Rockwell Automation et OSIsoft ont conclu un accord avec BHP Billiton, la plus grande société minière diversifiée du monde, pour l'installation d'une solution d'historique de données d'entreprise, une plate-forme d'intelligence de production, dans les exploitations de minerai de fer de la société en Australie. La conception est en cours et l'installation devra être terminée d'ici fin 2016.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour demander une version Haute Résolution.

Cette solution d'historique de données d'entreprise va utiliser le logiciel FactoryTalk Historian Site Edition (SE) de Rockwell Automation et la solution PI System d'OSIsoft. Cette association fournira à BHP Billiton la visibilité sur les données de production historiques et en temps réel de toute la chaîne logistique intégrée des installations minières, ferroviaires et portuaires de la société.

Les opérateurs auront également accès aux outils de création de rapports et d'analyse des tendances qui fournissent des informations sur les paramètres de performance. Ces informations peuvent être utilisées pour identifier les occasions de réduire la variabilité et les coûts, et d'améliorer la productivité des opérations et de toute la chaîne logistique.

« Une solution d'historique de données d'entreprise prend les données et les transforme en informations », a déclaré Ryan Cahalane, directeur de la gestion des produits logiciels chez Rockwell Automation. « De nombreux producteurs cherchent comment exploiter au mieux une infrastructure d'automatisation intelligente et le Big data qu'elle produit. C'est ce qui est présenté dans le projet de fabrication intelligente Industry 4.0 et dans les autres projets internationaux de modernisation de la fabrication. Les efforts à l'échelle de l'entreprise de BHP Billiton pour normaliser la collecte, le stockage et la visualisation des données sur le minerai de fer constituent une étape importante vers une production plus intelligente, car ils permettent de créer une vision de la vérité », a expliqué M. Cahalane.

« La société pourra utiliser cette solution pour comparer des actifs et des opérations disparates. C'est le type d'informations qui peuvent être transformées en sagesse et en connaissance opérationnelle », a-t-il conclu.

Brett Higgins, vice-président d'OSIsoft pour la région Asie-Pacifique, a ajouté que « l'association de Rockwell Automation et d'OSIsoft rassemble le meilleur de la gestion des données d'entreprise et industrielles. Notre solution exploite en toute transparence les investissements existants de la société au niveau de l'usine et de l'entreprise, et introduit de nouvelles informations provenant des actifs mobiles. Étant donné la quantité de données provenant des exploitations de minerai de fer de BHP Billiton, une solution d'historique de données d'entreprise est la seule façon d'en tirer facilement parti. »

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise au monde spécialisée dans les solutions d'automatisation et d'information industrielles, permet à ses clients d'augmenter leur productivité et favorise le développement durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie environ 22 000 personnes au service de ses clients dans plus de 80 pays.

Contacts média

Céline Bernard
Nathalie Thifinau

Contact

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Automation Today

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.