Yuhan-Kimberly adopte un système de contrôle-commande moderne

Yuhan-Kimberly modernise son usine en Corée du Sud

Défi

  • Passer à un système de contrôle-commande de manière à répondre à la demande croissante des clients du secteur des produits de soins corporels et ménagers

Solutions

Résultats

  • Conversion réussie – Parvenir à une conversion stable et réussie en passant d'un ancien système de contrôle-commande Honeywell PlantScape à un système d'automatisation de procédé PlantPAx de Rockwell Automation, doté de la capacité d'intégrer la sécurité machine à la solution à l'aide d'une plate-forme de commande unique
  • Réduire le temps de développement – Réduire le temps d'exécution à deux mois, au lieu des quatre mois nécessaires lorsque la Bibliothèque d'objets Procédé PlantPAx est utilisée, en limitant le besoin d'un développement séparé pour les programmes logiques et les faces avant IHM
  • Réduction des coûts – Réduction des coûts associés aux pièces de rechange et à la formation en déployant PlantPAx et la sécurité machine sur une seule plate-forme, en vue d'obtenir un système complet, fiable et robuste

Le système d'automatisation de procédé PlantPAx® intègre la sécurité machine sur un réseau EtherNet/IP unique, afin de répondre aux besoins du secteur des produits de soins corporels et ménagers

Contexte

L'entreprise Yuhan-Kimberly a été fondée en 1970 sous la forme d'une joint-venture entre Yuhan-YangHang et la société américaine Kimberly-Clark. Yuhan- Kimberly a été la première société à introduire différents produits de soins corporels, qui sont désormais utilisés quotidiennement par les coréens.

Au fil des années, Yuhan-Kimberly s'est efforcée de fournir aux personnes de tous âges des produits leur permettant de mener une vie plus hygiénique et active, en contribuant à la santé et au bien-être des clients coréens.

Défi

L'usine de Kimcheon de Yuhan-Kimberly est le meilleur établissement de fabrication de papier hygiénique en Asie. Elle produit des articles ménagers, tels que des mouchoirs en papier, du papier toilette et de l'essuie-tout.

Compte tenu de l'accroissement rapide de la demande d'essuie-mains en papier pour salle de bains, il n'était plus rentable d'importer depuis les État-Unis les matières premières nécessaires pour le traitement et le conditionnement effectués dans l'établissement de Kimcheon.

Yuhan-Kimberly a dû produire les matières premières en interne et a décidé d'entreprendre le projet de transférer la machine de papier hygiénique des États-Unis à Kimcheon.

Cette étape a exigé une mise à niveau majeure. Dans le cadre de ce procédé de production, Yuhan-Kimberly utilisait le système PlantScape d'Honeywell, un ancien système de contrôle-commande. Les pièces de rechange étaient difficiles à trouver et il était pratiquement impossible d'obtenir les fonctions mises à jour nécessaires pour atteindre le niveau d'efficacité souhaité par Yuhan-Kimberly, notamment les options de sécurité machine supplémentaires et un système pluridisciplinaire comprenant une solution de processus moderne dotée d'une commande de sécurité.

Pour compliquer la situation, la migration vers le nouveau système devait être effectuée rapidement, sans temps d'arrêt, afin de tenir les objectifs de production.

Solution

Yuhan-Kimberly a d'abord envisagé de remplacer les anciens systèmes de commande de l'établissement, et de moderniser l'architecture afin d'augmenter la productivité et la sécurité.

La société souhaitait obtenir un système intégré susceptible d'assurer la gestion de la ligne complète de production et des recettes, afin de résoudre les questions liées à la qualité et à l'uniformité qui posaient un problème avec leur ancien système de contrôle-commande. En raison de la complexité de l'ancien système, il était important que la nouvelle installation soit intuitive et simple d'utilisation.

Yuhan-Kimberly a retenu l'offre de Rockwell Automation et d'autres fournisseurs d'automatisation pour convertir le système, lequel comprenait un automate, une interface homme-machine (IHM) et une sécurité machine. L'entreprise a également analysé les applications utilisées sur PlantScape, en pensant à la manière dont celles-ci pourraient être conçues, migrées, installées et mises en service sur une plate-forme Rockwell Automation.

PlantPAx est basé sur la solution Rockwell Automation Integrated Architecture , permettant d'offrir un procédé unifié et une solution discrète. Pour Yuhan-Kimberly, la plate-forme d'automatisation de procédé intègre la technologie de commande et le logiciel IHM pour la visualisation de chaque application ; les dispositifs de sécurité machine pour les opérateurs ; et des applications d'interface de communication pour relier les systèmes au réseau EtherNet/IP.

Le nouveau système de commande de procédé est centré sur l'automate ControlLogix® Allen-Bradley® . Contrairement aux automates traditionnels, les automates ControlLogix offrent un contrôle pluridisciplinaire, en exploitant des outils de développement, un protocole réseau et une architecture orientée vers les services. Ils constituent donc une plate-forme de commande évolutive qui peut être utilisée au sein de l'usine de Yuhan-Kimberly.

Cette solution logicielle et matérielle unique et fiable constitue l'avantage fondamental. Elle comprend un système de contrôle-commande moderne PlantPAx basé sur la solution Integrated Architecture, et la commande de sécurité machine via un réseau industriel unique : EtherNet/IP.

Pour accélérer le procédé de migration, maintenir la cohérence et réduire le temps d'installation, le client a opté pour la Bibliothèque d'objets Procédé PlantPAx. Simple et pratique à utiliser, cette bibliothèque permet aux opérateurs de limiter les délais de déploiement et de test du système. Par conséquent, cette solution a permis d'améliorer l'efficacité de la production, d'accélérer le processus de démarrage et de réduire le délai de commercialisation.

L'équipe des Consultants Techniques - Process (Global Process Technical Consultants [GPTC]) de Rockwell Automation a proposé une formation aux Intégrateurs des solutions Procédé Rockwell Automation de Chumdan FA, ainsi qu'aux opérateurs de Yuhan-Kimberly, afin de les aider à s'acclimater au nouveau système et de leur apprendre comment exploiter ces fonctionnalités. Cette équipe a guidé Yuhan-Kimberly lors de sa migration vers une technologie bien définie et stratégique.

Résultats

La Bibliothèque d'objets Procédé PlantPAx de Rockwell Automation a permis de raccourcir de deux mois le temps d'exécution. PlantPAx a donc été installé plus tôt que prévu. Les opérateurs ont immédiatement tirer parti des modes opératoires plus aisés.

Ainsi, au lieu de vérifier les programmes logiques un par un (obligatoire avec le système existant), les opérateurs peuvent vérifier et modifier les conditions de fonctionnement de la machine, tout en consultant en toute sécurité l'état du dispositif de verrouillage via la face avant.

Étant donné que la migration s'est effectuée sans heurt sur une seule plate-forme, les coûts associés aux pièces de rechange et à la formation ont été considérablement réduits. En outre, PlantPAx a réduit le coût total de possession, tout en répondant à la demande des clients d'améliorer la sécurité machine.

La solution a été possible car Integrated Architecture de Rockwell Automation intègre le système de contrôle-commande PlantPAx et la sécurité GuardLogix sur un réseau EtherNet/IP.

Les résultats mentionnés ci-dessus sont spécifiques à l'utilisation par Yuhan-Kimberly des produits et services de Rockwell Automation, conjointement à d'autres produits. Les résultats peuvent varier selon le client.

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.